¿Qué es un asa industrial ergonómica?
La ergonomía, también llamada ingeniería de factores humanos, consiste en diseñar productos que sean cómodos de usar. Piense en ello de esta manera: se trata de diseñar un producto para que se adapte a las personas que lo utilizan, eliminando de la ecuación la incomodidad, el riesgo de lesión y la fatiga.
Cuantos menos grupos de músculos sean necesarios para usar el producto, más eficiente será. Esto es básicamente lo que define la ergonomía en el diseño. Solo hay un problema. Cada persona es diferente, por lo que es posible que lo que resulte ergonómico para una persona no lo sea para otra.
Entonces, ¿cómo se supone que debe encontrar un asa con un agarre ergonómico?
Por eso son importantes los datos antropométricos. La antropometría es el estudio de las medidas del cuerpo humano. Su aplicación a las asas industriales es un asunto complejo. No es como, por ejemplo, unos alicates, donde una persona puede elegir los que le resulten más cómodos. Un asa industrial la usa toda persona que necesite acceder al otro lado.
¿Qué tamaño de asa es el adecuado?
Al utilizar la antropometría, puede elegir el mejor diseño de asa para su aplicación. Al abordar tantos usuarios, y de ambos sexos, tendrá que usar las mayores dimensiones de mano que sus datos le proporcionen. Por ejemplo, la NASA dispone de estos datos antropométricos para manos.
Hombre estadounidense de 40 años para el año 2000: valores en cm (pulgadas)
Dimensión | Percentil 5 | Percentil 50 | Percentil 95 |
---|---|---|---|
Longitud de la mano | 17,9 (7,0) | 19,3 (7,6) | 20,6 (8,1) |
Anchura de la mano | 8,2 (3,2) | 8,9 (3,5) | 9,6 (3,8) |
Circunferencia de la mano | 20,3 (8,0) | 21,8 (8,6) | 23,4 (9,2) |
Pongamos por caso que usted se encuentra en el percentil 95. Esto significa que el 95 % de los demás valores de la población están por debajo de usted y el 5 % están por encima de usted. Al elegir el asa adecuada, debe tener en cuenta cada una de las dimensiones de la mano del percentil 95.
Pongamos por caso que usted se encuentra en el percentil 95. Esto significa que el 95 % de los demás valores de la población están por debajo de usted y el 5 % están por encima de usted. Al elegir el asa adecuada, debe tener en cuenta cada una de las dimensiones de la mano del percentil 95.
Los valores antropométricos varían según la base de datos, dependiendo de las personas que se estudiaron. Si desea conocer las medidas corporales de la población belga, puede encontrarlas. ¿Trabajadores chilenos o personal de la Marina estadounidense? Estos datos existen.
Otras bases de datos útiles que se pueden consultar son:
- DINED: Un recurso neerlandés, pero que cuenta con bases de datos de poblaciones por edad y sexo de diferentes países.
- Matthew P. Reed, Ph.D., Universidad de Michigan: Reed realiza investigaciones sobre antropometría y biomecánica.
- Bibliotecas de la Universidad de Alberta: Encontrará varias bases de datos que podrían resultarle útiles.
- Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido (DTI): La guía «Handbook of Adult Anthropometric and Strength Measurements» se envía de forma gratuita a domicilios del Reino Unido, con la posibilidad de suscripción para otras regiones.
Los mejores tiradores para puertas: qué buscar
¿Cuál es el mejor diseño de tirador de puerta? No hay una sola respuesta. Por supuesto, depende de su aplicación. Si busca tiradores para armarios industriales, asas de cajones industriales, tiradores de puertas industriales o cualquier tipo de asa con características ergonómicas, entonces debe tener en cuenta la forma en que el asa reduce los posibles riesgos de lesiones. ¿Utilizar el asa requiere una adoptar postura incómoda? ¿Qué ocurre con los esfuerzos repetitivos? ¿Es posible que el asa industrial atrape la ropa o la piel? Si está satisfecho con sus respuestas es porque está presente un elemento ergonómico. Lo que debería plantearse son estos factores:
1. Forma
El pomo de puerta estándar no se considera ergonómico. Tiene una superficie redondeada, lo que requiere que el usuario ejerza presión para agarrarlo con fuerza con el fin de girar el asa por completo. En el caso de las asas industriales, tenga presentes estos ejemplos:
- Asa en L: Al igual que el asa en T, ofrece una zona de agarre amplia. El usuario simplemente empuja hacia abajo y el mecanismo se activa, lo que atenúa la sobrecarga en las articulaciones del usuario. Estas asas son especialmente adecuadas para asas de armarios industriales.
- Asa de cubierta: Su forma elíptica no enganchará la ropa ni la piel
- Los tiradores para puertas industriales con rebordes redondeados son especialmente adecuados para maquinaria y equipos. Al igual que las asas de cubierta, estos tiradores industriales no atrapan la ropa ni la piel.
2. Superficie
El material puede añadir elementos de ergonomía. En sí mismo, eso no hace que técnicamente el mango sea ergonómico, pero si desea que la experiencia del usuario sea más cómoda, puede resultar muy útil.
Hemos comentado que los pomos de puertas estándar no son ergonómicos, pero eso no significa que todos los pomos esféricos carezcan de cualidades para aumentar la comodidad. El pomo esférico, utilizado en aplicaciones como electrónica, hidráulica y maquinaria, está disponible en polietileno de baja densidad (PEBD). Tiene un acabado suave y es cómodo al tacto.
El elastómero termoplástico (TPE) se suele utilizar para fabricar herramientas con un mejor agarre. Se ha convertido en el material preferido para herramientas eléctricas y manuales ergonómicas. Similar a la goma, tiene una buena sensación táctil y ofrece un agarre suave al tacto.
El TPE también se utiliza en algunos pomos. Un ejemplo incluye:
- Pomos de lóbulo: El pomo de rueda de lóbulo hembra con cinco lóbulos tiene un molde interno de polipropileno y un exterior de TPE. Los lóbulos son beneficiosos porque permiten al usuario un agarre excelente.
3. Antideslizante
Volvamos a los pomos. Un agarre antideslizante con la mano es importante para la comodidad. Las ranuras en los laterales del pomo o del asa pueden permitir un agarre seguro. Entre los ejemplos se incluyen:
- Pomos de agarre estriados: Considérelos si busca pomos para maquinaria o electrónica.
- Pomos moleteados: Las marcas pequeñas en el lateral ofrecen un agarre antideslizante, mientras que el borde moleteado evita que los dedos se resbalen. Resulta especialmente útil para girar en sentido contrario a las agujas del reloj, ya que requiere un mayor esfuerzo físico que girarlo en el sentido de las agujas del reloj.
4. Seguridad
Los antideslizantes pueden incluirse en esta categoría, pero aquí de lo que estamos hablando es de soportar la vibración o los líquidos. Entre los ejemplos se incluyen:
- Asa en T ajustable con compresión: No solo tiene un agarre ergonómico, sino que el cierre comprime las juntas contra las aberturas de la puerta y el panel, proporcionando un sellado hermético. Esta compresión tiene un beneficio añadido: es resistente a las vibraciones.
- Pomos moleteados: Gracias a las marcas en el lateral que proporcionan un buen agarre, este pomo es ideal si el agua supone una amenaza potencial.
Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos
Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.
¿Tiene alguna pregunta?
Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación