Kurzanleitung: Industriekomponenten für Ihren Innenschrank
Sie entwerfen gerade einen Indoor-Schaltschrank. Es kann sich beispielsweise um einen Datenschrank, Serverschrank oder Medikamentenschrank handeln.
Ganz gleich, um welche Art es sich handelt, Sie benötigen spezielle Industriekomponenten wie Befestigungen und Scharniere, um nur einige Beispiele zu nennen. Die nächsten Fragen sind: Welche Befestigungen soll ich verwenden? Welche Scharniere? Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, die Fragen zu beantworten, was Sie verwenden sollten.
Hinweis: Die genaue Position der Komponenten hängt von der Art des Schranks ab, den Sie entwerfen. Manche Schränke haben beispielsweise Rückwände, andere haben an der Rückseite Türen. In diesem Fall werden die meisten der von uns für Vordertüren aufgeführten Produkte, wie z. B. Griffmulden, auch für Hintertüren geeignet sein. Dies gilt auch für das Kabelmanagement. Sie können sich entscheiden, Produkte auf dem Dach oder auf den Seitenwänden zu montieren.
Um Ihnen beim Design Ihres Schranks zu helfen, haben wir kostenlose CADs unserer Lösungen zum Herunterladen bereitgestellt. Sie können auch kostenlose Muster anfordern und das Produkt vor dem Kauf testen.
Ideale Industriekomponenten
Nachfolgend sehen Sie die Teile eines Schranks, die am Rahmen befestigt werden, und die Industriekomponenten, an die Sie denken sollten.
Rahmen
Typischerweise wird der Rahmen entweder zusammengeschweißt oder mit Befestigungen montiert. Der Rahmen stützt natürlich Ihren Schrank. Auch hier müssen Sie besonders auf Befestigungen achten, die wiederum die Montageschienen stützen müssen.
Wenn enge Toleranzen erforderlich sind, nehmen Sie eine Sechskantschraube. Metallkopfschrauben sind besonders dann ideal, wenn Sie eine hohe Stärke benötigen, obwohl sie auch in anderen Materialien erhältlich sind Sie können auch Edelstahl mit verzinkter Oberfläche in Betracht ziehen, um der Korrosion und der Verfärbung von benachbarten Materialien vorzubeugen.
Verwenden Sie Confirmat-Schrauben für die einfache Montage von Platten. Confirmat-Schrauben machen es auch einfach, den Schrank bei Bedarf zu demontieren. Diese Schrauben werden mit einem Inbusschlüssel festgezogen und gelöst und bestehen aus verzinktem Stahl, der ihnen Stärke und Korrosionsbeständigkeit verleiht.
Muttern
Käfigmuttern werden speziell für Datenschränke und Gehäuse für industrielle Ausrüstungen verwendet. Sie kommen insbesondere an quadratischen Löchern zum Einsatz, die häufig bei Montageschienen verwendet werden. Eine Käfigmutter, die in einem quadratischen Loch verwendet wird, ermöglicht die Wahl verschiedener Muttern- und Schraubengrößen.
Verbindungsmuttern werden mit Verbindungsbolzen verwendet und bieten eine langfristige Befestigungslösung für Möbel und Schränke. Die Kopfgrößen der Bolzen und Muttern sind aufeinander abgestimmt, wodurch ein beidseitiger ausgezeichneter Oberflächenabschluss gewährleistet ist. Einfache Befestigung mit einem Inbusschlüssel.
Eine Flansch- und Kontermutter ist eine Sechskantmutter mit einem Flansch an der Basis, der als integrierte Unterlegscheibe dient. Diese Art von Mutter verteilt die Last und beugt Schäden am Teil vor. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst.
Verwenden Sie eine Hutmutter, auch als Kappenmutter bezeichnet, um einen Bolzen oder das Außengewinde einer Schraube abzudecken und zu schützen.
Vordertür
Nicht alle Schränke haben Vordertüren, die meisten haben sie jedoch aus Sicherheitsgründen.
Schrankgriffe
Wählen Sie Schranktürgriffe mit einer ergonomischen Griffgestaltung, die mehr Komfort bieten. Standardgriffe für Schränke sind eine hervorragende Wahl für Serverschränke und andere Innenschränke. Ein bogenförmiger Standardgriff ist ideal. Mit einem abgeschrägten Bogen und Durchgangsbohrung ist dies ein ergonomisches Türgriffdesign mit ästhetischer Optik. Wenn die Umgebung Ihres Schranks hygienische Lösungen erfordert, sind diese Schrankgriffe aus Edelstahl eine großartige Wahl.
Eine weitere Option ist ein bogenförmiger Standard-Kunststoffgriff mit Innengewinde. Diese bogenförmigen Schrankgriffe sind leicht und eignen sich hervorragend für Innenanwendungen.
Bei elektrischen Verteilerkästen und anderen Schaltschränken im Innenbereich könnten Sie Griffmulden in Betracht ziehen.Griffmulden werden bündig an der Tür montiert und sind perfekt, wenn der Platz begrenzt ist. Wenn Sie auf der Suche nach einer schnellen und einfachen Anwendung sind, wählen Sie Griffmulden zum Einrasten. Diese Arten von Griffen eignen sich auch gut für Telekommunikationsschränke im Innenbereich. Versionen zur Schraubmontage sind ebenfalls erhältlich.
Ein Klemmhebel ist ein Griff, den man anhebt und dreht. Der Druckknopf ermöglicht das Lösen und Justieren. Der verstellbare Klemmgriff ermöglicht es dem Benutzer, ihn für eine maximale Hebelwirkung zu positionieren.
Für Industrieschränke, die in Innenräumen untergebracht sind, sollten Sie einen Zylinderdrehriegel mit L-Griff in Betracht ziehen. Zylinderdrehriegel mit L-Griff bieten Benutzerfreundlichkeit, insbesondere bei begrenztem Platz. Durch Drehen des Griffs wird der Mechanismus aktiviert. Die Zunge, die sich im Griff dreht, öffnet die Tür.
Scharniere
Bei so vielen unterschiedlichen Arten von Schrankscharnieren haben Sie eine große Auswahl. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Innenschränke in engen, schwer zugänglichen Räumen platziert werden. In diesen Fällen sind Seitenscharniere eine fantastische Wahl und bieten eine Rotation von 180˚. Die von Ihnen verwendete Größe hängt davon ab, wie schwer Ihre Schranktüren sind. Wenn Sie beispielsweise einen Serverschrank für Rechenzentren entwerfen, dann ziehen Sie ein leichtes, aber stabiles Seitenscharnier aus Zinklegierung und Edelstahl in Betracht.
Für schwerere Türen, bei denen Sicherheit eine Rolle spielt, wie zum Beispiel bei einem elektrischen Schaltschrank in einem Innenraum, verwenden Sie Seitenscharniere, die mit Muttern befestigt sind.
Es gibt viele verschiedene Arten von Flügelscharnieren. Das Flügelscharnier besteht aus zwei Teilen, die beim Schließen der Schranktür bündig miteinander verbunden bleiben. Der Vorteil von Flügelscharnieren gegenüber bündigen Scharnieren besteht darin, dass Sie schwerere Türen stützen können.
Hebescharniere, auch aushängbare Schraubscharniere genannt, bestehen aus zwei Teilen: einer ist am Rahmen befestigt und der andere an der Tür Ihres Innenschranks. Wenn die Tür geöffnet wird, hebt sich das Blatt, das an der Tür befestigt ist. Hebescharniere sind gut, wenn die Tür einen dicken Bodenbelag wie einen Teppich umgehen oder auf einem unebenen Boden ihre Funktion ausüben muss. Erhältlich als Hebescharniere aus Edelstahl.
Das durchgehende Türscharnier, auch Klavierscharnier genannt, verteilt das Gewicht gleichmäßig auf die gesamte Tür. Ein durchgehendes Scharnier ist die ideale Lösung, wenn Ihre Kunden häufig die Türen öffnen und schließen müssen. Durchgehende Scharniere sind so konzipiert, dass sie dem Verschleiß standhalten.
Schlösser und Riegel
Da es so viele Arten von Türriegeln gibt, sind Ihre Auswahlmöglichkeiten vielfältig. Manche können sogar als Griff fungieren. Um Ihre Türriegelschlösser auszuwählen, müssen Sie Ihre Prioritäten festlegen. Wenn Ihnen Platzbedarf und Sicherheit wichtig sind, ziehen Sie Lift & Turn Hebelverschlüsse in Betracht.Der Griff lässt sich zusammenklappen, wenn er nicht verwendet wird, damit sich keine Kleidung oder Haut darin verfangen können. Verwenden Sie Kompressionsverschlüsse, wenn Vibrationen ein zu berücksichtigender Faktor sind. Sie können auch im Freien verwendet werden.
Wenn es um die Vibrationsbeständigkeit geht, ist ein Riegel mit T-Griff, insbesondere ein verstellbarer T-Griff mit Kompression, eine gute Option. Mit einem ergonomischen Griff bietet dieser Kompressionsverschluss eine Abdichtung, um Vibrationsbedingungen standzuhalten.
Sie können auch Gleitschnappriegel in Betracht ziehen, die die Tür während der Vibration geschlossen halten.
Drehriegel mit Knebelbetätigung werden mit einer Gummidichtung angeboten und sorgen für eine gute Abdichtung. Ebenfalls erhältlich: Drehriegel mit Knebelbetätigung mit extra langem Gehäuse für Schallschutz, nützlich bei Serverschränken.
Ein Zylinderdrehriegel ist ideal für kleinere Schränke, wie Aktenschränke oder Wanddatenschränke. Er kann auch als Vitrinenzubehör dienen. Zylinderdrehriegel sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, gleichschließend, verschiedenschließend und sogar in einer Ausführung, bei der der Schlüssel nicht entfernt werden kann.
Türdichtungen
Verwenden Sie die EPDM-Dichtung, um eine Kompressionsdichtung für Ihre Schranktür zu schaffen. Ihre Schranktür muss zusätzlich abgedichtet werden, um den Platz zu füllen, an dem die Oberflächen aufeinandertreffen. Verwenden Sie Dichtungen an Ihren Plattenkanten, die auch vor dem Eindringen von Schmutz und Staub, Vibrationen und Feuchtigkeit schützen.
Obere und seitliche Platten
Seitenwände können auch Komponenten unterstützen, die von der Elektronik benötigt werden, oder alles andere, was in Ihrem Schrank untergebracht ist. Lüfterzubehör kann zum Beispiel je nach Art und Größe des von Ihnen entworfenen Schranks an den Seiten oder Oberplatten montiert werden. Wenn es sich um einen Datenschrank handelt, dann sollten Sie vielleicht Ihre Lüfter oben anbringen. Die Wärme steigt hoch und die Lüfter an der Decke sorgen dafür, dass der Schrank kühl bleibt.
Lüfterzubehör
Um zu verhindern, dass Schmutz auf Ihre Lüfterblätter fällt und zu Blockaden führt, ziehen Sie diesen Metall-Lüfterschutz aus Stahl in Betracht. Lüfterschutzvorrichtungen sind für den Schutz von Elektronikgeräten, die in Ihrem Schrank untergebracht sind, unerlässlich. Der hier gezeigte Lüfterschutz kann mit einer Schraubbefestigung einfach installiert werden.
Lüfterfilter halten den Luftstrom frei und stellen gleichzeitig sicher, dass die Elektronik in Ihrem Schrank durch klare Luft gekühlt wird. Sie können auch ein Lüfterfilter-Metalldrahtgitter verwenden. Das Schöne an Metalldrahtgittern – und Lüfterfiltern aus Metall im Allgemeinen – ist, dass sie sehr einfach zu reinigen sind.
Türdichtungen
Ihre Schranktür muss zusätzlich abgedichtet werden, um den Platz zu füllen, an dem die Oberflächen aufeinandertreffen. Verwenden Sie Dichtungen an Ihren Plattenkanten. Dichtungen sind als Einclips-Profile erhältlich, die vor dem Eindringen von Schmutz und Staub sowie vor Vibrationen und Feuchtigkeit schützen. Die Flexibilität der Dichtungen ist die ideale Lösung für unregelmäßige Oberflächen. Die Dichtungen aus EPDM bieten auch Schutz bei EMI-Abschirmungsanwendungen, um Verzerrungen und Datenverluste zu verhindern.
Befestigungen
Normalerweise sollte das von Ihnen verwendete Befestigungsmaterial gleich dem Material sein, das Sie befestigen. Nylon-Spreiznieten, insbesondere Tannenbaumnieten, sind jedoch eine andere Sache. Sie werden auch als Eindrücknieten bezeichnet und können durch ihr geripptes Design verschiedene Materialien wie Metall sicher an ihrem Platz halten. Wenn Sie in ein Loch eingeschoben werden, springen die flexiblen Rippen zurück, um sie an ihrem Platz zu halten.
Rückwand
Eine Rückwand bietet Ihnen eine weitere Möglichkeit, die Komponenten zu platzieren, die Ihr Schrank benötigt. Wenn Sie stattdessen eine Hintertür wünschen, sollten Sie die Komponenten im Bereich Vordertür in Betracht ziehen.
Tüllen
Wenn Ihr Schrank Drähte und Kabel enthält, benötigen Sie höchstwahrscheinlich eine Kabeldurchführung, damit sie durch eine Platte geführt werden können, ohne beschädigt zu werden. Ein gutes Beispiel sind Standardtüllen, die in Ihrem Schrank in jede beliebige Platte eingesetzt werden können und in unterschiedlichen Materialien erhältlich sind. Die Standardtülle, die Sie wählen, wird von der Umgebung des Schranks abhängen. PVC bietet Flexibilität. TPE ist eine umweltfreundlichere Option als PVC und hält auch rauen Umgebungen stand. Wenn Sie eine Gummikabeldurchführung benötigen, sehen Sie sich TPG an, das den meisten Ölen und Fetten widersteht. Eine weitere hervorragende Wahl ist EPDM, das hohen Temperaturen standhält.
Befestigungen
Vierteldrehbefestigungen oder Vierteldrehplattenbefestigungen verbinden eine feste Platte mit einer abnehmbaren Platte, um einen einfachen Zugang zu der Elektronik in Ihrem Schrank zu ermöglichen. Vierteldrehplattenbefestigungen bestehen aus zwei Teilen. Der Sockel rastet in die fest fixierte Oberfläche ein und der geschlitzte Schraubenkopf wird in die abnehmbare Platte eingesetzt. Eine Vierteldrehung des Schraubenkopfes löst oder zieht die Befestigung fest.
Kabelbinderbefestigungen
Wenn Sie möchten, dass das Design Ihres Schranks ein einfaches Kabelmanagement für Ihre Kunden ermöglicht, ziehen Sie Kabelbinderbefestigungen in Erwägung (Kabelbinder und Befestigungen in einem). Besonders selbstklebende Kabelbinderbefestigungen sind praktisch, da sie schnell und einfach per Hand angebracht werden können, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Sie können selbstklebende Kabelbinderbefestigungen auf jeder Schrankplatte platzieren.
Diese Vier-Wege-Kabelbinderbefestigung ist eine ideale Basis für leichte Kabelbündel und bietet Ihren Kunden die Möglichkeit zu entscheiden, in welche Richtung sie ihre Kabel führen möchten. Dies ist ein weiteres Beispiel für selbstklebende Kabelbinderbefestigungen, obwohl sie auch mit einer Schraubbefestigung erhältlich sind.
Kabelbinder
Lösbare Kabelbinder sind perfekt, wenn Ihre Kunden von Zeit zu Zeit auf Kabel zugreifen müssen. Sie bleiben fixiert, bis sie gelöst werden, und können dann wieder verschlossen werden. Lösbare Kabelbinder bestehen aus Nylon 6/6, das ihnen Stabilität und Haltbarkeit verleiht.
Kabelclips
Wenn Sie Kabel zusammenführen, die außerhalb Ihres Schranks verlaufen, benötigen Sie Kabelclips oder Drahtclips, wie sie auch genannt werden. Diese Kabelclips bündeln und sichern Ihre Kabel und erhalten die Klemmung aufrecht. Hierbei handelt es sich zudem um eine selbstklebende Kabelklemme, sodass Kunden sie dort befestigen können, wo sie am besten zu ihren Bedürfnissen passt.
Kabelverschraubung
Wenn Ihr Innenschrank eine industrielle Anwendung hat, verwenden Sie eine Kabelverschraubung. Vielleicht kennen Sie diese als Kabelzugentlastung, denn das gehört zu ihrem Zweck. Eine Kabelverschraubung oder eine Kabelzugentlastung bieten einen Kabeleingang für das Gehäuse, während der Bogen der Kabelkrümmung gesteuert wird. Sie dichtet auch gegen Kontaminationen ab und schützt Ihr Kabel vor Beschädigungen.
Boden
Der Boden bietet Ihrem Schrank Stabilität. Selbst leicht unebene Böden können Leistungsprobleme für Elektronikgeräte oder alles andere in Ihrem Schrank verursachen, daher ist die Auswahl der richtigen Füße wichtig.
Füße
Wenn Ihr Innenschrank vom Boden gestützt wird, ziehen Sie Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung in Betracht. Starre Nivellierfüße passen sich unebenen Böden an, während die glatte Kunststofffläche den Boden vor Kratzern schützt. Füße mit drehbarem Unterteil sind Gelenkfüße und bieten auch eine solide Nivellierung und Unterstützung.
Wenn Ihr Schrank eine schwere Last tragen wird, fügen Sie rutschfeste Gummipads für zusätzliche Reibung hinzu, was ein Verrutschen verhindert.
Verstellbare Füße eignen sich hervorragend zum Ausgleichen Ihres Schranks. Sie können verstellbare Schrankfüße als Standardmodelle, ohne Gelenk oder mit einem drehbaren Gelenk erhalten. Beide verstellbaren Nivellierfüße werden mit einer Kunststoffbasis zum Schutz des Bodens geliefert.
Wenn Sie sich eine kontrollierte Bewegung wünschen, ziehen Sie Lenkrollen in Betracht, die Mobilität ermöglichen. Diese Lenkrollen drehen sich um 360˚, sodass Sie gelenkt werden können, wenn Sie das möchten. Sie sind mit oder ohne Bremse erhältlich. Wenn Sie Schrankstabilität wünschen, wählen Sie Bremsen. Sie können auch Bockrollen wählen, so dass sich Ihr Schrank nur in gerader Linie bewegt.
Das Rollenbuchse ist ein Rollensockel aus Metall mit einem Rastbolzen. Er passt in ein Rohr, um Rollen mit Bolzen an Ihrem Schrank zu befestigen.
Verwenden Sie hygienische Füße für bestimmte Arten von medizinischen Schränken. Nivellierfüße aus Edelstahl passen sich an unebene Böden an, sind leicht zu reinigen und werden von der USDA akzeptiert.
Möglicherweise benötigen Sie auch: LED- und PCB-Zubehör
Wenn Sie die Unterbringung von Elektronik in Ihrem Schrank planen, benötigen Sie LED- und PCB-Befestigungszubehör.
LED-Zubehör
LED-Befestigungen ermöglichen die Montage von Leuchten in einem Winkel von 90˚ und sind einfach per Hand zu montieren.
LED-Abstandhalter schaffen Abstand zwischen Ihrer LED und der Oberfläche Ihrer Leiterplatte. Sie sind ideal, um Verschiebungen und Höhenvariationen zu minimieren und Ihrer Montage Einheitlichkeit zu verleihen. Die intern konischen Trennwände führen die Leitungsdrähte und verhindern, dass die Leitungen kurzschließen.
Ein LED-Linsenhalter wird in eine Durchgangsbohrung eingesetzt, um eine LED an ihrem Platz zu halten. Dieser LED-Linsenhalter unterstützt eine standardmäßige T-1 3/4 LED bei gleichzeitiger Lichtübertragung in einem Winkel von 10˚. Er ist auch mit oder ohne Dichtungs-O-Ring erhältlich.
PCB-Abstandhalter und -Distanzstücke
Für ein Leiterplattendesign benötigen Sie PCB-Abstandhalter. Dieser Sechskant-Abstandhalter mit Außengewinde kann von Hand installiert werden, ohne dass Montagewerkzeuge erforderlich sind. Er ist ideal, wenn eine hohe mechanische Festigkeit erforderlich ist, und bietet einen stabilen, isolierten Abstand für leistungsstarke elektronische Anwendungen.
Diese Leiterplatten-Abstandhalter sind selbsthaltende runde Abstandhalter, die an ihrem Platz einrasten. Wenn die Schraube entfernt wird, halten diese Distanzstücke den von Ihnen gewünschten Abstand ein.
Runde Abstandhalter mit Innengewinde werden ohne Werkzeug von Hand installiert. Dies sind tatsächlich Abstandhalter aus PCB-Nylon mit Innen-/Innengewinde, die ideal sind, wenn Sie eine hohe mechanische Festigkeit für elektronische Hochleistungsanwendungen benötigen.
Leiterplattenführungen
Die horizontale Leiterplattenführung zum Einrasten ist auf beiden Seiten konisch, sodass Ihre Leiterplatte an engen Stellen schnell und einfach montiert werden kann. Hergestellt aus Nylon, was die Gefahr von Kurzschlüssen verringert.
Die PVC-Leiterplattenführung mit Klebebefestigung bietet Stabilität und eine längere Lebensdauer für Ihre Anwendung.
Eine horizontale Leiterplattenführung zum Einrasten mit einem tiefen Kanal. Dies macht sie ideal für Anwendungen mit starken Vibrationen, wie zum Beispiel bei Datenschränken.
Leiterplattenabzieher
Ein Leiterplattenabzieher wird an der Leiterplatte befestigt, so dass der Techniker sie herausziehen und einfach wieder in die richtige Position schieben kann. Dieses Beispiel bietet gebogene Laschen mit Fingergriff, um die Verwendung für den Techniker zu erleichtern.
Leiterplatten-Montageblock
Der Leiterplatten-Montageblock bietet eine elektrische und mechanische Verbindung zwischen dem Gehäuse und der Leiterplatte. Dieser Block befestigt Leiterplatten und kleine Platten im rechten Winkel innerhalb der Ausrüstung. Für eine sichere Montage lässt er sich gut anstelle von Aluminiumklammern verwenden.
PCB-Befestigungshalter
Kunststoffbefestigungshalter aus Polycarbonat stellen eine starke Verschraubung zum Sichern schwerer Leiterplattenkomponenten dar. Wenn die Schraube angezogen wird, erweitert sich der Spreizschaft und bietet eine sichere Verriegelung.
Kostenlose CADs herunterladen und vor dem Kauf testen
Kostenlose CADs sind für die meisten Lösungen erhältlich. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten Sie unsere Experten stets gerne.
Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten. Die Rufnummer ist +49 (0)2157 - 89 690