Nachhaltige Fertigung: Die wichtigsten Herausforderungen der Kunststoffkomponentenbranche
Es überrascht nicht, dass Kunststoff im Bereich der nachhaltigen Fertigung zu einem zentralen Schwerpunkt geworden ist. Schließlich wird Kunststoff weltweit am häufigsten hergestellt – und regelmäßig einfach entsorgt. Heutzutage schafft jedoch die allumfassende Verwendung von Kunststoff ihre eigenen Herausforderungen
Aktuellen Zahlen zufolge wurden im Jahr 2018 weltweit fast 360 Millionen metrische Tonnen an Kunststoff produziert, und Schätzungen zufolge wurden durch die Herstellung und Verbrennung von Kunststoff im Jahr 2019 mehr als 850 Millionen metrische Tonnen an Treibhausgasen ausgestoßen.
Die Herstellung von Kunststoffteilen und -komponenten mittels Spritzgusstechnik spielt in der globalen Kunststoffindustrie eine große Rolle. Das Verfahren ist dank der vielen Vorteile, die es bietet, eine der gängigsten Herstellungsmethoden sowohl für die Kleinserien- als auch die Massenproduktion:
- Große Designfreiheit
- Möglichkeit der Kombination unterschiedlicher Materialien
- Möglichkeit komplexer Geometrien
- Hoher Automatisierungsgrad
- Erschwinglich
- Relativ geringes Abfallaufkommen
Kunststoffkomponenten sind wesentlich leichter als maschinell erzeugte Metallteile, zudem werden kontinuierlich leistungsstärkere Materialien entwickelt und verbessert.
Daher wird das Spritzgussverfahren immer häufiger von Automobilherstellern eingesetzt, um die Kraftstoffeffizienz zu verbessern, aber auch von der Baubranche, um Bodenbeläge und Dachverkleidungen, Isolierungen, Rohrleitungen und Anschlüsse, Fenster und Türen herzustellen.
Das Spritzgussverfahren wird auch immer öfter für Verbraucherelektronik und Haushaltsgeräte, medizinische Anwendungen sowie landwirtschaftliche Maschinen und Geräte verwendet. Jeder dieser Märkte treibt das nachhaltige Wachstum der globalen Spritzguss-Kunststoffindustrie voran, einer Branche mit einer Wertschöpfung von mehr als 258 Mrd. US-Dollar im Jahr 2019.
Die Infografik zeigt dieses Wachstum sowie die wichtigsten Kunststoff produzierenden Länder der Welt. Sie hebt auch einige der geplanten weltweiten Rechtsvorschriften für die Herstellung von Kunststoffprodukten und die Anforderungen für deren Recycling hervor.
Für Unternehmen, die sich der Angelegenheit annehmen möchten, präsentieren sich also hiermit echte Chancen. Sehen wir uns zum Beispiel den schnellen Anstieg von Biokunststoffen an, ein Markt, der in den nächsten fünf Jahren im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr um 16 % wachsen soll.
Diese Infografik zeigt auf, was das Wachstum von Biokunststoffen vorantreibt, wer der weltweit größte Nutzer von Biokunststoffen ist und wofür diese am häufigsten verwendet werden.
Die steigende Marktnachfrage in Verbindung mit innovativen neuen Kunststoffmaterialien und einer wachsenden Liste potenzieller Anwendungen schafft echte Chancen für Fertigungsunternehmen, insbesondere für Unternehmen, die ihre Umweltbelastung verringern möchten.
Lesen Sie also weiter, um fünf Wege zu entdecken, wie Ihr Produktionsbetrieb nachhaltiger werden kann.