Wie funktioniert der Spritzgussprozess?

Spritzgussmachine Abbildung

Kunststoffkomponenten sind einfache, alltägliche Gegenstände, aber wissen Sie eigentlich, wie sie hergestellt werden?

Am häufigsten werden von Herstellern Spritzgussverfahren zur Produktion von Kunststoffkomponenten verwendet. Dies ist ein komplexer Prozess, mit dem man kleine und detaillierte Komponenten in gleichbleibend hoher Qualität produzieren kann. Dies ist der wichtigste Grund, warum der Prozess von Herstellern auf der ganzen Welt, einschließlich uns, verwendet wird.

Unsere Animation zeigt Ihnen den gesamten Prozess der Herstellung einer Kunststoffkomponente durch Spritzguss von der Vorbereitung und dem Schmelzen des Rohkunststoffs bis hin zur Formung und Verarbeitung des Rohstoffs für die endgültige Verwendung.

Das Spritzgussverfahren

Obwohl es eines der ältesten Herstellungsverfahren ist, ist das Spritzgussverfahren aufgrund seiner Eignung zur Massenproduktion komplexer Produkte bei Herstellern auf der ganzen Welt weiterhin eine beliebte Wahl.

Durch das Schmelzen von Thermoplastik und das Einspritzen in eine Aluminiumform bei hoher Geschwindigkeit und unter Druck können Hersteller mehrere komplexe Teile gleichzeitig erstellen. Wenn die Parameter des Prozesses korrekt gesteuert werden, besteht auch wenig Bedarf an Endbearbeitung und Verarbeitung des hergestellten Teils, was den Prozess kosteneffektiver und effizienter macht.

Qualitativ hochwertige Komponenten

Obwohl der Prozess auf den ersten Blick einfach erscheint, gibt es viele Elemente, die bei Änderung die Gesamtqualität der hergestellten Kunststoffkomponente beeinträchtigen können. Erfahrene Hersteller sind in der Lage, die Anforderungen des Bauteils mit den Parametern des Prozesses in Einklang zu bringen, um sicherzustellen, dass die hergestellten Komponenten qualitativ hochwertig genug sind, um ihren endgültigen Einsatz effektiv auszuführen.

Die Hersteller müssen nicht nur die Thermoplast-Temperatur kontrollieren, sondern auch den Druck, mit dem die Form zusammengeklemmt und der Kunststoff eingespritzt wird, genau im Auge behalten. Ein falsches Vorgehen kann zu Schäden am Teil oder der Form oder dazu führen, dass es im Endprodukt zu Inkonsistenzen kommt.

Wie Essentra Components das Spritzgussverfahren anwendet

Spritzgussverfahren sind ein Schlüsselprozess in unserem Unternehmen, weshalb wir kompetente Techniker einsetzen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden weltweit hochwertige Komponenten in gleichbleibender Qualität erhalten.

Mit 45.000 Formen, aus denen Sie wählen können, bieten wir eines der größten Sortimente an Kunststoffkomponenten auf dem Markt an, in Verbindung mit einem unkomplizierten Service, der Ihre Komponenten dorthin liefert, wo Sie sie benötigen, wann immer Sie sie benötigen.

Erfahren Sie mehr über die von uns angebotenen Spritzgussprodukte, indem Sie ein kostenloses Muster bestellen, eine CAD-Zeichnung herunterladen oder unseren Produktkatalog aufrufen.