Produzione su larga scala di componenti stampati a iniezione
Lo stampaggio a iniezione offre numerosi vantaggi, tra cui precisione, qualità della consistenza e l'opportunità di utilizzare una vasta gamma di resine. Tuttavia, uno dei suoi maggiori vantaggi deve essere la capacità di produrre su larga scala, con un elevato tasso di produzione del prodotto e una velocità di produzione più rapida rispetto ad altri metodi.
Essere in grado di effettuare consegne su larga scala è fondamentale in un momento in cui, dopo il Covid-19, alcune catene di fornitura sono state frazionate. Le ricerche dimostrano che "l'aumento della spesa per l'edilizia, in particolare nei mercati emergenti come il Brasile, la Cina, l'India, il Messico, la Russia e il Sudafrica, dovrebbe stimolare la domanda di prodotti"
Si prevede che la domanda nel mercato globale dei componenti stampati a iniezione crescerà da125,95 miliardi di dollari nel 2021 a 169,81 miliardi di dollari entro il 2026. Ciò dimostra che i produttori di apparecchiature originali (OEM) si affidano ai loro fornitori per consegnare in tempo e in quantità sempre maggiori.
In che modo i fornitori possono raggiungere questo obiettivo? E come gli OEM possono avere fiducia nei loro fornitori?
Essentra Components è costruita operativamente per soddisfare le esigenze dei clienti su larga scala, grazie alla sua presenza a livello globale e a oltre un miliardo di componenti disponibili a magazzino.
Anche gli stampi di grandi dimensioni, un processo ben controllato e il continuo investimento nei migliori macchinari sono fondamentali per l'elevata posizione sul mercato. Questa posizione significa che oggi producono milioni di componenti in plastica ogni giorno. Tuttavia, danno anche priorità ai loro impegni reattivi a un servizio clienti di alta qualità, della sostenibilità e della qualità del prodotto. Questo articolo spiegherà esattamente come riescono a equilibrare queste priorità su larga scala.
Quanti pezzi produce Essentra Components?
Il processo di produzione dello stampaggio a iniezione è altamente efficiente. Tuttavia, richiede anche un alto livello di precisione e conoscenza per ottenere risultati ottimali, con molti controlli e parametri che devono essere implementati per poter funzionare in modo efficace.
Per produrre ogni giorno da 3,5 a 4 milioni di componenti nel nostro stabilimento di Kidlington attraverso lo stampaggio a iniezione, il team specializzato di Essentra Components deve utilizzare la propria esperienza e competenza in settori quali la progettazione di utensili, la selezione di materiali termoplastici e i parametri di processo.
L'elevato livello di conoscenze e formazione del team, insieme a macchinari all'avanguardia, consente di produrre accuratamente a livello globale 100 milioni di componenti di alta qualità a settimana.
Questo include un catalogo di oltre 45.000 prodotti, che richiedono tutti diversi tipi di stampi, materiali termoplastici e parametri nel processo di stampaggio a iniezione. Essentra Components mantiene inoltre delle scorte di magazzino di oltre un miliardo di componenti, consentendo ai clienti di accedere rapidamente e facilmente ai campioni e al catalogo dei prodotti.
L'utilizzo di queste conoscenze e formazione per mantenere l'elevata qualità dei loro componenti è una priorità fondamentale per Essentra Components e i suoi clienti.
In che modo Essentra Components mantiene un'elevata qualità su larga scala?
Per mantenere standard di qualità elevati, Essentra Components mette in atto controlli di qualità in linea con le linee guida ISO9001. Queste norme riconosciute a livello internazionale monitorano la ripetibilità delle parti e garantiscono che ogni singolo componente prodotto corrisponda alle tolleranze esatte e agli standard di qualità.
Questi controlli sono una parte normalizzata del processo e garantiscono che il team possa soddisfare le rigide tolleranze dei componenti. Queste tolleranze non sono solo marcatori importanti della qualità del prodotto, ma sono fondamentali per mantenere un'estetica e una funzionalità di altissima qualità per i progettisti e gli ingegneri dei clienti.
I componenti in plastica di Essentra Components soddisfano anche le norme IATF 16949, che sono livelli di qualità riconosciuti nel settore automobilistico.
Essentra Components monitora e raccoglie costantemente i feedback dei clienti per garantire che siano soddisfatti dello standard dei prodotti. Mantenendo controlli rigorosi sul processo di produzione dello stampaggio a iniezione ed eseguendo controlli di qualità standardizzati, Essentra Components è in grado di produrre ogni giorno milioni di prodotti stampati a iniezione di alta qualità.
In che modo Essentra Components equilibra sostenibilità e produzione su larga scala?
In qualità di produttore di componenti in plastica, la sostenibilità è una priorità assoluta per Essentra Components e i propri clienti. Ecco perché, ove possibile, danno priorità alle azioni e alle politiche sostenibili.
Per garantire di produrre componenti in modo sostenibile su larga scala, hanno apportato una varietà di cambiamenti di processo e impegni aziendali, tra cui:
- Diventare un firmatario della CPA della Commissione europea. Ciò significa che si è impegnata ad aumentare l'utilizzo di plastica riciclata post-consumo e a contribuire a portare il mercato europeo delle materie plastiche riciclate a 10 milioni di tonnellate entro il 2025. Una parte di questo riciclaggio consiste nel ricondizionare la plastica in eccesso nel processo di stampaggio a iniezione, quindi non si spreca nulla inutilmente.
- Fissare obiettivi ambientali ambiziosi, tra cui una riduzione del 25% delle emissioni Scope 1 e 2 entro il 2025, rendendo le operazioni dirette a emissioni zero entro il 2040 e garantendo che tutti i siti siano certificati "Rifiuti zero in discarica" entro il 2030.
- Lavorare per sviluppare alternative più sostenibili, come materiali plastici più facilmente riciclabili o compostabili Investire in ricerca e sviluppo per garantire che questi prodotti abbiano un impatto minore sull'ambiente, senza sacrificarne le prestazioni.
- Implementare sistemi di illuminazione LED efficienti dal punto di vista energetico, isolare il sito e attuare misure continue di riduzione e conservazione dell'energia, nonché esplorare progetti innovativi ed efficienti dal punto di vista energetico e investire in presse completamente elettriche e ibride.
Adottando questi solidi impegni ambientali e riducendo l'impatto dei loro processi, Essentra Components mira a guidare il settore nella produzione di componenti sostenibili e scalabili.
In che modo il customer service di Essentra Components supporta questa fornitura su larga scala?
Essentra Components supporta con i propri prodotti oltre 80.000 clienti diversi. I prodotti vengono consegnati in 29 Paesi in quattro continenti attraverso i nostri 14 stabilimenti di produzione, 34 centri di distribuzione e 40 sedi di vendita e assistenza.
Fornendo ai membri del team le conoscenze e la formazione di cui hanno bisogno, Essentra Components si assicura che comprendano l'importanza della scalabilità e della qualità per i clienti.
Per garantire la fornitura di milioni di componenti ai clienti, il team di assistenza di Essentra Components lavora sodo per fornire un servizio senza complicazioni. Un elemento chiave di questo servizio è la conoscenza approfondita di ogni prodotto. Il team di assistenza ha una formazione pratica per assicurarsi di avere tutte le informazioni necessarie per rispondere a eventuali domande sulle migliaia di prodotti disponibili a catalogo.
Anche dotare il team delle tecnologie più recenti è fondamentale per il suo successo. Il sito web di Essentra Components non solo dispone di una delle più ampie gamme di componenti online (45.000), ma offre anche consigli e strumenti digitali per dare ai clienti le indicazioni e le informazioni di cui hanno bisogno. Ciò include l'opportunità di scaricare CAD e di ordinare campioni gratuiti.
Le tecnologie dell'industria 4.0, come la manutenzione predittiva e l'IIoT (internet industriale delle cose), si stanno rivelando utili nel settore manifatturiero. Una migliore connettività digitale consente una migliore comunicazione tra le basi di produzione, i team del servizio clienti e, in ultima analisi, i clienti.
Unendo la competenza di un produttore dello stampaggio a iniezione e la conoscenza di un distributore su larga scala, Essentra Components fornisce costantemente ai clienti milioni di prodotti accurati e di alta qualità ogni giorno.
Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto.
I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.
Domande?
Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.