Idraulica e pneumatica a confronto
I sistemi idraulici e pneumatici sono entrambi esempi di potenza dei fluidi. La differenza risiede nel fluido utilizzato e nel modo in cui sono usati tali fluidi. Solo i sistemi a potenza fluida sono in grado di fornire forza o frizione costante nonostante le variazioni di velocità.
Come opera un sistema idraulico?
Al posto dell'aria, le macchine che utilizzano componenti idraulici si affidano a materiali liquidi per lo più incomprimibili sotto pressione per sollevare, trattenere e spostare le merci. Ad esempio, olio idraulico o minerale, o acqua, solo per citarne alcuni.
Vantaggi:
- Movimenta carichi più pesanti con una forza maggiore rispetto ai sistemi di alimentazione meccanica, elettrica o pneumatica.
- Semplicità e accuratezza di controllo del sistema tramite leve e pulsanti
- Genera grandi quantità di potenza
- Utilizza meno parti mobili di alcuni sistemi meccanici ed elettrici, il che lo rende più durevole e meno soggetto a guasti
Come opera un sistema pneumatico?
I macchinari e le apparecchiature pneumatiche utilizzano gas pressurizzati, come l'aria, per le applicazioni di movimentazione e di raffreddamento. I sistemi di alimentazione a fluidi pneumatici comprimono l'aria, quindi il movimento non è istantaneo, come lo è con i sistemi idraulici.
Vantaggi:
- Più conveniente dei componenti idraulici: l'aria è gratuita
- Sicurezza pneumatica: il sistema può essere utilizzato in ambienti infiammabili e non
- si surriscalda
- Maggiore potenza in un'unità più piccola e più leggera rispetto alla maggior parte degli altri sistemi tecnologici
- Tecnologia più pulita
- Il fluido utilizzato assorbe la forza eccessiva, il che significa meno minacce di danni alle apparecchiature
Quali sono i componenti delle macchine idrauliche e pneumatiche?
- Idraulica: questi sistemi possono essere complessi a seconda del loro utilizzo, ma in genere questi sono i componenti di base
- Serbatoio: contiene il liquido, comunemente, olio idraulico
- Pompa: spinge il liquido attraverso il sistema
- Motore: fonte di alimentazione elettrica per azionare la pompa
- Valvole: controllano la direzione, la pressione e la portata del liquido
- Attuatore: converte l'energia del liquido in forza meccanica o frizione
- Tubazioni: trasportano il liquido da un'area all'altra
Pneumatica
Questi sistemi possono spaziare da semplici pistoni ad aria ad apparecchiature con molteplici attuatori per l'estrazione. In generale, i componenti più comuni includono:
- Compressore: comprime l'aria normale a un valore kg/cm² più elevato
- Serbatoio dell'aria: conserva l'aria pressurizzata creata dal compressore
- Valvola: controlla il flusso d'aria in modo che l'aria venga rilasciata al giusto livello di pressione per le apparecchiature pneumatiche utilizzate
- Attuatore: converte l'energia immagazzinata in energia cinetica
- Cilindro: genera movimento e forza dalla pressione dell'aria
- Linee di alimentazione o tubi flessibili: forniscono aria compressa ai componenti
I cilindri pneumatici necessitano di olio?
Ciò dipende dal vostro sistema. I sistemi più vecchi solitamente utilizzano un olio lubrificante che fornisce lubrificazione alle linee aeree. La bassa viscosità dell'olio consente di aspirare per formare una nebbia. È questa nebbia che fornisce la lubrificazione non solo per i cilindri, ma anche per le valvole, gli utensili e i motori. La maggior parte dei sistemi attuali ha il vantaggio di materiali più avanzati, come le guarnizioni in nitrile su cilindri e valvole, che rendono il lubrificante superfluo.
Quando utilizzare componenti idraulici o pneumatici?
In parole semplici, le applicazioni di dispositivi idraulici sono le migliori quando è necessario un sollevamento pesante e una forza maggiore. Usate la pneumatica per le esigenze meccaniche e di ingegneria più leggera. Ecco alcuni esempi di come vengono utilizzate:
Applicazione | Idraulica | Pneumatica |
Attrezzature per l'edilizia: ascensori e abbassatori | ✔ | |
Lavastoviglie: aumentare la pressione dell'acqua | ✔ | |
Sedie da ufficio: sollevare e abbassare il seggiolino | ✔ | |
Aeroplani: regolare le ali ed estendere il carrello di atterraggio | ✔ | |
Freni e sterzo del veicolo: riduce lo sforzo necessario ai conducenti | ✔ | |
Utensili da estrazione: l'aria compressa funge da fonte di energia per gli utensili elettrici | ✔ | |
Attrezzature per esercizi: il cilindro crea resistenza | ✔ | |
Trapani dentali: sicuri per i pazienti (senza sostanze chimiche o tossine) | ✔ | |
Apparecchiature di produzione automatizzate: alimenta gli utensili sulle linee di assemblaggio | ✔ | |
Comandi HVAC: inviano segnali e controllano i dispositivi per attivare l'azione | ✔ |
Perché la manutenzione del sistema idraulico e pneumatico è importante?
Il motivo più importante è la sicurezza. Il fluido idraulico pressurizzato che fuoriesce improvvisamente presenta la minaccia di una velocità esplosiva. Un altro problema di sicurezza idraulica riguarda i danni che i guasti possono causare con movimenti imprevisti di attrezzature taglienti e pesanti, ferendo coloro che si trovano nelle vicinanze.
Tenete presente che i sistemi idraulici e pneumatici a potenza fluida sono a bassa manutenzione, con i sistemi pneumatici in misura maggiore. Le precauzioni di sicurezza pneumatica implicano l'assicurarsi che i tubi siano privi di danni. I tubi flessibili vecchi o sfilacciati perdono aria, il che causa il malfunzionamento dell'apparecchiatura. Ciò, a sua volta, può causare gravi danni agli utilizzatori.
Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto
I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.
Domande?
Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.