Come dimensionare la canalina per il cavo
Il riempimento della canalina, noto anche come riempimento del condotto, è la quantità di area della sezione trasversale di una canalina occupata, o riempita, da uno o più cavi. Il riempimento si basa sul diametro esterno (D.O.) del cavo e sul diametro interno (D.I.) della canalina.
La determinazione del riempimento delle canaline per cavi è fondamentale per soddisfare i requisiti del codice elettrico nazionale (National Electrical Code - NEC). La mancata corretta esecuzione di questa operazione può comportare almeno un ricablaggio costoso e dispendioso in termini di tempo o perfino avere come risultato un'installazione elettrica pericolosa.
Non hai accesso al libro NEC?
È necessario il libro NEC per calcolare le dimensioni delle canaline per i cavi. Se ti trovi fuori dagli Stati Uniti e non hai accesso al libro, puoi trovare utile questa tabella di riempimento delle canaline.
Per iniziare
In primo luogo, è utile avere un'idea del tipo di canaline per cavi da utilizzare, quindi iniziamo da qui.
Quale materiale usare per la canalina?
Le guaine sono una forma di protezione dei cavi, quindi è necessario assicurarsi di scegliere il materiale giusto per la propria applicazione. È possibile utilizzare una canalina in plastica flessibile per cavi o una con base in metallo. Ecco tre opzioni popolari da prendere in considerazione.
Materiale | Applicazione | Perché |
Canalina in LDPE | In genere ospita e protegge i cavi di alimentazione elettrica e di telecomunicazione |
Elevata resistenza alle sollecitazioni |
Canalina in nylon | Solitamente utilizzata nella costruzione di macchinari generici e nella produzione automobilistica |
Canalina per cavi altamente flessibile Elevata resistenza alle sollecitazioni Autoestinguente Resistente alle abrasioni Elevata resistenza a solventi e oli Buona resistenza agli agenti atmosferici |
Canalina in metallo rivestita in PVC | In genere, cablaggio industriale generale e collegamenti alle macchine |
|
Quale conduttore isolato?
I conduttori isolati, o fili isolati, occupano l'interno della canalina per cavi. Accertatevi di utilizzare i cavi giusti per l'applicazione. Ad esempio, non utilizzare THHN in condizioni di bagnato; è classificato solo per luoghi asciutti e umidi. Ecco i tipi più comuni utilizzati.
Conduttore | Caratteristiche | Applicazioni tipiche |
THHW | Classificazione 75°C per le aree bagnate e 90°C per le aree asciutte Nessun rivestimento esterno sull'isolamento |
Ingresso di servizio, alimentatori e circuiti derivati per installazioni permanenti |
THHN | Classificazione 90°C per ambienti asciutti e umidi |
Macchine utensili Circuiti di controllo Apparecchiature |
THWN | Classificazione 75°C per ambienti asciutti e bagnati Rivestimento in nylon sullo strato isolante |
Canalina Macchine utensili Circuiti controllati Cablaggio per uso generico |
XHHW |
Classificazione 75°C per le aree bagnate e 90°C per le aree asciutte e umide Nessun rivestimento esterno sull'isolamento |
Cablaggio dell'edificio Canalina Alimentatore e cablaggio del circuito |
THW | Classificazione 75°C per ambienti asciutti e bagnati |
Cablaggio dell'edificio Circuiti di alimentazione Distribuzione industriale secondaria interna |
Dimensioni delle canalina per il cavo
Prima di iniziare, è necessario considerare tre fattori quando si effettuano i calcoli:
- Numero di cavi nella canalina
- Sezione trasversale dei cavi
- Numero di curvature della canalina
Avete bisogno di: il libro NEC
Utilizzate le tabelle NEC per trovare i diametri del tipo di filo, le quantità di riempimento e i diametri delle canaline.
Fase 1: Aprire il libro NEC al Capitolo 9
È necessario scegliere la tabella di riempimento. Questo dipende dal tipo di canalina e cavo che state utilizzando.
- Leggete la prima colonna sulla tabella di riempimento per trovare il calibro del filo
- Davanti al diametro del cavo, troverete il numero massimo di cavi che possono essere posizionati all'interno del diametro della canalina
- Scegliete un numero pari o superiore al numero di fili che saranno posizionati all'interno della canalina
Fase 2: Calcolare l'area della sezione trasversale del filo
Conoscete il numero di cavi di cui avete bisogno e il tipo di isolamento. Il libro NEC vi indica il calibro. Ora è sufficiente determinare l'area della sezione trasversale di ciascun cavo e completarla.
Esempio:
Supponiamo che abbiate questi tipi e quantità di cavi:
Numero di fili | Tipo di isolamento | Calibro |
4 | THHN | 8 AWG |
2 | THW | 4 AWG |
- Un filo THHN 8AWG ha una sezione trasversale di 23,61 mm² (0,03659 in² (pollici quadrati))
- Un THW 4AWG ha una sezione trasversale di 62,77 mm² (0,09729 in²)
Pertanto, l'area totale della sezione trasversale dei cavi è:
(23,61 mm²) x 4 + ( 62,77 mm²) x 2 = 219,98 mm²
Fase 3: Trovare lo spazio minimo disponibile per la canalina
Le specifiche del NEC sono:
- Un cavo: il riempimento massimo è il 53% dello spazio all'interno di una canalina
- Due cavi: il riempimento massimo è il 31%
- Tre o più cavi: il riempimento massimo è il 40% dello spazio totale disponibile della canalina
Usando le aree trasversali dei cavi che avete già calcolato, è ora possibile determinare le dimensioni minime delle canaline necessarie.
Esempio:
Tornando all'esempio di cui al punto 2, si utilizzano in totale 6 cavi. Ciò significa che la percentuale massima di riempimento è del 40%. Disponendo già dell'area totale dei cavi, è possibile calcolare l'area minima della canalina:
219,98 mm² / 0,4 = 549,95 mm²
Fase 4: Trovare il riempimento della canalina
Tornate al libro NEC. Trovate il tipo di canalina che desiderate usare nella tabella 4.
Esempio:
Se si utilizza una canalina EMT (Electrical Metal Tubing), la misura più vicina a quella necessaria è una canalina da 1 pollice, che garantisce un riempimento del 39%.
Tabella di riempimento della canalina
Questa tabella per le dimensioni delle canaline per cavi si basa sul NEC 2017 e utilizza i tipi di canaline e i cavi più comuni. Se non si ha accesso al libro NEC, è utile determinare quanti cavi si possono posizionare in sicurezza nella canalina.
- Le righe trasversali indicano le dimensioni e il tipo di canalina.
- Le colonne verso il basso indicano il calibro del filo utilizzato.
I risultati sono il numero di cavi di quel calibro, che può essere attraversato da quella dimensione, di quel tipo di canalina.
Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto
I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.
Domande?
Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.