Differenza tra canaline, guaine, manicotti e guaine termoretraibili per cavi
I componenti che racchiudono i cavi non sono intercambiabili. Ciascuno ha il proprio scopo. Qui illustriamo le scelte e quando ciascuna di esse è adatta all'uso.
Guaina intrecciata per cavi
La guaina per la gestione dei cavi svolge una funzione fondamentale e merita un'attenta considerazione. In primo luogo, il suo scopo è:
- Organizza i cavi, ottimizzando lo spazio nel processo
- Funge da coprifilo, fornendo protezione da umidità, variazioni di temperatura, abrasioni e, se all'esterno, dagli elementi
- In quanto guaina per cavi, impedisce che la corrente dei cavi entri in contatto con altri conduttori
Realizzata in un materiale in rete, la guaina intrecciata protegge i cavi e al contempo si conforma a forme irregolari. Si taglia nettamente con un coltello caldo, che cauterizza i nuovi bordi per evitare sfilacciamenti.
Le guaine espandibili in poliestere offrono una struttura a trama aperta che rende l'installazione rapida e semplice, riducendo i costi di assemblaggio. Consente inoltre la dissipazione di calore e umidità. È possibile raggruppare più cavi e ottenere comunque una flessibilità che consente un facile movimento quando necessario.
Le guaine espandibili sono disponibili anche in polifenilene. Questo tipo è progettato per gruppi di cavi per alte temperature e ha un'elevata resistenza agli agenti chimici, bassa usura e stabilità dimensionale e bassa umidità.
La guaina intrecciata autobloccante è un'altra opzione. Leggera e resistente alle abrasioni, è realizzata in poliestere e offre una sovrapposizione del 25%, che a sua volta consente un facile accesso al fascio interno. Può anche essere assemblata sui cavi dopo che sono stati installati.
Un'altra opzione da prendere in considerazione è la guaina di protezione termica. Realizzata in Fibra Nomex™, questa guaina per cavi per alte temperature è realizzata per applicazioni ad alte prestazioni. Offre protezione termica ed elevata resistenza all'abrasione.
Applicazioni ideali
Guaine intrecciate | Capacità di flessione idonea per: Macchine utensili Robotica Apparecchiature automatizzate |
---|---|
Guaina di protezione termica | Componenti idraulici (tubi) Cablaggio militare Cablaggio aerospaziale Cablaggio |
Guaine termoretraibili
La guaina termorestringente è un tipo di guaina isolante per cavi. Più precisamente, racchiude i fili o i cavi in tubi di plastica. Una pistola termica/a caldo, a volte una fiamma ossidrica, viene utilizzata per restringere i tubi che, quando riscaldati, formano un involucro aderente.
Il materiale della guaina termoretraibile è in poliolefina per questi motivi:
- Estremamente durevole
- Flessibile
- Disponibile in diversi colori per la codifica a colori, per facilitare l'organizzazione dei cavi
- Elevata resistenza UV
- Resiste agli agenti chimici
- Eccellenti proprietà elettriche
La guaina termoretraibile fa qualcosa che non fanno le altre guaine per cavi, ovvero offrire resistenza allo strappo. I cavi e i fili sono spesso soggetti a sollecitazioni perché non sono abbastanza lunghi o sono stipati in spazi limitati, danneggiando i cavi e i fili e riducendo la loro durata. Le guaine termoretraibili possono ridurre significativamente la tensione per mantenere cavi e fili funzionanti come previsto.
Oltre ai colori, è possibile ottenere guaine trasparenti. Questa è la migliore opzione quando i ritardanti di fiamma non sono importanti, ma lo sono l'isolamento elettrico e le prestazioni meccaniche. Hanno una superficie lucida, che aggiunge l'estetica all'applicazione finale.
Applicazioni ideali
Guaine termoretraibili, colori | Wireless e telecomunicazioni TV via cavo Elettronica Industria automobilistica |
---|---|
Guaine termoretraibili, trasparenti | Apparecchiature Elettronica Industria automobilistica |
Avvolgicavo
La spirale avvolgicavo o la spirale avvolgifilo, come alcuni la chiamano, offre una protezione economica per cavi e tubi flessibili. Resistente allo schiacciamento, flessibile e facile da installare. In qualsiasi punto della guaina a spirale, i cavi possono essere ramificati, quindi è anche una soluzione pratica per la gestione dei cavi.
Le due scelte di materiali più comuni sono il nylon e il polietilene stabilizzati al calore. Il nylon stabilizzato al calore fa sì che il materiale contenga uno stabilizzatore che rallenta la perdita di proprietà fisiche con l'aumento del calore. Ciò rende la guaina avvolgicavo realizzata in questo materiale una guaina resistente al calore.
Come guaina di plastica a spirale, il polietilene è un materiale resistente. Può essere piegato e flesso più volte e mantiene la sua forza e integrità. La guaina a spirale per cavi non è solo per uso industriale, ma può essere utilizzata anche in uffici e case per organizzare i cavi del computer.
L'avvolgicavo intrecciato autoaggrappante è disponibile in poliestere e nylon. Questa è una delle soluzioni di accessori per il cablaggio più semplici da assemblare. È sufficiente separare i componenti di fissaggio in VELCRO® autoaggrappante lungo il bordo, quindi posizionare la guaina intorno o sotto il gruppo di cavi o cablaggi. Un altro vantaggio è l'economicità, dato che può che essere riutilizzato. Analogamente alla guaina a spirale, possono verificarsi uscite di cavi, ma i cavi vengono estratti tramite l'autoaggrappante.
Applicazioni ideali
Spirale avvolgicavo | Industria automobilistica: cavi raggruppati per un maggiore ordine Copertura per tubi idraulici Ambienti d'ufficio |
---|---|
Guaina avvolgicavo intrecciata autoaggrappante | Applicazioni non industriali: Illuminazione Fotografia Computer per ufficio e per la casa |
Canalina per cavi
Le canaline proteggono e instradano i cavi negli edifici, in altre strutture e nelle macchine. Uno dei vantaggi della canalina è che garantisce la sicurezza se il cablaggio viene modificato di frequente. Il vantaggio della canalina metallica è le sua qualità di messa a terra e collegamento. Ciò è fondamentale per ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche. La canalina può anche impedire l'emissione dei cavi di alimentazione che ospita.
La canalina è disponibile anche in plastica. Canalina per cavi flessibile, le scelte in plastica offrono un'elevata resistenza alla fatica. L'elevata resistenza agli urti della plastica consente un rapido recupero in caso di schiacciamento. Ha anche un'elevata resistenza ai raggi UV, quindi può essere utilizzata in applicazioni esterne.
Questa tabella mostra i diversi tipi di plastica, i vantaggi e gli esempi di applicazioni:
Plastica | Vantaggio | Applicazione |
---|---|---|
Metallo rivestito in PVC | Resistente alla corrosione Progettata per essere a tenuta stagna |
Cablaggio in fabbrica Collegamenti alle macchine |
HDPE | Resistenti alla corrosione e agli agenti chimici, flessibili e altamente durevoli | Utilizzato per l'interramento: Utenze di energia Telecomunicazioni CATV |
Nylon | Protezione da abrasioni e danni da impatto | Protezione per imbracature in applicazioni su veicoli Canalina con fessure per la protezione di cablaggi e tubi idraulici |
Polipropilene (PP) | Forza di compressione e altamente flessibile | Gruppi di cavi Cablaggio a pavimento Inserimento nelle pareti |
Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto
I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.
Domande?
Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.