Guaine e nastri termoretraibili
Le guaine termorestringenti, i nastri e le guaine termorestringenti a freddo sono tutte utilizzate come soluzioni per la gestione dei cavi. Una è migliore dell'altra?
Dipende da cosa si vuole ottenere e da dove si utilizza.
Guaine termoretraibili
Le guaine termoretraibili isolano i cavi e li proteggono da abrasioni e fattori ambientali. Vengono anche utilizzate per riparare l'isolamento dei cavi o per raggrupparli per fornire protezione. Sono molto usate in applicazioni come armadi per montaggio a rack e sono diffuse in tutti i settori, da quello automobilistico e aerospaziale.
Come funzionano le guaine termoretraibili
- I fili o i cavi vengono alimentati attraverso i tubi in plastica.
- La guaina si restringe quando viene riscaldata con una pistola a caldo o una torcia a gas per formare un involucro fisso e sicuro.
- Il tubo diventa estremamente rigido quando viene riscaldato.
- Questo li rende ideali per la protezione meccanica e le installazioni industriali con temperature di esercizio inferiori a 90˚C (194˚F).
Con un'elevata resistenza agli agenti chimici, le guaine termoretraibili hanno una velocità di retrazione predefinita. Questo significa che è semplice decidere le dimensioni della guaina termoretraibile, a seconda del diametro dei cavi o dei fili da racchiudere.
Il materiale della guaina termoretraibile è solitamente realizzato in poliolefina, mentre il poliestere è un'altra scelta comune. È inoltre possibile utilizzare guaine intrecciate termorestringenti per cavi, realizzate in polietilene tereftalato (PET). È disponibile in una varietà di colori, in modo da poter essere utilizzata per organizzare e identificare cavi e fili.
Guaine termoreretraibili a freddo
Le guaine termoretraibili a freddo, come quelle termoretraibili al calore, vengono utilizzate per terminare, giuntare e fornire sigilli ambientali sui cavi.
Come funzionano le guaine termoretraibili a freddo
- Sono dotate di una parte centrale in plastica rimovibile che mantiene il tubo allungato per consentire l'installazione dei cavi.
- Ha anche una memoria attiva che causa il restringimento del tubo una volta rimosso il nucleo.
- Cerca costantemente di tornare alla sua forma originale. Ciò significa che si espanderà e si restringerà intorno ai cavi mentre cambiano le dimensioni a causa di variazioni di temperatura o oscillazioni di carico.
- Questo le rende una buona scelta per gli ambienti in cui è probabile che le temperature fluttuino notevolmente. Possiede anche un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e non invecchia quando è esposto a raggi ultravioletti.
- Questo significa che rappresenta una buona scelta quando è probabile che i cavi siano esposti ad elementi atmosferici.
Nastro elettrico
Il nastro elettrico è un nastro adesivo che in genere è realizzato in vinile, gomma o mastice. Il nastro elettrico è estremamente flessibile e può anche essere allungato, il che significa che è estremamente versatile e può coprire una vasta gamma di forme e disposizioni di cavi.
Anche se il nastro elettrico è disponibile in una vasta gamma di colori, il nero tende a essere quello prescelto per isolamento, accorpamento, raggruppamento e riparazione. Altri colori del nastro indicano diversi livelli di tensione o fasi del filo.
Il nastro elettrico non è duraturo come, ad esempio, le guaine termoretraibili. Nel corso del tempo perderà le sue proprietà adesive e finirà per staccarsi dal filo o dal cavo. Quando si utilizza il nastro elettrico, è importante monitorare regolarmente le condizioni del nastro, il che lo rende poco funzionale.
Anche se non offre lo stesso livello di protezione delle guaine termoretraibili contro l'abrasione, le sostanze corrosive o gli elementi, la nastratura elettrica è più semplice e veloce da applicare e rimuovere. Ciò significa che può essere una buona scelta per la gestione dei cavi nel caso di soluzioni temporanee.
Rigidità | Flessibilità | Ambiente umido | Protezione meccanica | Resistenza chimica | Resistenza ai raggi UV | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guaine termoretraibili a caldo | ✔ | ✔ | ✔ | Industriale | |||
Guaine termoretraibili a freddo | ✔ | ✔ | Uso esterno | ||||
Nastro elettrico | Deve essere utilizzato solo come misura temporanea |
Naturalmente, ci sono altre soluzioni per il cablaggio. Ecco solo alcuni esempi:
Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto
I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.
Domande?
Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.