Guida ai passacavi e protezione dei cavi

Operatore che lavora nella sala server di rete con cavi in fibra ottica

Quando si lavora con qualsiasi tipo di conduttore o cavo, è essenziale proteggerlo dai danni. Quando si lavora con questi all'interno o all'esterno di un armadio, ciò significa tenerli al riparo da sollecitazioni eccessive, sia che si tratti di un raggio di curvatura eccessivo, di trazione o strappo o dalla guaina stessa del cavo.

Sono disponibili diversi tipi di cavi e metodi di resistenza allo strappo.

Naturalmente, quando si utilizzano conduttori che portano tensione, la protezione dei cavi protegge anche il personale e le apparecchiature dall'esposizione dannosa alla corrente elettrica. Iniziamo la nostra guida qui.

Protezione

Come accennato, la protezione dei conduttori elettrici dai danni è essenziale sia dal punto di vista delle apparecchiature che da quello della protezione umana. Spesso, vengono utilizzate delle canaline in metallo flessibile, a volte con il cablaggio già installato, viene invece utilizzata una canalina di tipo rigido.

Pressacavi

Pressacavi - Diritti/ottone

Grazie alla loro struttura a spirale, le estremità della canalina possono essere sufficientemente affilate da tagliare l'isolamento del conduttore. Per evitare cortocircuiti elettrici, è necessario utilizzare un passacavo antistrappo interno. Questo si adatta ai conduttori e si inserisce nella canalina flessibile. La canalina viene quindi inserita nel connettore collegato a una scatola di derivazione della canalina o a un armadio di cavi elettrici.

Disegno pressacavi

Per i cavi elettrici con rivestimenti, esistono diversi tipi di passacavi antistrappo. Ad esempio, i presa, a volte chiamati pressacavi, sono un tipo di pressacavo per cavi elettrici che fornisce due tipi di protezione per cavi flessibili. Non solo impedisce che l'isolamento del cavo venga penetrato dai bordi affilati dell'armadio o della scatola elettrica, ma anche che venga estratto dalla scatola.

Premistoppa del passacavo antistrappo in plastica

A seconda dell'ambiente, è possibile utilizzare un presa del passacavo in lega metallica o in plastica. Queste prese del passacavo per cavi elettrici antistrappo sono disponibili in configurazione diritta o angolata.

Le boccole antistrappo consentono al cavo di passare attraverso i fori nei mobili

Alcuni passacavi antistrappo non forniscono protezione dalla forza di trazione. Al contrario, vengono utilizzati per consentire ai cavi di passare attraverso i fori in mobili, armadi e altre superfici senza danneggiare il cavo o il dispositivo. Ad esempio, è possibile inserire una boccola universale in un foro di una scrivania e diversi cavi di varie dimensioni possono passare attraverso la boccola. 

Design della boccola per cavi a Y

Alcuni hanno un un design con apertura, come mostrato di seguito, per adattarsi alle dimensioni del foro, mentre altri hanno un diametro fisso. Un carpentiere o elettricista saprà come installare tipi di boccole antistrappo come queste. Strumenti di taglio speciali, come una sega per fori, sono necessari per installare queste boccole e garantire una perfetta aderenza.

Tipi di boccole antistrappo a compressione

Anche se spesso utilizzate per cavi elettrici piccoli o piatti, ci sono boccole antistrappo in plastica e tipi di inserti che sono semplici da installare. Nelle apparecchiature elettroniche, assorbono le forze di spinta, trazione e torsione a cui il cavo può essere soggetto durante l'uso.

Boccola antistrappo

Si inseriscono a scatto in un foro rotondo o anti-rotazione e, una volta inserite, aderiscono al cavo. Per rimuoverle per la sostituzione del cavo, è possibile acquistare delle pinze per boccole antistrappo che facilitano il compito. Tuttavia, le pinze di bloccaggio a scorrimento o a canale servono spesso ai tecnici che rimuovono la boccola antistrappo e le installazioni dei cavi.

Primo piano di un cavo danneggiato

Ovviamente, ci sono molte opzioni di boccole serracavi e inserti passacavo per cavi elettrici tra cui scegliere. Valutare l'ambiente, lo scopo e altre situazioni speciali per assicurarsi di fare la scelta giusta.

Metodi antistrappo per passacavi a bassa tensione e fibra ottica

Quando si installa un cavo in fibra ottica e altri cavi a bassa tensione come ethernet, è possibile utilizzare alcune delle stesse boccole antistrappo e set di inserti elettrici come i cavi elettrici.

Antistrappo per passacavi a bassa tensione e fibra ottica

Tuttavia, vi sono alcuni prodotti specialistici per la boccole antistrappo realizzate appositamente per la fibra e i relativi cablaggi. Alcuni prodotti non sono boccole nel vero senso della parola, ma guide per instradare agevolmente il cablaggio e la fibra in un armadio. Data la natura piuttosto delicata di questi sistemi di cablaggio, è necessario evitare l'attorcigliamento o una curvatura del raggio troppo piccola nell'installazione.

Ecco alcune altre opzioni:

Come per il cablaggio elettrico, tenere conto di tutte le condizioni ambientali e lavorative nella scelta dei prodotti necessari per l'installazione della fibra.

Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto

I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.

Domande? 

Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266