Una guida alle clip a ricciolo per cavi
In altre guide e articoli abbiamo discusso dei componenti utilizzati per la gestione dei cavi. Questi includono clip di montaggio per cavi, fermacavi regolabili e supporti per fascette. In questo articolo, esamineremo un'altra opzione: le clip a ricciolo per il cablaggio.
Si tratta di fascette con chiusura a torsione in nylon utilizzate per instradare il cablaggio in armadietti elettronici, molti alloggiamenti elettrici NEMA e schede per pannelli. Rappresentano un ulteriore sistema per fissare in modo ordinato diversi tipi di cavi e conduttori per un design e un'installazione professionali.
Esistono pro e contro nell'uso delle clip a ricciolo, a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Ad esempio, se avete bisogno di un controllo preciso sul layout del cablaggio, alcuni tipi di fermacavi e supporti per fascette potrebbero essere più efficienti. Alcuni fermacavi sono progettati specificamente per fissare i cavi piatti, per i quali le clip a ricciolo non sono adatte.
Tuttavia, le clip a ricciolo flessibili sono spesso più facili da usare rispetto alle soluzioni che utilizzano fascette e supporti in nylon. Queste consentono l'aggiunta di cavi e conduttori in base alla necessità, sia durante che dopo l'installazione dei cavi.
Una volta installate, l'uso di clip a ricciolo per la gestione dei cavi rende la posa del cavo molto più rapida rispetto ad altri metodi alternativi alla clip a ricciolo, come cerniera o fascette. Inoltre, poiché sono facilmente riapribili e richiudibili, le fascette a ricciolo flessibili consentono di apportare rapide modifiche al layout, se necessario. Con un cavo o una fascetta, sarà necessario tagliare la vecchia fascetta e installarne una nuova se sono necessarie modifiche al cablaggio.
Nella foto è raffigurato un ricciolo con estremità a sfera autoportante. Questi sono utilizzati per fissare i cavi insieme e formare un fascio non supportato. Questo è estremamente utile quando il cablaggio va dall'interno degli alloggiamenti dei cavi elettrici al retro dello sportello o del coperchio dell'armadio. Quando non c'è una superficie per fissare un fermacavi o un supporto per fascetta, le clip a ricciolo autoportanti mantengono il fascio in ordine.
Poiché una sezione del fascio di cavi sarà ad "aria libera", questi tipi di clip a ricciolo per il cablaggio possono essere utilizzate per impedire che i cavi vaganti siano intrappolati nella sezione a cardine dell'alloggiamento. Lo schiacciamento può causare la rottura indesiderata di conduttori o anche l'esposizione a scosse elettriche quando è presente tensione, quindi mantenere i cavi liberi saldamente raggruppati è fondamentale.
Inoltre, in una grossa scatola di giunzione, la clip a ricciolo con estremità a sfera autoportante può aiutare a separare i fasci per funzione o circuito. Ad esempio, se i diversi circuiti passano attraverso una scatola di giunzione dei cavi, le clip a ricciolo mantengono insieme i conduttori di ciascun circuito, utili per la tracciatura e la risoluzione dei problemi a seconda delle necessità.
Tuttavia, in alcuni casi è necessaria una solida e sicura tenuta di montaggio della fascetta a ricciolo, sia nel pannello di controllo che per il coperchio dell'alloggiamento. In questo caso, sono disponibili opzioni di fissaggio molto simili a quelle utilizzate per i supporti delle fascette e i fermacavi.
Il montaggio adesivo illustrato qui ha anche un distanziale. Ciò consente a un fascio di cavi di passare facilmente sopra o sotto un altro fascio a un livello diverso. Questo potrebbe essere necessario quando si gestiscono fasci perpendicolari l'uno all'altro. Questo consente inoltre a un fascio di passare sopra ad altre ostruzioni sulla scheda del pannello o nell'involucro.
Per un montaggio rapido ma affidabile su superfici lisce, prendere in considerazione l'uso di un montaggio adesivo per clip a ricciolo. La struttura della base consente anche il fissaggio a superfici leggermente irregolari o leggermente curve.
La funzione simile a quella del montaggio adesivo è il distanziale con chiusura a torsione per montaggio in foro quadrato. Queste clip a ricciolo per cavi sono utilizzate quando i fori di montaggio sono presenti sulla scheda del pannello. Si inseriscono rapidamente in posizione sul pannello. I cavi vengono quindi inseriti attraverso l'apertura della clip a ricciolo e le estremità della fascetta sono chiuse a torsione.
Un'altra possibilità è l'aggancio ad albero, chiamato così per la sua somiglianza agli abeti.
Esistono anche clip a ricciolo per la gestione dei cavi che accettano i cavi da angolazioni diverse da quella superiore. Ad esempio, quello mostrato qui consente ai cavi di essere inseriti in un angolo di 45 gradi, rendendoli una scelta eccellente quando l'accesso diretto e sopraelevato alla clip è bloccato da componenti dell'apparecchiatura o da sporgenze dell'armadio. Un'opzione simile consente di inserire il cavo lateralmente, se necessario.
Se la scheda del pannello non è perforata o preforata, è possibile fissare rapidamente alcuni agganci utilizzando viti autofilettanti o praticare fori per utilizzare le viti filettate. Alcune possono essere bloccate intorno al cavo, quindi montate sul pannello usando il foro di montaggio.
Un tipo di fascetta a ricciolo rapido particolarmente interessante consente di bloccare il cavo nella clip a ricciolo, che è già collegata alla scheda, quindi ruotare la fascetta in posizione verticale e bloccarla. Questa può essere utile se il cavo entra nell'alloggiamento o nell'armadio lateralmente o dalla parte posteriore. Una volta bloccato, il cavo può essere instradato verso il basso o attraverso il pannello.
La fettuccia interna mantiene saldamente in posizione fasci dal piccolo diametro o anche cavi singoli.
Per un'installazione dei cavi rapida e semplice, le clip a ricciolo riutilizzabili sono sicuramente una soluzione valida al posto di altri metodi di organizzazione dei cavi, sopratutto nel caso di semplici configurazioni di cavi.
Ecco una guida rapida alle diverse e più comuni clip a ricciolo e in quali situazioni prenderle in considerazione.
Quando sono necessarie: | Utilizzate questa clip a ricciolo: |
Installazione rapida su una superficie liscia o leggermente irregolare o curva | Clip a ricciolo con montaggio adesivo flessibile. Ordine di montaggio fascio massimo. |
Ingresso del cavo con un angolo a 45 gradi, montato sulla scheda del pannello tramite fori preforati | Clip a ricciolo - Montaggio a scatto, 45 |
Per instradare un fascio di cavi sopra o sotto un altro fascio od ostacolo | Clip a ricciolo - Montaggio adesivo - Distanziale |
Gestione di fasci di cavi durante l'instradamento in aree aperte o in componenti mobili come gli sportelli degli alloggiamenti | Clip a ricciolo - Autoportanti - Estremità forate |
Sebbene non siano adatte a tutti i tipi di scenari di cablaggio, le clip a ricciolo in plastica o in nylon possono essere un mezzo conveniente ed economico per instradare, raggruppare e installare diversi tipi di cavi e conduttori.
Possono essere utilizzate in varie applicazioni, come:
- Cablaggi automobilistici
- Cablaggio aeronautico
- Armadi e rack di comunicazioni dati
- Involucri per componenti elettronici ed elettrici
Potete vedere la nostra linea completa di clip a ricciolo per il cablaggio qui.
Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto
I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.
Domande?
Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.