Come impedire l'allentamento dei bulloni

Dado e bullone in metallo
Dadi Nyloc

Dadi Nyloc: forniscono un attrito aggiuntivo al giunto bullonato utilizzando un tipo di dado chiamato nyloc. Mentre il nyloc viene serrato, l'inserto in nylon nella parte superiore del dado comprime le filettature del bullone. La forza di compressione radiale che gira contro la filettatura crea l'attrito aggiuntivo per impedire l'allentamento del bullone.

Controdadi: un dado a basso profilo utilizzato come tipo di controdado. Il suo nome deriva dal fatto che è "inceppato" contro un dado standard, che blocca i due dadi in posizione per evitare allentamenti. 

Controdadi

Dadi flangiati: hanno una base a rondella per distribuire uniformemente la pressione. La testa larga crea maggiore attrito tra la testa e la superficie del pezzo. Questo a sua volta riduce la pressione superficiale sulle aree dei cuscinetti, riducendo la deformazione e offrendo resistenza alle vibrazioni. 

Rondelle piatte – Plastica

Rondelle in plastica: se utilizzate dadi, bulloni e viti in plastica per applicazioni più piccole, come l'elettronica, accertatevi di utilizzare rondelle in plastica. Le applicazioni elettroniche vibrano e la plastica resiste alle vibrazioni. 
 

Rondelle a molla: note anche come rondelle divise o rondelle di blocco divise. La forma a molla è progettata per aiutare a mantenere il precarico. I bordi affilati in cui esiste la divisione si inseriscono a pressione nella superficie di accoppiamento. Ciò crea maggiore attrito e riduce il rischio di allentamento del bullone o del dado. Nota: utilizzare solo su piccoli carichi: grandi carichi appiattiscono la rondella, rendendola inutile. Per dispositivi di fissaggio di livello 2 o proprietà metrica di classe 5.8 o inferiore.

Qual è il motivo per cui bulloni e viti continuano ad allentarsi? I motivi possono variare. Parliamo innanzitutto dei bulloni.

L'acciaio ha una certa elasticità, quindi in un giunto bullonato il bullone si allunga leggermente quando il dado viene serrato. Questo allungamento crea tensione, che genera una forza di serraggio opposta. È questa forza di serraggio che blocca insieme le due sezioni del giunto. Un bullone allentato causa l'indebolimento della forza di serraggio, che determina gravi conseguenze.
 
Se si verifica durante la produzione, sono in gioco costosi tempi di inattività. Dopo la produzione, nel caso in cui le prestazioni della vostra applicazione siano a rischio o peggio, la sicurezza diventa una grave minaccia. 

La domanda è: per quali motivi si allentano i bulloni? Perché le viti continuano ad allentarsi? Esaminiamole in maniera più approfondita.

Allentamento spontaneo

L'allentamento dei bulloni per le vibrazioni è comune ed è una forma di allentamento spontaneo. Sotto le vibrazioni, i giunti bullonati effettuano piccoli movimenti che fanno muovere ripetutamente le due sezioni del giunto. Questi movimenti "traversi", come vengono chiamati, si muovono anche con il bullone o il dado. Ciò crea attrito tra il bullone e le filettature dei giunti che tengono il giunto insieme. Questo scorrimento laterale è in realtà la causa dell'allentamento del bullone dalla filettatura di accoppiamento del dado e della compromissione della forza di serraggio. In realtà, tutto ciò che può servire affinché un giunto bullonato perda il suo precarico è una rotazione di pochi minuti. Questo è ciò che succede quando pensiamo ad un allentamento del bullone dovuto alle vibrazioni. 

Come impedire che i bulloni che vibrano si allentino

Prendete in considerazione i dispositivi meccanici indicati di seguito. Se vi state chiedendo come evitare l'allentamento dei dadi, la risposta è spesso provare con dadi diversi

I metodi di blocco dei bulloni includono:

Come impedire l'allentamento delle viti

Oltre agli effetti delle vibrazioni, le viti possono allentarsi a causa della mancanza di un attrito adeguato con la superficie di accoppiamento. Come evitare che le viti si allentino nel legno è una domanda comune, ma per prima cosa è importante capire perché questo accade. Le viti si usurano e perdono la filettatura opposta. Pertanto, l'attrito non è più sufficiente e le viti continuano ad allentarsi.  

L'uso di viti più lunghe può aiutare in questi casi, poiché hanno più filettature rispetto alle viti corte. Oppure, utilizzare viti con un diametro più spesso.  

Per impedire che le viti si allentino a causa delle vibrazioni, si può e si dovrebbe utilizzare le rondelle. A seconda dell'applicazione, è possibile prendere in considerazione anche le viti progettate per resistere alle vibrazioni. Se il nylon è adatto alla vostra applicazione, è un ottimo materiale per resistere alle vibrazioni. Gli esempi riportati di seguito sono anche leggeri, forniscono un eccellente isolamento e resistenza alla corrosione, e rappresentano una buona sostituzione per le viti in metallo. A volte, come evitare l'allentamento di una vite dipende dalla vite stessa.

Serrate i bulloni allentati 

Può accadere che i bulloni non siano mai stati serrati correttamente, il che significa che il giunto manca di forza di serraggio. Ciò può portare a un slittamento laterale delle sezioni, che pone inutili sollecitazioni al taglio sul bullone, che possono romperlo. Ci auguriamo che il vostro processo di controllo della qualità verifichi la qualità del serraggio dopo il montaggio della vostra applicazione e che eventuali problemi vengano corretti.

Prestate attenzione alle temperature

Come evitare che una vite si allenti, o un bullone, comporta molti fattori, uno dei quali è l'espansione termica differenziale. Prendete in considerazione il materiale del bullone e del giunto. Se sono diversi, i cambiamenti significativi di temperatura, quando sono radicati nell'ambiente o nei processi industriali, possono causare una rapida espansione e restringimento del componente di fissaggio, che può allentare la vite o il bullone. 

Accertatevi di prendere in considerazione temperature che influenzino il dispositivo di fissaggio, anche se le temperature si verificano durante il trasporto. Quindi scegliete un materiale di fissaggio in grado di resistere a tutto ciò.

Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto

I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.

Domande? 

Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266