Elementi di fissaggio autofilettanti: alcune informazioni su questo componente dal design intelligente

Serie di viti autofilettanti

Cos'è un componente di fissaggio autofilettante e come può migliorare il vostro modo di lavorare? In grado di filettare il proprio foro mentre viene inserito nel materiale, che si tratti di legno, plastica o metallo, il componente intelligente può essere utilizzato in una varietà di applicazioni diverse.

Perché potreste aver bisogno di un componente di fissaggio autofilettante? In alcuni casi, ad esempio quando si utilizza una lamiera, non è possibile praticare un foro in quanto il materiale potrebbe essere troppo sottile. Potrebbero anche essere necessari componenti di fissaggio autofilettanti se non è possibile avere l'accesso posteriore per installare un dado. In entrambi i casi, i componenti di fissaggio autofilettanti consentono di svolgere il lavoro in modo agevole ed efficace.

Esiste una vasta gamma di diversi tipi di componenti di fissaggio autofilettanti e ciascuno può essere identificato da una definizione che ne descrive la punta e le filettature. Di seguito sono elencati i componenti di fissaggio più comuni e le loro applicazioni:

La vite per lamiera

Note anche come viti di "Tipo A", la tipologia per lamiera è stata utilizzata per la prima volta nelle condotte di ventilazione in lamiera. Tuttavia, diverse tipologie si sono evolute nel tempo, tra cui quelle filettanti, maschianti e laminanti.

Come si determina a quale di questi tipi appartiene la vostra vite? Dipende dalla combinazione di stile di punta e filettatura.

Se la lettera "B" nella designazione di una vite, ad esempio, tipo AB o B, ha delle filettature distanziate, mentre se la "B" è assente (ad esempio, tipo F), si tratta di filettature per vite meccanica. Detto questo, ci sono due eccezioni: Tipo A con filettature distanziate e Tipo U (viti di trasmissione metalliche) con filettature a spirale distanziate. Vale la pena sapere che anche se il Tipo A è ancora disponibile, può essere più difficile reperirlo.

È fondamentale considerare le dimensioni del foro perché se è troppo grande la vite si allenta e il foro potrebbe strapparsi durante il montaggio. La vite potrebbe anche sfilarsi sotto tensione. Se il foro è troppo piccolo, d'altro canto, una vite potrebbe rompersi, a causa della necessità di usare una maggiore forza di trazione.

Progettate e prodotte per essere utilizzate in materiali malleabili di spessore sottile, le viti filettate sono costituite da filettature ruvide. È quindi necessario un foro di dimensioni adeguate poiché, nel punto di installazione del componente di fissaggio, il foro diventerà più grande quando il materiale viene spinto verso l'esterno. Le viti per lamiera più comuni sono i Tipi A e AB, entrambi con una punta standard, insieme al Tipo B, con la punta smussata.

La vite autoperforante

Le viti autoperforanti e i componenti di fissaggio autofilettanti non sono la stessa cosa. Anche se le viti autofilettanti si avvitano in un foro in un materiale morbido, le viti autoperforanti sono in grado di praticare un foro in qualsiasi cosa, dal metallo al legno.

Questa differenza fondamentale è che le viti autoperforanti hanno una punta come una punta per trapano, quindi non hanno bisogno di un foro pilota. Il fatto che possano praticare e filettare il proprio foro in materiali più duri consente di evitare di usare due utensili, quando questo solo componente esegue entrambi i lavori.

Quando si utilizzano viti autoperforanti, il punto di perforazione deve essere forato completamente attraverso il materiale, prima che il primo filetto inizi a introdursi. Con diversi modelli di punte disponibili, una punta n. 2 viene solitamente usata con materiali di spessore sottile, mentre una punta n. 3 viene utilizzata per spessori medi e una vite autoperforante n. 4 e n. 5 è ideale per materiali più pesanti.

Forzate sotto pressione nel materiale che state utilizzando, le viti di trasmissione metalliche di Tipo U hanno filettature a spirale distanziate e una punta smussata, e anche se questo tipo di vite è considerata permanente, altre possono essere facilmente estratte.

La vite autofilettata con alette

Con alette sottili più larghe della filettatura che si forma dietro la testa autoperforante, la vite autofilettata con alette taglia un  foro passante in materiali morbidi come legno o plastica. Occorre tenere a mente, tuttavia, che possono essere distrutte da materiali più robusti, come il metallo.

La vite per cartongesso

Diamo uno sguardo a una vite autofilettante per un progetto più rapido: la vite per cartongesso. Una varietà comune di viti, è disponibile in modelli a punta affilata e autoperforante, con questi ultimi progettati per codoli in acciaio e calibro pesante.

Dotata di auto-svasatura, l'esclusivo design della testa evita strappi sulla superficie del cartongesso e resiste anche ai danni del nucleo di gesso.

Ora, alcune domande frequenti relative alle viti autofilettanti e/o autoperforanti:

Esistono differenze tra una vite autofilettante e una vite autoperforante?

Si tratta di una domanda impegnativa a cui rispondere e che può disorientare. Le viti autofilettanti incidono la propria filettatura, il che significa che necessitano un foro pilota leggermente inferiore al diametro della vite. Lavorano sulla premessa che se si fora un foro pilota in un materiale morbido come il legno, mentre si inserisce la vite filettante, le sue filettature renderanno il materiale sicuro durante l'inserimento.

Ideali per una varietà di materiali, tra cui metallo, legno e mattoni, le viti autofilettanti possono essere dotate di piccole tacche sulla filettatura. Questo aiuta a tagliare il filetto, ma non tutte le viti filettate hanno una punta appuntita. Al contrario, alcune sono piatte o smussate.

Le viti autoperforanti, invece, funzionano sia come componente di fissaggio che come punta di trapano. Per questo motivo, non richiedono un foro pilota grazie all'estremità a punta di trapano e sono state progettate per fissare insieme pezzi di metallo sottile. Ideali per completare la struttura di un'auto, ad esempio, possono aiutarvi anche ad applicare la lamiera a una struttura di metallo.

È possibile riutilizzare una vite autofilettante nello stesso foro?

Spesso, le viti a taglio vengono utilizzate quando si lavora con legno o metallo, e un lato negativo dell'utilizzo delle viti a taglio è che le filettature possono spezzarsi quando l'applicazione viene separata o smontata. Ciò potrebbe impedire di riutilizzare il componente di fissaggio in un progetto futuro.

È necessario praticare un foro pilota per le viti autofilettanti?

Progettate per forare il proprio foro in materiali più morbidi come plastica e legno, le viti a punta affilata non richiedono un foro pilota. Se si utilizza un materiale più spesso, potrebbe essere necessaria più di una vite per praticare il foro sulla superficie, ma è possibile utilizzare viti autoperforanti o autofilettanti per lo stesso lavoro e lo stesso momento.

Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto   

I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.

Domande?

Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.