Come trovare la dimensione giusta delle cerniere
Dalle cerniere a scomparsa per porte alle cerniere a sfilare in acciaio inossidabile, la scelta è vasta. E indipendentemente dalla vostra applicazione, che si tratti di un armadio dati o di un alloggiamento per cavi per uso esterno, le cerniere hanno il loro bel da fare. Bisogna prendere in considerazione:
- Le dimensioni della porta, sia in altezza che in larghezza
- Il peso sospeso
- La struttura della porta, compreso il materiale
- L'uso previsto e/o il traffico previsto attraverso la porta
Trovare le misure corrette della cerniera è fondamentale. Ad esempio, le cerniere nascoste di dimensioni inferiori possono causare guasti prematuri alla porta oltre che problemi di sicurezza.
Prima di tutto, diamo uno sguardo all'anatomia di una cerniera, condiviso da tutti i modelli. Un aspetto che è fondamentale comprendere quando si calcolano le dimensioni necessarie della cerniera.
Dizionario delle cerniere
- Battente: la parte piatta e rettangolare del cerniera che si applica alla porta o allo stipite è il battente. Una cerniera standard è costituita da due parti.
- Giunto/Barilotto: questi sono i "cilindri" circolari attraverso i quali viene inserito il perno della cerniera. Consentono alla cerniera di piegarsi, proprio come le articolazioni delle nocche sulle dita. I termini giunto e barilotto sono spesso intercambiabili. I giunti su un battente sono sfalsati rispetto agli altri per consentire loro di ingranare. La misurazione dal cilindro superiore al cilindro inferiore, misurata in parallelo al perno, è chiamata lunghezza della cerniera.
- Perno: l'asta inserita nei giunti per unire le parti della cerniera.
- Altezza del battente: la lunghezza totale del battente, misurata in parallelo al perno, è l'altezza del battente.
- Larghezza del battente: questa è la dimensione misurata dal centro del perno al bordo esterno del battente, di fronte al giunto o al cilindro. Non confondere questa misura con la seguente.
- Larghezza cerniera/battente aperto: questa è la larghezza totale della cerniera aperta, misurata perpendicolare al perno della cerniera. Questa sarà una dimensione importante da tenere presente quando si calcolano, si ordinano una cerniera.
- Interasse della cerniera: anche se non fa parte della cerniera stessa, è importante conoscere questa dimensione per calcolarne le dimensioni. Questa è la distanza tra il bordo della cerniera e la battuta d'arresto dalla facciata della porta.
- Spazio libero: lo spazio libero è meglio descritto come lo spazio tra la porta e il telaio o lo stipite con la porta in posizione completamente aperta. Questa è una misurazione importante per il calcolo poiché viene utilizzata per impedire alla porta di entrare in contatto con i pezzi sulla superficie esterna del telaio.
Ora che conosciamo quali sono questi termini, vediamo come vengono utilizzati per scegliere le dimensioni corrette delle cerniere per la vostra applicazione.
Calcolo delle dimensioni della cerniera
Come specificato, le due dimensioni della cerniera di cui ci occupiamo sono l'altezza del battente o l'altezza del cerniera e la larghezza totale del cerniera (misurata con la cerniera in posizione completamente aperta).
L'altezza della cerniera richiesta è determinata dallo spessore della porta e dalla larghezza della porta. La larghezza della porta è fondamentale perché influisce sul peso della stessa. Una porta più ampia avrà bisogno di un maggiore supporto di carico per garantire stabilità.
Ad esempio, se la porta è spessa 1-3/8 pollici e la larghezza non supera i 32 pollici, l'altezza della cerniera è di 3-1/2 pollici. Tuttavia, se la porta è compresa tra 32 e 36 pollici, l'altezza del battente delle cerniere deve essere portata a 4 pollici per gestire il peso maggiore.
Ecco un grafico semplice per determinare la dimensione dell'altezza del battente:
Spessore porta | Larghezza porta | Altezza approssimativa della cerniera |
1-3/8" | Fino a 32" | 3-1/2" |
1-3/8" | 32"-36" | 4" |
1-3/4" | Fino a 36" | 4-1/2" |
1-3/4" | 36"-48" | 5" |
1-3/4" | Oltre 48" | 6" |
2", 2-2/4", 2-1/2" | Fino a 42" | 5" (uso commerciale) |
2", 2-1/4", 2-1/2" | Oltre 43" | 6" (uso commerciale) |
Il passaggio successivo consiste nel determinare la larghezza totale della cerniera, tenendo presente che questa viene misurata con la cerniera completamente aperta, chiamata anche apertura completa del battente.
La larghezza minima può essere determinata con un semplice calcolo basato su tre dimensioni:
- Spessore porta
- Interasse
- Spazio libero necessario
Per determinare l'interasse, ecco una regola generale: per porte di spessore compreso tra 1-3/8 di pollici e 2-1/4 pollici, l'interasse standard è di ¼ pollici. Per porte di spessore 2-1/2 pollici, l'interasse standard è di 3/8 di pollici.
Stabilire quanto spazio libero è necessario per impedire alla porta di entrare in contatto con il telaio o il rivestimento.
Utilizzare quindi questa formula per calcolare la larghezza della cerniera:
(Spessore - interasse porta) x 2 + spazio necessario = larghezza totale cerniera
Se il risultato del calcolo non è una dimensione di cerniera standard, passare alla misura successiva.
Potete utilizzare il grafico di seguito per aiutarvi a identificare la larghezza della cerniera Per una maggiore sicurezza è necessario fare una verifica con la vostra applicazione.
Spessore porta | Interasse standard | Spazio massimo fornito | Larghezza approssimativa della cerniera |
1-3/8" | 1/4" |
1-1/4" 1-3/4 |
3-1/2" 4" |
1-3/4" | 1/4" |
1" 1-1/2" 2" 3" |
4" 4-1/2" 5" 6" |
2" | 1/4" |
1" 1-1/2" 2-1/2" |
4-1/2" 5" 6" |
2-1/4" | 1/4" |
1" 2" |
5" 6" |
2-1/2" | 3/8" |
3/4" 1-3/4" |
5" 6" |
Riflessioni finali
Questi calcoli e grafici dovrebbero aiutarvi a scegliere la cerniera delle dimensioni corrette per la vostra applicazione. Ecco altri consigli.
L'altezza della porta viene utilizzata per determinare il numero di cerniere necessarie. In generale, è preferibile utilizzare una cerniera ogni 30 pollici di altezza della porta. Ad esempio:
- Utilizzare due cerniere per porte fino a 60 pollici di altezza
- Utilizzare tre cerniere se la porta è alta tra 60 e 90 pollici
- Per porte da 90 a 120 pollici, utilizzare quattro cerniere
Se la porta è larga tra 37 e 120 pollici, l'installazione di una cerniera aggiuntiva fornirà ulteriore forza per sostenere il peso e la tensione aggiuntivi applicati al telaio.
Infine, il materiale utilizzato per la cerniera può fare la differenza in termini di durata e resistenza. Per porte grandi, i tipi di cerniere per impieghi gravosi supportano il peso e possono essere verniciate per abbinarsi. Se funziona con la vostra applicazione, pensate alle cerniere in acciaio per impieghi gravosi.
Quando la corrosione e le sostanze chimiche rappresentano un problema, prendete in considerazione l'uso di cerniere in acciaio inossidabile. E l'aspetto estetico? Ad esempio, meglio la cerniera a pianoforte in ottone o quella in acciaio? Le cerniere in ottone sono esteticamente più gradevoli. Tuttavia, tenete presente che l'ottone non ha la resistenza dell'acciaio o dell'acciaio inossidabile. Date sempre più importanza alla sicurezza che all'estetica.
Se avete bisogno di aiuto per trovare le dimensioni giuste della vostra cerniera, Essentra è lieta di aiutarvi. Offriamo una vasta gamma di cerniere e possiamo aiutarvi a decidere quale sia la soluzione ideale per la vostra applicazione.
Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto
I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.
Domande?
Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.