Cos'è una maniglia ergonomica industriale?

Gamma di soluzioni di accesso pronte per essere installate su un'applicazione industriale

L'ergonomia – chiamata anche ingegneria dei fattori umani – consiste nella progettazione di prodotti in modo che risultino comodi da usare. In altri termini si tratta di progettare un prodotto in modo che si adatti alle persone che lo utilizzano per evitare disagi, rischi di lesioni e affaticamento.

Minore è la forza necessaria per far funzionare il prodotto, maggiore è l'efficienza d'uso. Questo è in sostanza ciò che si intende per ergonomia nella progettazione. C'è solo un intoppo. Ogni persona ha una diversa struttura fisica, quindi ciò che è ergonomico per una persona potrebbe non essere ergonomico per qualcun altro.

Come si fa quindi a trovare una maniglia con una presa ergonomica?

Ecco perché i dati antropometrici sono importanti. Per antropometria si intende lo studio delle misurazioni del corpo umano. Il settore delle maniglie industriali rappresenta un'area complicata. Non è come ad esempio un paio di pinze che una persona può scegliere in base a ciò che fa al proprio caso. La maniglia industriale è utilizzata da chiunque abbia bisogno di accedere all'altro lato.

Qual è la misura giusta della maniglia? 

Utilizzando i dati antropometrici, è possibile scegliere un modello di maniglia adatto alla vostra applicazione. Dal momento che si ha a che fare con così tanti utenti, sia uomini che donne, utilizzerete le dimensioni delle mani presenti in quantità maggiore rispetto ai dati che avete raccolto. Ad esempio, la NASA dispone di questi dati antropometrici sulle mani.

Uomo americano di 40 anni per l'anno 2000: valori in cm (pollici)

Dimensioni 5° percentile 50° percentile 95° percentile
Lunghezza mano 17,9 (7.0) 19,3 (7.6) 20,6 (8.1)
Ampiezza della mano 8,2 (3.2) 8,9 (3.5) 9,6 (3.8)
Circonferenza della mano 20,3 (8.0) 21,8 (8.6) 23,4 (9.2)

Supponiamo che siate nel 95° percentile. Ciò significa che il 95% degli altri valori all'interno della popolazione è al di sotto, mentre il 5% è al di sopra. Quando si sceglie la maniglia, è necessario considerare ciascuna dimensione delle mani nel 95 ° percentile.

Grafico che illustra come i dati antropometrici possono supportare l'ergonomia nella progettazione

I dati antropometrici variano da database a database, a seconda delle persone oggetto di studio. Se si desiderano le dimensioni del corpo della popolazione belga, è possibile trovarle. Lavoratori cileni o personale marittimo americano? I dati sono disponibili.

Altre utili banche dati da consultare sono di proprietà di: 

DINED: una risorsa olandese, ma che possiede database sulle popolazioni per età e sesso in diversi paesi. 

Matthew P. Reed, Ph.D., University of Michigan: Reed effettua ricerche nel campo dell'antropometria e della biomeccanica. 

Biblioteche dell'University of Alberta: troverete diversi database che potrebbero essere utili. 

Ministero BRITANNICO del Commercio e dell’Industria (DTI): ilmanuale delle misure antropometriche e di forza per adulti è gratuito per i residenti nel Regno Unito, mentre gli altri possono sottoscrivere un abbonamento

 Operatore che ispeziona alcune maniglie a trazione per porte industriali

Le migliori maniglie per porte: quali cercare 

Qual è la migliore maniglia per porte? Più di una risposta è valida. Dipende ovviamente dalla vostra applicazione. Se siete alla ricerca di tiranti per armadi industriali, maniglie per cassetti industriali, maniglie per porte industriali o qualsiasi tipo di maniglia con caratteristiche ergonomiche, pensate a come la maniglia riduce i possibili rischi di infortuni. È necessaria una postura irregolare per utilizzare la maniglia? E sforzi ripetitivi? La maniglia industriale è in grado di afferrare indumenti o pelle? Se sei soddisfatto delle tue risposte, significa che l'elemento ergonomico funziona. Ciò che dovreste considerare sono questi fattori:

1. Forma

La manopola standard della porta non è considerata ergonomica. Ha una superficie arrotondata, che richiede all'utente di esercitare pressione per una presa forte al fine di ruotare completamente la maniglia. Per le maniglie industriali, prendere in considerazione questi esempi:

Maniglia a L: come la maniglia a T, garantisce un'ampia area di presa. L'utente semplicemente spinge verso il basso e il meccanismo viene attivato, evitando di stressare le articolazioni dell'utente. Queste funzionano particolarmente bene con le maniglie per armadietti industriali.  

Maniglia di copertura: la forma ellittica non si impiglia negli abiti o pelle. 

Le maniglie a trazione per porte industriali con spalle arrotondate funzionano particolarmente bene per macchinari e attrezzature. Come le maniglie di copertura, questi tiranti industriali non si impigliano negli abiti o nella pelle. 

2. Superficie 

Il materiale può avere elementi ergonomici. Di per sé, questo non rende tecnicamente ergonomica la maniglia, ma se desiderate rendere l'esperienza dell'utente più confortevole, aiuta decisamente.  

Abbiamo affermato che le manopole standard per porte non sono ergonomiche, ma ciò non significa che tutte le manopole sferiche mancano di qualità per aumentare il comfort. La manopola a sfera, utilizzata in applicazioni come elettronica, idraulica e macchinari, è disponibile in polietilene a bassa densità (LDPE). Si tratta di una finitura morbida ed è confortevole al tatto.  

L'elastomero termoplastico (TPE) è spesso utilizzato per realizzare strumenti di presa migliori. È diventato il materiale da scegliere per utensili ergonomici manuali ed elettrici. Simile alla gomma, da una buona sensazione al tatto e garantisce una presa morbida.  

Il TPE è utilizzato anche in alcune manopole. Un esempio include: 

  • Manopole a lobi: la manopola con volantino ad H femmina con cinque lobi ha l'interno in polipropilene e TPE nelle altre parti. I lobi sono utili, perché consentono all'utente di avere una presa eccellente.
Operatore che installa maniglie industriali in un'area di produzione

3. Antiscivolo 

Ancora una volta, torniamo alle manopole. La presaantiscivolo per le mani è essenziale per il massimo comfort. Le scanalature ai lati della manopola o della maniglia possono consentire una presa sicura. Alcuni esempi:

Manopole con presa scanalata: considerate queste manopole se siete alla ricerca di manopole per macchinari o dispositivi elettronici. 

Manopole zigrinate: i piccoli motivi laterali forniscono una presa antiscivolo mentre il bordo zigrinato impedisce alle dita di scivolare. Risulta particolarmente utile nella rotazione in senso antiorario, che richiede più forza rispetto a quella in senso orario.  

4. Sicurezza 

L'antiscivolo può rientrare in questa categoria, ma qui stiamo parlando di resistenza alle vibrazioni o ai liquidi. Alcuni esempi:

Maniglia a T regolabile con compressione: non solo ha una presa ergonomica, ma la serratura comprime le guarnizioni contro l'apertura di porte e pannelli, fornendo una chiusura ermetica. Questa compressione ha un ulteriore vantaggio: resiste alle vibrazioni. 

Manopole zigrinate: il fatto che il motivo laterale fornisca una presa così forte rende questa manopola ideale se l'acqua rappresenta una potenziale minaccia.

Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto   

I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.

Domande?

Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.