Scegliere la cerniera giusta per l'armadio
Non c'è niente di simile a quello che una cerniera riuscirà a fare, soprattutto se si tratta di progettare una scatola di derivazione elettrica per esterni, un armadio server come data center o qualsiasi altro armadio.
Scegliere la cerniera giusta per l'armadio
Le cerniere sono parte integrante dell'alloggiamento protettivo e la scelta del tipo corretto può fare la differenza in termini di prestazioni, durata e aspetto del vostro armadio.
La difficoltà consiste nella scelta tra i diversi tipi di cerniere per armadi dal momento che ne esistono tante in circolazione. Cerniere a sfilare, cerniere sfalsate, cerniere a pianoforte e cerniere a scomparsa, solo per citarne alcune. Sono inoltre disponibili in un'ampia varietà di materiali e vari tipi di forza.
Quindi, come si fa a sapere quale tipo di cerniera per pannelli ha le qualità giuste per il proprio armadio?
Per aiutarvi a decidere, ecco una lista di controllo per porvi domande sul vostro progetto.
Chiedetevi | Perché è importante |
---|---|
La porta è rimovibile? | Questo servirà a stabilire se la cerniera deve essere separata in due pezzi per consentire la rimozione della porta dal telaio per l'accesso all'installazione. Potrebbe essere necessario includere un modello a sfilare o una funzione di aggancio/rilascio. |
Qual è l'angolo di apertura? | Pensate a come la cerniera potrebbe determinare l'apertura della porta. O forse l'angolo di posizionamento è controllato dall'utente. Prendete in considerazione il range di movimento totale o l'angolo massimo dell'apertura del gancio. |
Quale materiale è più adatto alla vostra applicazione? | Le cerniere sono disponibili in una varietà di materiali diversi. Le cerniere in acciaio inossidabile, ad esempio, resistono alla corrosione, quindi funzionano bene per applicazioni all'aperto. I materiali possono anche influenzare il carico massimo di lavoro e le opzioni di finitura. Le cerniere in acciaio per impieghi gravosi, ad esempio, funzionano bene per le porte antincendio. Un altro esempio: cerniera a pianoforte in ottone e acciaio. L'ottone funziona bene quando l'aspetto estetico ha la sua importanza. Una cerniera a pianoforte in acciaio inossidabile per impieghi gravosi è migliore per la resistenza: anche la plastica funziona bene e non si corrode. |
In che modo la cerniera sarà collegata al telaio? | Pensate se avete bisogno di un bullone saldato, filettato, bullone passante, rivetto o montaggio a vite. |
Qual è lo spessore della porta? | Questo determinerà la dimensione della cerniera da scegliere. |
Quanto è importante l'aspetto? |
Le cerniere a scomparsa per porte sono spesso spinte dalla necessità di un particolare aspetto industriale o dall'importanza attribuita a un design a prova di vento. Potreste prendere in considerazione cerniere interne, o modelli saldati, con perno filettato o con foro filettato. |
Quale livello di protezione dalla corrosione è necessario? | Cercate cerniere con il giusto livello di resistenza alla corrosione. Questo solitamente si intende come ore di esposizione alla nebbia salina per ASTM B-117. |
Avete bisogno di controllo delle funzioni? | Una cerniera incorporata è inclusa all'interno dell'alloggiamento dell'armadio e fornisce funzioni aggiuntive come il controllo della posizione. |
Qual è la sua funzione di controllo della posizione? | Le opzioni per controllare la posizione della cerniera e dello sportello includono denti di arresto, coppia costante, coppia regolabile, azione autobloccante e ammortizzata. |
In quale ambiente si trova il vostro armadio? | È necessario considerare il livello di tenuta ambientale necessario per il gancio (ad es. per prevenire l'ingresso di polvere, acqua e altri contaminanti nell'armadio). La maggior parte delle cerniere può raggiungere un livello adeguato se correttamente dotate di guarnizioni. |
Avete bisogno di massimizzare lo spazio interno? | Una cerniera esterna si monta sulla superficie esterna dell'armadio, consente una facile installazione e sfrutta al meglio lo spazio all'interno dell'armadio. |
Sono necessarie prove sismiche? | Il vostro armadio potrebbe aver bisogno di una classificazione sismica, il che determinerà se avete bisogno di una cerniera speciale per la vostra applicazione. |
Diversi tipi di cerniere per armadi
Tipo di uso | Uso esterno | A scomparsa | Integrato |
---|---|---|---|
Massimizza lo spazio disponibile all'interno dell'armadio | ✔ | ||
Sostituzione che soddisfa la maggior parte dei pannelli standard | ✔ | ||
Tiene aperta o chiusa la porta | ✔ | ||
Armadi per impieghi gravosi | ✔ | ||
Collegare o rimuovere una porta senza utensili | ✔ | ||
Cerniera non visibile quando la porta è chiusa/posizionata all'interno dell'armadio/montaggio nascosto | ✔ | ||
Installazione semplice | ✔ | ||
Rilascia un oggetto quando viene aperta una chiusura | ✔ | ||
Stampato o nascosto con coperture a scatto | ✔ | ||
Meccanismo di inclinazione e rotazione per controllare la rotazione in più assi | ✔ | ||
Rendere gli oggetti pesanti più facili da spostare | ✔ |
Cerniere e applicazioni
Utilizzare questa tabella per scegliere la soluzione specifica più adatta alle vostre esigenze.
Applicazione | Tipo di cerniera | Raccomandazione |
---|---|---|
HVAC | Uso esterno | Cerniera HVAC |
Armadi in metallo – ad es. armadi per utenze esterni | A scomparsa | Cerniera a scomparsa da avvitare |
Coperture per macchinari – ad es. componenti per generatori industriali | A scomparsa | |
Pannelli – ad es. armadio elettrico per esterni | Integrato | Cerniere con resistenza di coppia regolabili con vite ad occhiello |
Sportelli con montaggio a filo – ad es. armadio server data center | Uso esterno | |
Autocarro, rimorchi, attrezzature per il settore alimentare | Integrato | Cerniera a cilindro a saldare |
Grandi porte per armadi – ad es. armadi per scatole per cavi per esterni | Uso esterno | Cerniera a sfilare con montaggio a vite |
Applicazioni per impieghi da leggeri a medi, come il supporto di pannelli di accesso e di componenti del sistema HVAC | Uso esterno | Cerniere continue - In plastica |
Scaricate i CAD gratuiti e provate i prodotti prima dell'acquisto
I CAD gratuiti sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni, scaricabili gratuitamente. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le soluzioni che avete scelto siano esattamente ciò di cui avete bisogno. Se non siete sicuri del prodotto più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre pronti a consigliarvi.
Domande?
Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o rivolgetevi a uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione +39 051 6325 266.