Die Vorteile von Schrauben mit Durchgehender Bohrung

Auswahl an Schrauben mit durchgehender Bohrung

Was sind Schrauben mit durchgehender Bohrung? Dieser Leitfaden erklärt alles, was Sie über diese wichtigen Befestigungen wissen müssen. Sie werden auch als Vakuum-Entlüftungsschrauben bezeichnet und es gibt sie in verschiedenen Ausführungen, genau wie herkömmliche Schrauben. Sie können zum Beispiel Schrauben mit durchgehender Bohrung und Innensechskant erhalten. Die Frage ist also: Was ist das Besondere an Schrauben mit durchgehender Bohrung? Dieser Leitfaden beantwortet diese Frage und behandelt Folgendes:

Einführung in Schrauben mit durchgehender Bohrung

Schrauben mit durchgehender Bohrung sind eine spezielle Art von Befestigungselement, das sich durch eine einzigartige Eigenschaft von herkömmlichen Schrauben unterscheidet. Sie verfügen über eine Bohrung in der Mitte, durch die Gase und Druck abgelassen werden können, typischerweise bei Vakuumanwendungen.
 

Einführung in Schrauben mit durchgehender Bohrung

Eine Sacklochbohrung in einem Vakuumsystem hinterlässt einen Restluftraum am Boden, der im Vakuumzyklus nicht vollständig entleert werden kann, wenn ein Bolzen, eine Schraube oder ein anderes Befestigungselement in die Bohrung geschraubt wird. Die Schraube selbst ist eine Spirale mit einer großen Oberfläche, in der sich auch Hohlräume mit eingeschlossener Luft befinden. Dadurch entstehen virtuelle Lecks.

Schrauben mit durchgehender Bohrung sorgen für eine direkte Entlüftung dieser Hohlräume, so dass die eingeschlossenen Luftmengen in den Gewinden und am Boden der Bohrungen vollständig entweichen können. Dies beschleunigt die Evakuierung der Luft und trägt zur Verbesserung der Systemleistung bei.

Stöbern Sie in unserem Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung

 

Die Vorteile von Schrauben mit durchgehender Bohrung

Die Funktion von Schrauben mit durchgehender Bohrung geht über die traditionelle Befestigung hinaus. Diese scheinbar einfache Modifikation hilft dabei, virtuelle Lecks in Hochvakuumsystemen (HV (Vickershärte) und UHV) zu beseitigen und dadurch die Evakuierungszeit zu verkürzen. Eingeschlossene Gase am Boden einer Gewindebohrung können über die zentrale Entlüftung in der Mitte der Schraube austreten.


Sie sind am effektivsten, wenn sie mit entlüfteten Unterlegscheiben verwendet werden, die die Freisetzung von Gasen fördern, die unter dem Schraubenkopf eingeschlossen sind. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Vorteile, die Schrauben mit durchgehender Bohrung bieten.

Verbesserter Druckausgleich

Beim Druckausgleich geht es um die Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts zwischen dem Druck innerhalb und außerhalb eines geschlossenen Gehäuses. Schrauben mit durchgehender Bohrung werden häufig in Geräten oder Gehäusen verwendet, die von der Außenwelt abgeschottet bleiben müssen. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es keinen nennenswerten Druckunterschied zwischen den beiden Umgebungen gibt.

Wenn der Druck innerhalb und außerhalb des Gehäuses aufgrund von Temperatur- oder Höhenunterschieden schwankt, lassen Schrauben mit durchgehender Bohrung über Kanäle Luft oder Gase durch. Indem sie den Aufbau von Innendruck wirksam verhindern, tragen Schrauben mit durchgehender Bohrung zur Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung der Anwendung bei. Ihre Fähigkeit, Druckschwankungen zu regulieren, macht sie zu einer wertvollen Komponente, um die Langlebigkeit und Funktionalität von abgedichteten Gehäusen und Systemen zu gewährleisten.
 

Verhinderung des Aufbaus von Innendruck

Der Aufbau von Innendruck in einem abgedichteten Gehäuse, System oder Bauteil kann durch verschiedene Faktoren wie Temperaturschwankungen, chemische Reaktionen oder mechanische Prozesse innerhalb des abgedichteten Raums entstehen.

Ein übermäßiger Innendruck kann negative Folgen haben, einschließlich der Gefahr von Schäden am Gehäuse, Systemausfällen oder sogar Sicherheitsrisiken. Dies kann zur Verformung oder zum Bruch des abgedichteten Behälters oder der Systemkomponenten führen. Um die Integrität des Systems aufrechtzuerhalten und seinen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, ist es wichtig, den Aufbau von Innendruck zu verhindern oder zu steuern. Schrauben mit durchgehender Bohrung sind ideal, um die eingeschlossene Luft kontrolliert abzulassen und so einen Überdruck zu vermeiden.

Verbesserte Luftzirkulation und Belüftung

Die Verwendung von Schrauben mit durchgehender Bohrung konzentriert sich auf die Förderung des Luftstroms und der Belüftung innerhalb eines Systems, einer Komponente oder eines Gehäuses. Sie ermöglichen die Zirkulation frischer Luft und leiten verbrauchte oder verschmutzte Luft ab. Wenn sie strategisch eingesetzt werden, schaffen sie Kanäle, durch die Luft strömen kann, und helfen so, die von Komponenten wie Prozessoren, Leistungselektronik oder Motoren erzeugte Wärme abzuleiten. Dieser Kühleffekt verhindert eine Überhitzung, die zu Leistungseinbußen oder sogar zum Ausfall von Komponenten führen kann. Durch die Verbesserung der Kühlung tragen Schrauben mit durchgehender Bohrung zur Zuverlässigkeit und Effizienz von Maschinen und elektronischen Geräten bei.

Anwendungen von Schrauben mit durchgehender Bohrung 

Die Anwendungen erstrecken sich über verschiedene Branchen und Bereiche, in denen Druckregulierung, Feuchtigkeitskontrolle und Luftstrommanagement unerlässlich sind. Diese speziellen Befestigungselemente spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Integrität und Leistung von Geräten und Systemen, von Industriemaschinen bis hin zu Komponenten für die Luft- und Raumfahrt. In diesem Zusammenhang finden Schrauben mit durchgehender Bohrung vielfältige Anwendungen und tragen zur Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von kritischen Komponenten und Systemen bei. Gängige Anwendungen - und der Grund für die Verwendung von Schrauben mit durchgehender Bohrung - sind unter anderem die folgenden:

Lebensmittelverarbeitung

Vakuumkammern werden verwendet, um den Druck zu senken, was sich wiederum auf den Dampfdruck von Flüssigkeiten in Materialien auswirkt. Diese Veränderung führt zu einem Phasenwechsel, bei dem Flüssigkeiten in Gase umgewandelt werden, ein Prozess, der für die Trocknung von Lebensmitteln entscheidend ist. Durch die Verringerung des Drucks wird die Feuchtigkeit effizient aus den Lebensmitteln entfernt, was ihre Haltbarkeit verlängert und ihre Qualität bewahrt.

Beispiel:

  • Vakuumtrockner

Industrielle Maschinen und Ausrüstung

Wenn industrielle Maschinen und Anlagen in geschlossenen oder kontrollierten Umgebungen arbeiten, ist der Druckausgleich von entscheidender Bedeutung. Schrauben mit durchgehender Bohrung helfen, Schäden durch Druckunterschiede zu vermeiden. Indem sie einen kontrollierten Luftstrom ermöglichen, sorgen diese Schrauben dafür, dass der Innen- und Außendruck ausgeglichen bleiben. Dies ist wichtig, um Lecks zu verhindern, Dichtungen zu erhalten und die Integrität der Gerätekomponenten zu bewahren.

Beispiele:

  • Die Halbleiterfertigung, bei der in der Regel Ultrahochvakuum (UHV) eingesetzt wird, gehört zu den anspruchsvollsten industriellen Umgebungen, was Ausgasungen und Partikelkontamination angeht. Ein Partikel mit einer Größe von nur einem Mikrometer kann einen kostspieligen Kurzschluss in einem Gerät verursachen.
  • Vakuumbeschichtungsanlagen, mit denen dünne Materialschichten auf Oberflächen in Branchen wie Optik, Elektronik und Automobilbau aufgebracht werden
  • Hoch- und Ultrahochvakuum-Systeme in kontrollierten Umgebungen
  • HVAC-Systeme
  • Geräte und Strukturen im Freien, einschließlich Solaranlagen

Glasfaser-Optik

Durch die Durchführung von Herstellungsprozessen im Vakuum können optische Geräte eine höhere Leistung, Zuverlässigkeit und Präzision erreichen, was letztendlich ihre Effektivität in ihren Anwendungen erhöht. Diese Praxis spiegelt einen wachsenden Trend in der Branche wider und unterstreicht die entscheidende Rolle, die Vakuumumgebungen bei der Herstellung optischer Geräte spielen.

Beispiele:

  • Beschichtung der Linse
  • Laser-Optik
  • Infrarot-Detektoren

Elektronik und elektrische Systeme

Elektronik erzeugt während des Betriebs Wärme. Daher ist eine effiziente Wärmeableitung entscheidend für die Vermeidung von Überhitzung und die Langlebigkeit der Komponenten. Durch die Bereitstellung von Luftströmungskanälen tragen Schrauben mit durchgehender Bohrung zur Wärmeableitung bei, indem sie die Luftzirkulation in den Gehäusen erleichtern und so zu sicheren Betriebstemperaturen beitragen.

Bedenken Sie auch, dass elektronische und elektrische Gehäuse oft abgedichtet sind, um empfindliche Komponenten vor Umwelteinflüssen zu schützen. Temperatur- und Höhenschwankungen können jedoch zu Druckunterschieden in diesen Gehäusen führen. Schrauben mit durchgehender Bohrung ermöglichen einen kontrollierten Druckausgleich und verhindern so Schäden an Dichtungen und empfindlichen elektronischen Komponenten.

Beispiele:

  • Schalttafeln und Schaltschränke
  • Rechenzentren
  • Instrumente
Vented screws on food processing vacuum Anwendungen für Schrauben mit durchgehender Bohrung

Automotive und Transport

Schrauben mit durchgehender Bohrung werden häufig in Automobilteilen verwendet, um den Druck auszugleichen und die Ansammlung von Feuchtigkeit im Motor und anderen kritischen Systemen zu verhindern. Sie werden sogar in Handschuhfächern verwendet.

Luft- und Raumfahrt

Schrauben mit durchgehender Bohrung sind entscheidend für die Aufrechterhaltung des Druckgleichgewichts in Flugzeugkomponenten. Dies ist aufgrund der großen Bandbreite an Flughöhen, in denen Flugzeuge eingesetzt werden, von entscheidender Bedeutung. Schrauben mit durchgehender Bohrung verhindern Druckunterschiede, die andernfalls zu strukturellen Schäden, potenziellen Lecks oder beeinträchtigten Dichtungen führen könnten, und gewährleisten so die allgemeine Sicherheit und Integrität des Flugzeugs. Mit zunehmender Höhe nimmt der Luftdruck ab. Durch die sorgfältige Steuerung der Luftmenge in einer Vakuumkammer können Bedingungen in bestimmten Höhen geschaffen werden, die eine Simulation großer Höhen ermöglichen, um Produkte und Materialien zu testen, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet werden.

Beispiele:

  • Avionikräume und -systeme
  • Instrumente und Cockpit
  • Zugangsklappen und Türen
  • Umweltkontrollsysteme

Medizinischer Bereich

Die Aufrechterhaltung einer makellosen, schadstofffreien Umgebung ist in Forschungslabors und in der medizinischen Produktion von entscheidender Bedeutung. Lebende Proben werden im Vakuum bearbeitet und Medikamente hergestellt, um Verunreinigungen zu vermeiden. Schrauben mit durchgehender Bohrung können in medizinischen Geräten verwendet werden, um eine Kontamination während der Sterilisation zu verhindern.

Beispiele:

  • Ausrüstung für die bildgebende Diagnostik
  • Geräte zur Patientenüberwachung
  • Laborausstattung und Reinräume
  • Beatmungs- und Ventilationsgeräte

Arten von Schrauben mit durchgehender Bohrung

Konventionelle Schrauben gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das gilt auch für Schrauben mit durchgehender Bohrung. So gibt es zum Beispiel nicht nur Innensechskantschrauben, sondern auch Schrauben mit durchgehender Bohrung und Innensechskant. Hier sind gängige Arten von Schrauben mit durchgehender Bohrung und ihre Verwendung.
 

Senkkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

Senkkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

  • Innensechskant-Betätigung für Präzisionsmontagen
  • Ideal, wenn die Fläche begrenzt ist
  • Zentrale Entlüftung reduziert virtuelle Leckagen von Hochvakuumsystemen
  • Edelstahl 304 - gute Festigkeit und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
Zylinderkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

Zylinderkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

  • Innensechskant-Betätigung für Präzisionsmontagen
  • Ideal, wenn die Fläche begrenzt ist
  • Hergestellt aus ultraschallgereingtem austenitischem Edelstahl 304 - gute Festigkeit und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
Sechskantschrauben mit durchgehender Bohrung

Sechskantschrauben mit durchgehender Bohrung

  • Sechskantkopf für Langlebigkeit und präzise Drehmomentübertragung
  • Geringeres Risiko von Beschädigung oder Abrundung des Schraubenkopfes
  • Einfach zu installieren oder zu entfernen, selbst in engen oder schwer zugänglichen Räumen
  • Edelstahl 304 für Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
Linsenkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

Linsenkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

  • Innensechskant-Betätigung für Präzisionsmontage und wenn die Fläche begrenzt ist
  • Der niedrige Kopf minimiert das Risiko, sich an Kleidung oder Ausrüstung zu verfangen
  • Edelstahl 304 für Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit

Entlüftete Unterlegscheiben

Entlüftete Unterlegscheiben

Unser Sortiment an entlüfteten Unterlegscheiben aus Edelstahl wird mit allen Arten von Schrauben mit durchgehender Bohrung verwendet, um die Geschwindigkeit und Leistung der Vakuumerzeugung in Vakuumkammern zu verbessern. Diese werden üblicherweise für Industriemaschinen oder Automobilkomponenten verwendet.

Unsere entlüfteten Unterlegscheiben ansehen

Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.

Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Haben Sie weitere Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.