Cómo medir las bisagras
Hay numerosas opciones entre las que elegir, desde bisagras de puerta ocultas hasta bisagras de elevación de acero inoxidable. Y no importa cuál sea su aplicación, ya sea un armario de datos o un armario exterior para cables, sus bisagras desempeñan un papel importante. Debe pensar en:
- El tamaño de la puerta, tanto de alto como de ancho
- El peso suspendido
- La construcción de la puerta, incluido el material
- El uso previsto o el tráfico que se espera a través de la puerta
Es fundamental medir la bisagra correctamente. Por ejemplo, las bisagras ocultas de menor tamaño pueden causar un deterioro prematuro de la puerta y crear problemas de seguridad.
En primer lugar, echemos un vistazo a la anatomía de una bisagra, que todos los estilos comparten en cierta medida. Será importante entenderlo al calcular el tamaño de la bisagra necesaria.
Vocabulario de bisagras
- Hoja: La parte plana y rectangular de la bisagra que se fija a la puerta o al marco de la puerta. Una bisagra estándar consta de dos hojas.
- Nudillo/barril: son los «barriles» circulares y huecos a través de los cuales se inserta el pasador de bisagra. Permiten que la bisagra se doble, al igual que los nudillos de los dedos. Los términos nudillo y barril se suelen utilizar indistintamente. Los nudillos de una hoja se desplazan de los de la otra para permitir que se engranen. La medida desde el barril superior hasta el barril inferior, calculada en paralelo al pasador, se denomina longitud del barril.
- Pasador: La varilla que se inserta en los nudillos para unir las hojas de la bisagra.
- Altura de la hoja: La longitud total de la hoja, medida en paralelo al pasador.
- Anchura de la hoja: Es la medida desde el centro del pasador hasta el borde exterior de la hoja, opuesta al nudillo o barril. No confunda esta medida con la siguiente.
- Anchura de la hoja abierta/bisagra: Es la anchura total de la bisagra abierta, medida en perpendicular al pasador de bisagra. Es importante entender esta medida al calcular, comprar o especificar una bisagra o juego de bisagras.
- Distancia de la bisagra: Aunque no forma parte de la propia bisagra, es importante conocer esta medida para calcular el tamaño de la bisagra. Se trata de la distancia a la que está situada el borde de la bisagra de la cara de la puerta.
- Separación: Se refiere al hueco entre la puerta y el marco con la puerta en la posición totalmente abierta. Se trata de una medida importante para su cálculo, ya que se utiliza para evitar que la puerta entre en contacto con las molduras en la cara exterior del marco.
Ahora que sabemos qué significan estos términos, veamos cómo se utilizan para elegir el tamaño de bisagra adecuado para su aplicación.
Cálculo del tamaño de la bisagra
Como se ha señalado, las dos medidas de la bisagra que nos interesan son la altura de la hoja o bisagra y la anchura total de la bisagra (medida con la bisagra en posición totalmente abierta).
La altura de la bisagra requerida viene determinada por el grosor de la puerta y la anchura de la puerta. La anchura de la puerta es importante, ya que afecta al peso de la puerta. Una puerta más ancha necesitará más soporte de carga para la estabilidad.
Por ejemplo, si la puerta tiene un grosor de 1-3/8 pulgadas y una anchura inferior a 32 pulgadas, la altura de la bisagra es de 3-1/2 pulgadas Sin embargo, si la puerta tiene entre 31 y 32 pulgadas, la altura de la hoja de las bisagras se debe aumentar a 4 pulgadas para soportar el aumento de peso.
Le mostramos un gráfico sencillo que le ayudará a determinar la altura de la hoja:
Grosor de la puerta | Anchura de la puerta | Altura de bisagra aproximada |
3-8/20 cm | Hasta 32" | 3-1/2" |
1-3/8" | 32"-36" | 4" |
1-3/4" | Hasta 36" | 4-1/2" |
1-3/4" | 36"-48" | 5" |
1-3/4" | Más de 48" | 6" |
2", 2-2/4", 2-1/2" | Hasta 42" | 5" (obligación comercial) |
2", 2-1/4", 2-1/2" | Más de 43" | 6" (obligación comercial) |
El siguiente paso es determinar la anchura total de la bisagra, teniendo en cuenta que se mide con la bisagra completamente abierta, también denominada extensión completa de la hoja.
La anchura mínima se puede determinar mediante un cálculo sencillo utilizando tres medidas:
- Grosor de la puerta
- Distancia
- Separación requerida
Esta es la norma general para determinar la distancia: para un grosor de puerta de 1-3/8 pulgadas hasta 2-1/4 pulgadas, la distancia estándar es de ¼ de pulgada. Para puertas con un grosor de 2-1/2 pulgadas, la distancia estándar es de 3/8 pulgadas.
Determine qué separación necesitará para evitar que la puerta entre en contacto con el marco o la moldura.
A continuación, utilice esta fórmula para calcular la anchura de la bisagra:
(Grosor de la puerta - distancia) x 2 + separación requerida = anchura total de la bisagra
Si su resultado de cálculo no es un tamaño de bisagra estándar, opte por el siguiente tamaño mayor.
También puede utilizar el siguiente gráfico para determinar la anchura de la bisagra. Solo debe asegurarse de comprobarlo con su aplicación para mayor precisión.
Grosor de la puerta | Distancia estándar | Separación máx. proporcionada | Anchura de bisagra aproximada |
1-3/8" | 1/4" |
1-1/4" 1-3/4 |
3-1/2" 4" |
1-3/4" | 1/4" |
1" 1-1/2" 2" 3" |
4" 4-1/2" 5" 6" |
2" | 1/4" |
1" 1-1/2" 2-1/2" |
4-1/2" 5" 6" |
2-1/4" | 1/4" |
1" 2" |
5" 6" |
2-1/2" | 3/8" |
3/4" 1-3/4" |
5" 6" |
Conclusiones
Estos cálculos y gráficos le ayudarán a elegir el tamaño de bisagra de puerta adecuado para su aplicación. Aquí tiene algunos consejos más.
La altura de la puerta se utiliza para determinar cuántas bisagras de tope necesita. En general, deberá utilizar una bisagra por cada 30 pulgadas de altura de la puerta. Por ejemplo:
- Utilice dos bisagras para puertas de hasta 60 pulgadas de alto
- Utilice tres bisagras si la puerta tiene una altura entre 60 y 90 pulgadas
- Para puertas de entre 90 y 120 pulgadas, utilice cuatro bisagras
Si su puerta tiene entre 37 y 120 pulgadas de ancho, instalar una bisagra adicional le proporcionará una mayor resistencia para soportar el peso adicional y la tensión que se esté ejerciendo sobre el marco.
Por último, el material utilizado para la bisagra puede ser crucial para su duración y resistencia. En el caso de puertas grandes, los tipos de bisagras reforzadas soportan el peso y se pueden pintar. Si son adecuadas para su aplicación, opte por bisagras de acero reforzadas.
Cuando la corrosión y los productos químicos supongan un problema, plantéese usar bisagras de acero inoxidable. ¿Qué pasa con la estética? Por ejemplo, ¿es preferible una bisagra de piano de latón o de acero? Las bisagras de latón mejoran el aspecto general. Sin embargo, tenga en cuenta que el latón no tiene la resistencia del acero ni del acero inoxidable. Nunca sacrifique la seguridad por el aspecto.
Si necesita ayuda para medir su bisagra, en Essentra estaremos encantados de prestarle ayuda. Ofrecemos una amplia gama de bisagras y podemos ayudarle a decidir cuál es la ideal para su aplicación.
Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos
Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.
¿Tiene alguna pregunta?
Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación +34 900 802 600.