1.1 Los pedidos deben llegar a Essentra dentro del periodo promocional. Aquellos pedidos que cumplan los requisitos y tengan un código promocional correcto, podrán beneficiarse de la recompensa.
1.2 Para beneficiarse del descuento, el código promocional debe introducirse en el pedido o comunicarse a un representante del servicio de atención al cliente de Essentra en el momento del realizarlo. Los pedidos que se realicen sin indicar un código promocional no podrán beneficiarse de esta promoción. Hay un pedido mínimo establecido para poder beneficiarse de esta promoción.
1.3 Los pedidos (sin IVA ni gastos de envío) deben ser iguales o superiores a la cuantía indicada que aparece en la promoción, y solo se puede utilizar una promoción por pedido.
1.4 Esta promoción solo es aplicable a los precios de venta publicados en el momento de realizar el pedido y no es acumulable a otros descuentos ni promociones.
1.5 Esta promoción no está abierta a ningún empleado del Gobierno o funcionario, ni a los empleados de los clientes de Essentra que han optado por excluirse a ellos mismos y a sus empleados de dichas promociones.
1.6 Quedan excluidos los pedidos anticipados, programados y de exportación. Los pedidos con códigos promocionales no se pueden modificar, cancelar, cambiar ni retirar, a menos que se deba a circunstancias de las que Essentra sea responsable o si afectase a sus derechos legales.
1.7 Essentra se negará a validar y canjear cualquier reclamación que no sea conforme a estos términos y condiciones.
1.8 No se ofrecerán alternativas en efectivo por el valor total o parcial de ninguna oferta.
1.9 Essentra se reserva el derecho a cambiar o retirar la promoción y a modificar estos términos y condiciones en cualquier momento y sin previo aviso, pero esto no afectará a los pedidos aptos realizados antes de dichas modificaciones o retiradas.
1.10 Esta promoción es intransferible y no se ofrecen alternativas en efectivo. Esta promoción no es acumulable a otras promociones, ofertas especiales, descuentos ni reembolsos. En caso de producirse una inconsistencia entre estos términos y condiciones y los términos y condiciones estándar de Essentra aplicables a su pedido, prevalecerán los términos y condiciones estándar.