Guía de pestillos giratorios

Hombre manipulando un pestillo giratorio en la puerta de un coche

Para que los sistemas mecánicos funcionen de forma eficaz hay que contar con el componente adecuado. Pero los componentes adecuados solo pueden ofrecer un buen rendimiento si están diseñados para funcionar juntos una vez conectados correctamente. 

De todos los tipos de pestillos, los pestillos giratorios son un magnífico ejemplo de lo que estamos hablando. Constituyen el núcleo absoluto de un sistema mecánico, por lo que es fundamental que se seleccione el tamaño o la fuerza adecuados para su aplicación prevista. Si pasa por alto este paso, acabará con un proyecto con un rendimiento deficiente.

Al abrir de forma remota puertas interiores o exteriores, capós o compartimentos, los pestillos giratorios ofrecen la máxima seguridad y comodidad en la ingeniería de «empujar para cerrar». Este sofisticado diseño permite una instalación ambidiestra, y también está disponible con una leva de acción giratoria para una apertura fácil.

Los pestillos compactos y ligeros pueden ser ideales para cualquier aplicación, desde equipos de autoservicio hasta quioscos, terminales postales o incluso un armario para servidores de centros de datos. En cambio, se puede necesitar un pestillo de puerta resistente para una pieza más grande de un equipo todoterreno. Esto podría incluir, por ejemplo, vehículos agrícolas o de construcción.

Apertura cómoda y fácil del capó de un coche

  • El pestillo giratorio se compone de tres elementos clave:
  • El propio pestillo giratorio
  • El accionador (la interfaz con el usuario)
  • El cable que conecta ambos, siendo el uso más común del componente garantizar una apertura fácil del capó de un coche

El pestillo funciona a distancia y se activa desde el asiento del conductor a través de una palanca mecánica, conocida como accionador, lo que supone una comodidad óptima para el usuario final.

  1. Conectado mediante un cable enrutado al pestillo en el capó, el componente funciona cuando el bombín tira de la palanca. 
  2. Al activar el pestillo giratorio, el capó se puede abrir de forma remota y el nivel de compatibilidad de sus tres elementos garantiza la fiabilidad y eficacia generales del propio pestillo. 
  3. Por tanto, es importante elegir siempre un pestillo de un proveedor de confianza, ya que poner en peligro el componente y sus piezas puede dar lugar a un rendimiento mucho peor.

Cómo elegir el pestillo giratorio adecuado

Sin el pestillo giratorio adecuado, es probable que el sistema mecánico en el que funciona falle. Pero ¿cómo saber elegir cuál es el pestillo adecuado?

El tamaño y la resistencia deben ser de suma importancia a la hora de seleccionar su pestillo: algunos están diseñados para puertas más grandes en equipos también grandes, mientras que otros son adecuados para aplicaciones que requieren componentes más pequeños.

Comprender su aplicación particular es clave para seleccionar los componentes adecuados para su proyecto.
 

Pestillo giratorio utilizado en el interior de un vehículo

¿Pestillo único o doble?

También es importante tener en cuenta si la aplicación es la más adecuada para un pestillo único o doble, teniendo en cuenta que este último se recomienda para evitar situaciones de cierre falso. La ventaja para el usuario final es una mayor seguridad y protección. Al minimizar la posibilidad de que una puerta se abra accidentalmente o no se cierre por completo, el pestillo doble puede resultar decisivo para proyectos específicos.
 

Pestillos dobles

¿Qué tipo de aplicaciones utilizan un pestillo doble? Una de las más comunes son las puertas de los coches. Por ejemplo, aunque la puerta de un coche no esté completamente cerrada, sigue cerrándose con el pestillo sin abrirse. Además, la puerta no está completamente cerrada, lo que provoca que traquetee y vibre. Esto se puede corregir ejerciendo una presión adicional para garantizar que el pestillo esté totalmente acoplado.
 

Pestillos únicos

¿Para qué aplicaciones se requieren pestillos giratorios únicos? Como pestillo para panel, que ofrece una forma segura de cerrar un panel o puerta, el tipo de pestillo giratorio más común es el de un solo rotor. En este tipo de pestillo, solo se enganchará un rotor al ariete. En cambio, un rotor doble ofrece una mayor resistencia, lo que lo hace ideal para cargas que requieren una mayor resistencia.

Cómo elegir un pestillo doble

Si necesita el pestillo giratorio para cargas de trabajo mayores, es una buena idea seleccionar un pestillo doble. Este tipo de pestillo suele incluir un tope integrado para atrapar el ariete entre un tope de goma y el rotor, y puede eliminar la vibración y el ruido como resultado del funcionamiento estándar de la aplicación.

Paneles rígidos o flexibles

Dado que ofrecen diferentes atributos de rendimiento, se dispone de una amplia variedad de pestillos, y para una gran diversidad de aplicaciones. La forma de elegir su pestillo también depende del lugar donde se vaya a usar. ¿Se va a usar, por ejemplo, en un panel flexible o rígido?

Cabe tener en cuenta que algunos sistemas de pestillo ofrecen múltiples opciones de activación, lo que significa que el pestillo se puede configurar y montar fácilmente. Esto reduce un poco la carga de trabajo del ingeniero, garantizando así que el diseño general de la aplicación no tenga que modificarse en una fase posterior.

Mayor fuerza y seguridad

La única parte visible del mecanismo del pestillo giratorio es el accionador. La interfaz entre el mecanismo de cierre y su funcionalidad es vital. Además, este componente esencial del pestillo ofrece una fuerza y seguridad reforzadas, además de un diseño ergonómico, gracias a lo cual se refuerza aún más el aspecto del proyecto.

¿Cómo saber seleccionar el accionador adecuado?

Esto depende de si se va a utilizar dentro o fuera de la aplicación. En las aplicaciones interiores se emplean versiones con palanca/tirador de dedo. Los pulsadores también son una opción para las aplicaciones de interior, ya que proporcionan una superficie enrasada, pero también se pueden tener en cuenta las asas en T estilizadas y económicas.  Esta última permite unagarre ergonómico cuando se trata de activar el sistema.

Materiales del accionador

Fabricados en varios materiales, los accionadores pueden ser de plástico, aluminio fundido o zinc. Para quienes desean reducir los costes de sus proyectos, el plástico es la opción más económica, pero para un mayor rendimiento, el aluminio o el zinc ofrecen mejor resistencia.

Seguridad y accionamiento exterior

¿Qué nivel de seguridad está buscando? En el caso del accionamiento exterior, entran en juego consideraciones de especificaciones, incluido el nivel de seguridad requerido. También se pueden necesitar materiales resistentes a la corrosión, como el acero inoxidable, o bien un diseño de mayores dimensiones, para permitir que un operario con guantes trabaje en el proyecto concreto.

Los accionadores pueden ser de montaje en superficie o enrasados, así como pulsadores y manijas de empuje, con múltiples opciones de códigos clave disponibles para casi todos los tipos.

Si la aplicación en cuestión puede ser objeto de vandalismo o robo (por ejemplo, si se utiliza en una aplicación de seguridad mejorada), se debe considerar un dispositivo de acceso electromecánico. Se trata simplemente de un mando a distancia conectado a un accionador electrónico interno, lo que permitirá una mayor seguridad. 

Las ventajas de los dispositivos electromecánicos incluyen el hecho de que pueden supervisar y controlar de forma remota las credenciales de un usuario, así como crear un registro digital preciso de acceso. Esto se puede utilizar para demostrar el cumplimiento del componente con las asociaciones acreditadas por la industria.

Cables desnudos y recubiertos: cómo saber cuál elegir

El papel del cable es transferir la entrada mecánica del usuario a través del accionador al pestillo giratorio. Lo que hace es permitir que se abra de forma segura y rápida. Pero ¿qué tipo de cable debe elegir?

  • Los ingenieros pueden elegir entre cables desnudos y recubiertos, y lo más habitual es que estos últimos se utilicen en aplicaciones con «visibilidad directa». 
  • Este tipo de cable se utiliza en proyectos en los que el cable debe estar ubicado en una zona separada del propio pestillo giratorio, y suele estar recubierto de vinilo.

Ventajas de los cables recubiertos de vinilo

Por norma general, son más estéticos que los cables desnudos. Además, protegen el propio cable, lo que garantiza una mayor seguridad.

Cables recubiertos y aplicaciones

En cuanto a su aplicación, el uso de cables recubiertos puede requerir la instalación de varios paneles anchos en el lateral de un vehículo, como por ejemplo, en una autocaravana, para fines de almacenamiento. En el caso de un proyecto de este tipo, el accionador se diseñaría en el centro del panel. Esto ofrece mayores propiedades ergonómicas y garantiza que los pestillos giratorios estén situados en el borde del panel, garantizando así su cierre contra el marco.

En los pestillos giratorios que se pueden activar directamente, a través de pulsadores o accionadores de palanca, no se necesitan cables ni varillas conectados. En su lugar, un pulsador recubierto de goma atenuará el ruido entre el pestillo y el accionador. Esto permite un funcionamiento más fluido y una solución simplificada para los ingenieros.
Ideal para aplicaciones con una distancia corta entre el accionador y el pestillo giratorio, el diseño de accionamiento directo permite que ambos se monten en diferentes lados de la aplicación para ofrecer un rendimiento y una facilidad óptimos.

Resistencia a la corrosión

En lo que respecta a qué cable utilizar para esta aplicación, se debería optar por el acero inoxidable debido a su resistencia a la corrosión y fuerza:

  • Ofrece un estiramiento mínimo.
  • Se puede mover y flexionar dentro del recubrimiento: Un forro de acetal está integrado en el cable cubierto.
  • El cable se mueve sin problemas y gira en una curva o a través de un tabique para un rendimiento óptimo.
  • Máxima flexibilidad: Los sistemas giratorios se pueden incorporar fácilmente a los diseños existentes que ya cuentan con un accionador.

Con una gama de fijaciones finales de cable en oferta, incluidos conectores de ojal, conectores de bola y cables desnudos, los fabricantes garantizan que los ingenieros siempre encuentren las herramientas adecuadas para su aplicación.

Conectores de barril

Fáciles de fijar a cualquier accionador o pestillo giratorio, las fijaciones de barril también son sumamente compactas.

Conectores en L:

  • Eliminan el contacto metal con metal.
  • Están diseñados teniendo en cuenta los pestillos giratorios.
  • Se utilizan con un clip de retención y son una excelente opción.

En cambio, se pueden utilizar conectores en Z menos un clip de retención. Pero el inconveniente de este tipo de conector es que no ofrece el mismo nivel de resistencia a la vibración.

Conectores de ojal

Diseñados para adaptarse a componentes industriales redondos como los pasadores cilíndricos de montaje, los conectores de ojal son ideales para aplicaciones en las que el cable está roscado a través de un orificio e incluyen un tornillo de ajuste para apretarlo.

En este caso, el cable desnudo es la mejor opción para el ingeniero.
Desde pestillos únicos a dobles, no importa cuál sea la aplicación, encontrará el pestillo giratorio adecuado para usted.
 

Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos

Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
 
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.

¿Tiene alguna pregunta?

Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación