Ruedas de goma frente a ruedas de poliuretano

Ruedas de goma frente a ruedas de poliuretano

¿Qué diferencia hay entre las ruedas de goma y las ruedas de poliuretano?

Las ruedas se presentan en una amplia variedad de materiales, tamaños y dureza. Los materiales más comunes utilizados para fabricar ruedas son la goma y el poliuretano. Pero ¿cuál es la diferencia?

Cuando se trata de determinar la mejor rueda o banda de rodadura para su aplicación específica, le ayudará a comprender los pros y los contras relativos de cada material. 

A la hora de elegir qué material utilizar, tenga en cuenta estos puntos:

Capacidad de carga/peso máximo

Quizás una de las consideraciones más importantes para la selección de ruedas sea determinar la carga máxima. Las ruedas de poliuretano normalmente pueden soportar más peso que las ruedas de goma debido a la dureza del material. Además, las ruedas de poliuretano pueden tener roscas muy finas en comparación con las ruedas de goma, lo que aumenta su capacidad de carga. Las ruedas de poliuretano también son más resistentes a las roturas y desgarros.

Condiciones del suelo

Las ruedas de goma blanda se fabrican usando un relleno negro de carbono que puede dejar marcas en el suelo. Las ruedas de goma dura tienden a ser de color gris y se fabrican en un material que no deja marcas en el suelo. Sin embargo, como la banda de rodadura de las ruedas es relativamente dura, a veces puede abollarse y arañar materiales del suelo y, por tanto, no se recomendarían para superficies de suelos blandos, como madera dura, linóleo o terrazo.

Si le preocupa la protección del suelo, las ruedas de poliuretano suelen ser las más adecuadas. Aunque las ruedas de poliuretano vienen en una variedad de colores, la química básica utilizada en su producción no permite ninguna transferencia de color. Por lo tanto, si sus suelos son caros o cruciales para su funcionamiento, una rueda de poliuretano puede ser la mejor opción para su aplicación. 

Resistencia de rodamiento

La resistencia de rodamiento es una característica esencial para la facilidad de uso. Cuanto menor sea la resistencia de rodamiento, más fácil será maniobrar el equipo. Esto reduce la fatiga del operario y aumenta la eficiencia del equipo. Cuando se trata de reducir la resistencia de rodamiento, lo que cuenta es la consistencia y la dureza del material. 

Las ruedas de poliuretano resultan más uniformes que las de caucho natural debido a su naturaleza sintética. La gran consistencia del material proporciona niveles constantes de fricción en el rodamiento, lo que genera una menor resistencia. Las ruedas de poliuretano tienden a fabricarse en compuestos más duros que el caucho. Como los materiales más duros crean una menor resistencia al rodamiento, esto también hace que las ruedas de poliuretano sean más fáciles de manejar que las ruedas de goma. 

Amortiguación y resistencia

La comodidad o suavidad del recorrido se rige por el factor de amortiguación y resistencia de una rueda. Los niveles de amortiguación vienen determinados por la rigidez de la rueda. Cuanto más suave sea el material, más se deformará cuando se desplace sobre un obstáculo. Y cuanto más se deforme para absorber el impacto, más agradable resultará el recorrido. Normalmente, las ruedas de goma son más suaves que las ruedas de poliuretano y, por tanto, suelen proporcionar una mejor amortiguación.

Tenga en cuenta que una mayor amortiguación tiende a significar una mayor resistencia de rodamiento. Por eso, debe decidir qué le resulta más importante (suavidad o maniobrabilidad) antes de decantarse por un material para su aplicación.

Uso y desgaste

Las ruedas de goma tienen un recorrido más suave, y no se desgastan tanto como el poliuretano. Las ruedas de goma pierden partes de la banda de rodamiento con el tiempo, mientras que las ruedas de poliuretano tienden a tener niveles mucho más altos de resistencia al desgaste y la abrasión. En pruebas controladas, las ruedas de poliuretano pueden durar hasta tres veces más que las ruedas de goma. Dependiendo de la formulación, las ruedas de poliuretano también tienden a superar al caucho cuando se trata de resistir al aceite, la grasa y los productos químicos.
 

Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos

Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
 
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.

¿Tiene alguna pregunta?

Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación