Guía de retenedores y protección de cables

Hombre trabajando en la sala de servidores de red con cables de fibra óptica

Siempre que trabaje con cualquier tipo de conductor o cable debe protegerlos de los daños. Al trabajar con ellos dentro o fuera de una cabina, evita tensiones indebidas, ya sea de un radio de curvatura excesivo, de tirones o del propio revestimiento del cable.

Hay disponible una variedad de métodos de retenedores para cables y alambres.

Por supuesto, al utilizar conductores de tensión, proteger el cable también protege al personal y al equipo de la exposición dañina a la corriente eléctrica. Empecemos nuestra guía por ahí.

Protección

Como hemos mencionado, proteger los conductores eléctricos de los daños es esencial tanto desde el punto de vista de la protección de los equipos como de las personas. A menudo, se utiliza algún tipo de conducto de metal flexible, a veces con el cableado ya instalado, en lugar de uno rígido.
 

Prensaestopas

Prensaestopas - recto/latón 

Debido a su estructura en espiral, los extremos del conducto pueden ser lo suficientemente afilados como para atravesar el aislamiento del conductor. Para evitar un cortocircuito eléctrico, se debe utilizar un retenedor interno del cable, que se coloca alrededor de los conductores y se desliza en el conducto flexible. A continuación, el conducto se inserta en el conector, que se acopla a una caja de unión de conductos o un armario de cables eléctricos.

Dibujo de prensaestopas

Para los cables eléctricos forrados, existen varios tipos de métodos de retenedores del cable. Por ejemplo, los sujetacables, a veces llamados prensaestopas, son un tipo de retenedor de cables eléctricos que proporciona dos tipos de protección para cables flexibles. No solo evita que el aislamiento del cable se introduzca por los bordes afilados de la cabina o la caja eléctrica, sino que también se saque de la caja.

Dependiendo del entorno, puede utilizar un agarre de retenedor de aleación de metal o cable de plástico. Estos agarres de retenedores para cables eléctricos vienen con una configuración recta o angular.

Algunos retenedores de cables no protegen de la fuerza de tracción. En su lugar, se utilizan para que los cables pasen a través de orificios en mobiliario, cabinas y otras superficies sin causar daños ni al cable ni al dispositivo. Por ejemplo, se puede insertar un pasacables universal en un orificio perforado en un escritorio y se pueden pasar varios cables de distintos tamaños a través de él. 
 

Agarre de retenedor de cables de plástico
Los pasacables de retenedores permiten que el cable pase a través de orificios del mobiliario.
Diseño de pasacables de cable dividido

Algunos tienen un diseño dividido, como se muestra a continuación, para ajustarse al tamaño del orificio, mientras que otros tienen un diámetro fijo. Un carpintero o electricista sabrá cómo instalar pasacables de retenedores como este. Se necesitan herramientas de corte especiales, como una sierra copa, para instalar estos pasacables y garantizar un ajuste firme e impoluto.

Tipos de pasacables de retenedores de compresión

Aunque a menudo se utilizan para cables eléctricos pequeños o planos, hay tipos de pasacables de retenedores de plástico de compresión sencillos de instalar. En los equipos electrónicos, absorben las fuerzas de empuje, tracción y torsión a las que se puede someter el cable durante su uso.
 

Pasacables de retención de cable

Se encajan en un orificio redondo o antirrotación y, cuando se insertan, se comprimen contra el cable. A la hora de retirarlos para sustituir el cable, le resultará más sencillo con un juego de alicates de pasacables de retención. Sin embargo, los técnicos suelen usar alicates de cierre de canal o de ajuste deslizante para quitar el pasacables de retención y las instalaciones de cables.

Primer plano de un cable dañado

Obviamente, hay muchas opciones de pasacables de retención de tensión para cables eléctricos entre las que elegir. Tenga en cuenta el entorno, la finalidad y otras situaciones especiales para asegurarse de tomar la decisión correcta.

Métodos de retención de cables de fibra y baja tensión

Al instalar cables de fibra óptica y otros de baja tensión como ethernet, puede utilizar algunos de los mismos pasacables de retención eléctricos que con los cables eléctricos.
 

Retención de cables de fibra y baja tensión

No obstante, hay algunos productos especiales de pasacables de retención de cable hechos específicamente para la fibra y su cableado. Algunos productos no son pasacables en sí mismos, sino guías para enrutar la fibra y el cableado de manera homogénea en una cabina. Debido a la naturaleza bastante delicada de estos sistemas de cableado, debe evitar el desgaste o una curvatura de radio excesivamente pequeña cuando se instala.

Otras posibilidades son:

Limitar el ángulo de la fibra de 900 micras al enrutar a través de orificios. Pasamuros retenedor
Pasar de una fibra revestida de 3 mm a una fibra de 900 micras al tiempo que se limita el doblado de la fibra. Pasamuros de transición de 900 micras
Montar una fibra revestida en un panel o carcasa, evitando que el cable se extraiga y sobresalga de la fibra. Kit de prensaestopas de retención de montaje rápido en panel

 

Al igual que con el cableado eléctrico, tenga en cuenta todas las condiciones medioambientales y laborales a la hora de elegir los productos que necesita para la instalación de fibra.

Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos

Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
 
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.

¿Tiene alguna pregunta?

Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación