Fabrication durable : les termes que vous devez connaître
Qu'est-ce que la fabrication durable ?
Vivre de manière plus durable est devenu un objectif clé pour les individus, les organisations et les gouvernements du monde entier. Pour de nombreuses entreprises industrielles, le développement durable a atteint la première place de l'ordre du jour des conseils d'administration, et ce n'est pas étonnant.
La fabrication durable ne consiste pas seulement à éteindre les machines lorsqu'elles ne sont pas utilisées et à recycler les matériaux. Bien qu'elle ne soit pas sans problèmes il existe de nombreuses raisons pour lesquelles devenir plus durable peut aider une entreprise. Cela peut aider à accroître :
- la productivité
- l'efficacité
- la sécurité
- l'innovation
- l'avantage concurrentiel
- la résilience
- la part de marché et la croissance
- le recrutement et la rétention
- la valeur et la réputation de la marque
- la rentabilité.
Donc, si vous souhaitez connaître votre économie circulaire à partir de votre empreinte carbone, jetez un œil à notre glossaire pratique de termes clés.
Matière biosourcée
Matière fabriquée à partir de substances dérivées d'organismes vivants (ou autrefois vivants). Bien qu'elle puisse inclure des matières telles que le cuir et le bois, cette expression est plus couramment utilisée pour décrire les matières modernes qui ont fait l'objet d'un traitement approfondi, telles que le bois transformé (contreplaqué, panneaux de fibres à densité moyenne) et le plastique biosourcé.
Plastique biosourcé
Matière fabriquée entièrement ou partiellement à partir de matières premières naturelles renouvelables telles que les graisses et huiles végétales, la canne à sucre, les sous-produits agricoles comme l'amidon de maïs, les copeaux de bois et les micro-organismes, au lieu du pétrole.
Les plastiques biosourcés offrent des « alternatives réalistes et viables pour un certain nombre d'applications utilisant les plastiques conventionnels aujourd'hui », selon la Bio-Based and Biodegradable Industries Association. Le sucre est transformé pour produire de l'éthylène, par exemple, qui est utilisé pour fabriquer du polyéthylène, le plastique le plus courant de nos jours.
Les plastiques biosourcés ont de nombreuses options de fin de vie différentes en fonction des ingrédients utilisés pour les fabriquer. Certains peuvent être recyclés dans les flux de recyclage de plastiques conventionnels, d'autres peuvent être compostés dans des installations de compostage industriel, par exemple.
Plastique biodégradable
Une matière capable d'être divisée en morceaux de plus en plus petits, et en fin de compte en éléments naturels, par l'action d'organismes vivants. Ces éléments naturels comprennent la biomasse (compost), le dioxyde de carbone et l'eau (dans un environnement riche en oxygène comme une installation de compostage industriel) ou le méthane (dans un environnement pauvre en oxygène comme une décharge).
La durée de cette dégradation varie d'un produit à l'autre, allant de semaines dans certains cas à des années dans d'autres. Cette absence de calendrier est ce qui démarque la biodégradabilité de la compostabilité, bien que ces termes soient parfois utilisés (à tort) de manière interchangeable.
Sous-produit
Matière produite à la suite de la fabrication du produit primaire prévu.
Empreinte carbone
La quantité totale de dioxyde de carbone (CO2) générée et libérée dans l'atmosphère en raison d'une activité, d'une personne, d'une organisation ou d'une population particulière. D'après l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA), le dioxyde de carbone représente environ 80 % du total des gaz à effet de serre.
Une empreinte carbone « zéro nette » (ou « neutralité carbone ») désigne toute émission de CO2 équilibrée en absorbant une quantité équivalente dans l'atmosphère, ou simplement en l'éliminant totalement.
L'empreinte carbone est souvent calculée à partir du facteur d'émissions équivalent dioxyde de carbone (CO2eq) qui tient compte des six gaz à effet de serre (GES) visés par le protocole CCNUCC/Kyoto.
À l'heure actuelle, il s'agit du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4), de l'oxyde nitreux (N2O), des hydrofluorocarbures (HFC), des perfluorocarbures (PFC) et de l'hexafluorure de soufre (SF6) et du trifluorure d'azote (NF3).*
Bioplastique à base de cellulose
Matière fabriquée en cellulose – la principale substance présente dans les parois des cellules végétales. Souvent fabriqués à partir de résineux, les plastiques à base de cellulose peuvent être utilisés pour les films extrudés de thermoplastiques, l'électronique, les feuilles et les tiges. Il est le plus souvent utilisé en tant que matière moulée par injection.
Économie circulaire
Selon la Fondation Ellen Macarthur, une économie circulaire repose sur les principes de conception de l'élimination des déchets et de la pollution, de la conservation des produits et matières utilisés et de la régénération des systèmes naturels. Une économie circulaire pourrait apporter des avantages tels que la réduction de la pression sur l'environnement, l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement en matières premières, l'accroissement de la compétitivité, la stimulation de l'innovation, l'augmentation de la croissance économique et la création d'emplois.
Circular Plastics Alliance
Lancée par la Commission européenne, la Circular Plastics Alliance (CPA) vise à faire passer le marché communautaire des plastiques recyclés à 10 millions de tonnes d'ici 2025. La CPA regroupe plus de 175 organisations représentant l'industrie, le monde universitaire et les autorités publiques.
Bioplastique compostable
Contrairement au plastique biodégradable, cette matière peut être entièrement décomposée par l'action d'organismes vivants. Pour qu'une matière puisse être qualifiée de plastique compostable, elle doit se désagréger complètement et se décomposer en éléments naturels dans un délai relativement court à compter de sa fin de vie.
La norme européenne pour les emballages industriels compostables, par exemple, exige que le plastique se désintègre après 12 semaines et se biodégrade complètement après six mois.
Les bioplastiques compostables doivent aller dans une installation de compostage industriel. Les bioplastiques non compostables et non biodégradables doivent aller dans une installation de recyclage mécanique où les matières sont collectées, lavées, fondues et transformées en matières premières pour un nouveau processus de production, aux côtés de polymères à base Respectueux de l'environnement (ou écologique)
Un terme largement utilisé qui signifie « non nuisible à l'environnement ». De nombreux produits sont commercialisés comme étant respectueux de l'environnement, cependant l'emballage ou l'étiquette n'explique souvent pas pourquoi et l'affirmation n'est pas étayée par un organisme tiers approprié tel que la Fondation Fairtrade ou Made Safe.
Le terme étant fréquemment utilisé pour décrire tout et rien, des demandes pour le remplacer par des termes plus spécifiques tels que biodégradables et biosourcés ont été faites.
Fondation Ellen Macarthur
Une association caritative enregistrée au Royaume-Uni, qui collabore avec des entreprises, des décideurs, l'enseignement et des institutions pour accélérer la transition vers une économie circulaire. Elle a été fondée par Dame Ellen MacArthur, la célèbre navigatrice longue distance qui a tenu le record mondial pour le tour du monde en solitaire le plus rapide de la planète de 2005 à 2008.
Élimination en fin de vie
La dernière étape du cycle de vie d'un produit ou d'une matière une fois sa durée de vie utile terminée. Les déchets du produit seront éliminés en décharge ou par incinération, recyclés, récupérés, retraités ou réutilisés conformément à la hiérarchie des déchets.
Impact environnemental
Les effets que le prélèvement d'une matière, son traitement, son utilisation et sa mise au rebut auront sur l'environnement.
Matières premières
Une matière première est la matière brute destinée à alimenter une machine ou un procédé industriel, comme le pétrole brut ou le charbon.
Gaz à effet de serre
Des gaz dans l'atmosphère terrestre qui laissent passer la lumière du soleil, mais pas la chaleur que le soleil apporte. Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, l'ozone, le protoxyde d'azote et les chlorofluorocarbones. Voir l'empreinte carbone des six gaz à effet de serre (GES) visés par le protocole CCNUCC/Kyoto.
Compostage industriel
Cela diffère grandement du tas de compost que vous pouvez avoir dans votre jardin à la maison. Les processus de compostage industriel traitent de grands volumes de bâtiments municipaux / résidentiels et de déchets commerciaux, avec des fenêtres de compost (longues rangées de compost empilé) pesant des milliers de livres.
Les températures à l'intérieur de ces fenêtres de compost sont bien plus élevées que le compostage domestique car les matières compostées sont broyées, retournées fréquemment et plus soigneusement contrôlées. Par conséquent, de nombreux produits étiquetés « adaptés au compostage industriel » seront compostés dans cet environnement contrôlé, mais ne seront pas compostés à la maison ou dans l'environnement naturel terrestre ou les environnements aquatiques ou marins.
Évaluation du cycle de vie : du berceau à la tombe
Parfois appelé « du berceau à la tombe », il s'agit du calcul de la teneur en carbone d'une matière ou d'un produit, depuis l'extraction et la transformation des matières premières (berceau), tout au long la fabrication, de la distribution et de l'utilisation, jusqu'au recyclage ou à l'élimination en fin de vie (tombe).
Déchets pré-consommation
Les déchets de pré-consommation sont des matières qui n'ont généralement pas encore quitté l'usine de fabrication et qui sont réintroduites dans le processus de production ou vendues à un acheteur tiers. Parmi les exemples, citons les produits défectueux. Les déchets pré-consommation ne comprennent pas les sous-produits, qui ne sont pas non plus un déchet.
Déchets post-consommation
Les déchets post-consommation sont des matières habituellement jetées une fois qu'elles ont atteint la fin de leur vie utile. L'avantage de la collecte et du recyclage de cette matière est double : il empêche les articles de se retrouver potentiellement en décharge ou de s'échapper dans l'environnement et il réduit la dépendance à l'égard des matières premières limitées.
Matières premières renouvelables
Les matières premières renouvelables sont des ressources naturelles qui peuvent se reconstituer ; elles font souvent référence à des récoltes annuelles telles que le maïs, les céréales et les betteraves sucrières ou à des cultures pérennes telles que le manioc et la canne à sucre.
Plastique à usage unique
Une matière conçue pour être utilisée une seule fois et mise au rebut ou recyclée. S'applique généralement aux emballages, aux couverts jetables, aux produits de consommation et aux articles de santé.
Bioplastique à base d'amidon
Matière fabriquée à partir de mélanges complexes d'amidon avec des plastiques biodégradables ou compostables. Ces mélanges aident à augmenter les propriétés telles que la résistance à l'eau, la résistance à la traction et la tolérance à la chaleur, ainsi que le traitement et les propriétés mécaniques. Les films à base d'amidon sont de plus en plus utilisés pour des applications d'emballage telles que les emballages de magazines ou les sacs de fruits et légumes.
Fabrication durable
La création de produits utilisant des matières, des procédés et une conception qui minimisent les effets environnementaux négatifs et préservent l'énergie et les ressources naturelles tout en assurant un équilibre avec les objectifs commerciaux financiers.
Thermoplastique
Matière qui mollit lorsqu'elle est chauffée et durcit lorsqu'elle refroidit. Comme il peut être moulé et prendre n'importe quelle forme, le thermoplastique est l'une des matières plastiques les plus courantes. Il est utilisé pour une large gamme d'applications, des biens de consommation et des pièces de machine aux équipements et emballages médicaux.
Plastique vierge
Une matière qui n'a pas été précédemment utilisée ou traitée.
Hiérarchie des déchets
Un outil utilisé pour fixer des priorités pour une gestion efficace des déchets. Il classe les processus en fonction des ressources et de la consommation d'énergie de la méthode la plus favorable à la méthode la moins favorable.