Guide sur les liens torsadés pour câbles
Dans d'autres guides et articles, nous avons discuté des composants utilisés pour les accessoires de câblage. Cela comprenait les clips de montage pour câbles, les serre-câbles réglables et les embases. Dans cet article, nous allons examiner une autre option : les liens torsadés pour les accessoires de câblage.
Il s'agit des liens de serrage torsadés en nylon utilisés pour acheminer le câblage dans les boîtiers électroniques, de nombreux boîtiers électriques NEMA et les panneaux. Ils constituent un moyen supplémentaire de sécuriser soigneusement différents types de câbles et conducteurs pour une conception et une installation professionnelles et propres.
Il existe des avantages et des inconvénients dans l'utilisation des liens torsadés, cela dépendant très fortement de votre application spécifique. Par exemple, si vous avez besoin d'un contrôle précis de la disposition du câblage, certains types de serre-câbles et embases peuvent être plus efficaces. Certains serre-câbles sont spécifiquement conçus pour sécuriser les câbles plats, ce pour quoi les liens torsadés ne sont pas adaptés.
Cependant, les liens de serrage torsadés flexibles sont souvent plus faciles à utiliser que les solutions employant des liens de serrage et des embases en nylon. Ils permettent d'ajouter les câbles et les conducteurs nécessaires, à la fois pendant et après l'installation du câblage.
Une fois les câbles installés, l'utilisation de liens torsadés pour les accessoires de câblage rend la pose de câble beaucoup plus rapide qu'avec les autres méthodes, telles que les attaches à glissière ou les liens de serrage. De plus, comme ils sont faciles à rouvrir et fermer, les liens torsadés pour câbles flexibles vous permettent d'apporter des modifications rapides à la conception de votre agencement, si nécessaire. Avec un lien de serrage ou une attache à glissière, vous devrez couper l'ancien lien et en installer un nouveau si des changements de câblage sont nécessaires.
Cette photo présente un lien torsadé à extrémité sphérique autonome. On utilise ces liens pour fixer les câbles ensemble afin de former un faisceau non soutenu. Ceci est extrêmement utile lorsque le câblage va de l'intérieur des boîtiers électriques à l'arrière de la porte ou du couvercle du boîtier. Lorsqu'il n'y a pas de surface pour fixer un serre-câble ou une embase, les liens torsadés autonomes maintiennent le faisceau bien rangé.
Comme une section du faisceau de câbles sera à l'« air libre », ces types de liens torsadés pour les accessoires de câblage peuvent être utilisés pour éviter aux câbles égarés de se coincer dans la section articulée du boîtier. Un pincement peut entraîner la rupture indésirable de conducteurs, voire l'exposition à des chocs électriques si le courant est allumé. Il est donc essentiel de maintenir les câbles à l'air libre regroupés en toute sécurité.
En outre, dans un grand boîtier de jonction, le lien torsadé à extrémité sphérique autonome peut aider à séparer les faisceaux pour la fonction ou le circuit. Par exemple, si plusieurs circuits traversent un boîtier de jonction de câbles, les liens torsadés maintiennent les conducteurs de chaque circuit ensemble, ce qui est très utile pour le suivi et le dépannage en cas de besoin.
Cependant, il arrive qu'une liaison de montage de liens de serrage torsadés solide et sécurisée soit nécessaire, que ce soit sur le panneau ou sur le couvercle du boîtier. Dans ce cas, vous avez des options de fixation très similaires à celles utilisées pour les embases et les serre-câbles.
L'embase adhésive illustrée ici est également dotée d'une colonnette. Cela permet à un faisceau de câbles de passer facilement sur ou sous un autre faisceau à un niveau différent. Cela peut être nécessaire pour faire courir des faisceaux perpendiculairement les uns par rapport aux autres. Cela permet également à un faisceau de passer au-dessus d'une autre obstruction sur le panneau ou dans le boîtier.
Pour un montage rapide mais fiable sur des surfaces lisses, envisagez d'utiliser un lien torsadé adhésif à l'arrière. La construction de la base permet également la fixation sur des surfaces légèrement irrégulières ou légèrement incurvées.
Ayant une fonction semblable à la version à embase adhésive, nous avons la colonnette avec lien torsadé à encliqueter. Ces liens torsadés sont utilisés lorsque des trous de montage sont présents sur le panneau. Ils se clipsent rapidement en place sur le panneau. Ensuite, les câbles sont insérés dans l'ouverture du lien torsadé et les extrémités du lien sont fermées par torsion.
Une autre solution à pression est le support sapin, appelé ainsi en raison de sa ressemblance avec ce type d'arbre.
Il existe également des liens torsadés pour les accessoires de câblage qui acceptent les câbles sous d'autres angles que le haut. Par exemple, celui illustré ici permet d'insérer les câbles à un angle de 45 degrés, ce qui en fait un excellent choix lorsqu'un accès direct en hauteur au lien torsadé est bloqué par les composants de l'équipement ou les avancées du boîtier. Une option similaire vous permet d'insérer le câble depuis le côté, si nécessaire.
Si le panneau n'est pas perforé ou pré-percé, vous pouvez fixer certains supports rapidement à l'aide de vis autotaraudeuses, ou percer des trous pour accepter des vis avec filetage machine. Certains peuvent être serrés autour du câble, puis montés sur le panneau à l'aide du trou de montage.
Un type de liens de serrage à torsion rapide réutilisables particulièrement intriguant vous permet de serrer le fil dans le lien torsadé, qui est déjà fixé à la carte, puis vous pouvez faire pivoter le lien en position verticale, le verrouillant en place. Cela peut être utile si le câble entre dans le boîtier ou l'armoire depuis le côté ou l'arrière. Une fois serré, le câble peut ensuite être acheminé vers le bas ou à travers le panneau.
Une sangle interne maintient les faisceaux de petit diamètre ou même les câbles seuls fermement en place avec un lien torsadé de taille intégrale.
Pour une installation de câble simple et rapide, les liens de serrage à torsion rapide réutilisables sont certainement une option à utiliser au lieu d'autres méthodes de gestion des accessoires de câblage, en particulier si des configurations de câbles simples peuvent être nécessaires.
Voici un guide rapide sur plusieurs options de liens torsadés populaires et sur les moments où vous pourriez vouloir envisager de les utiliser.
|
Quand vous avez besoin : |
Utilisez ce lien torsadé : |
|
Installation rapide sur une courbe ou une surface légèrement irrégulière ou lisse |
Lien torsadé à embase adhésive flexible. Ordonnez pour une adaptation au faisceau maximum.
|
|
Entrée de câble à un angle de 45 degrés, monté sur le panneau via des trous pré-percés |
|
|
Pour acheminer un faisceau de câbles sur ou sous un autre faisceau de câbles ou un obstacle |
|
|
Gestion de faisceau de câbles lors de l'acheminement à travers des zones ouvertes ou pièces en mouvement comme des portes d'enclos |
Bien qu'ils ne conviennent pas à tous les types de scénarios de gestion des accessoires de câblage, les liens de serrage torsadés en plastique ou en nylon peuvent être un moyen abordable et rentable d'acheminer, de regrouper et d'installer différents types de câbles et de conducteurs.
Ils peuvent être utilisés dans diverses applications tels que :
- Faisceaux de câbles automobiles
- Câblage aéronautique
- Armoires et racks de communication de données
- Boîtiers de composants électriques et électroniques
Vous pouvez voir notre gamme complète de liens torsadés pour les accessoires de câblage ici.
Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions, que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont exactement ce dont vous avez besoin. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.