I vantaggi delle viti di sfiato

Selezione di viti con sfiato

Cosa sono le viti di sfiato? Questa guida spiega tutto ciò che dovete sapere su questi Componenti di fissaggio. Conosciute anche come viti a depressione, sono disponibili in diversi tipi, proprio come le viti tradizionali. Ad esempio, è possibile acquistare le viti di sfiato a brugola. Quindi la domanda è: cosa c'è di unico nelle viti di sfiato? Questa guida risponde a questa domanda e tratta:

Introduzione alle viti di sfiato

Le viti di sfiato sono un tipo di fissaggio specializzato, progettato con una caratteristica unica che le distingue dalle viti convenzionali. Incorporano un foro praticato al centro per consentire il rilascio di gas e pressione, tipicamente in applicazioni sotto vuoto.

Come funziona una vita a sfiato

Un foro filettato cieco all'interno di un sistema a vuoto lascia uno spazio d'aria residuo sul fondo che non può essere completamente evacuato nel ciclo di vuoto quando un bullone, una vite o un altro elemento di fissaggio viene avvitato nel foro. La vite stessa è un'elica con una grande superficie che contiene anch'essa vuoti di aria intrappolata. Questo produce delle perdite virtuali.

Le viti con sfiato e i componenti di fissaggio assicurano la ventilazione diretta di questi vuoti, consentendo di evacuare completamente i volumi d'aria intrappolati all'interno delle filettature e sul fondo dei fori. Questo accelera il processo di evacuazione e contribuisce a migliorare le prestazioni del sistema.

Scoprite le nostre viti di sfiato

 

I vantaggi delle viti di sfiato

La funzione delle viti con sfiato va oltre il fissaggio tradizionale. Questa modifica, apparentemente semplice, aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto (Durezza Vickers e UHV), migliorando così i tempi di pompaggio. I gas intrappolati nel fondo di un foro filettato riescono a uscire dallo sfiato presente al centro della vite.

La loro efficacia è massima quando vengono utilizzate con rondelle con sfiato, che favoriscono il rilascio dei gas intrappolati sotto la testa della vite con sfiato Diamo un'occhiata più da vicino ai vantaggi che offrono le viti con sfiato.

Miglioramento dell'equalizzazione della pressione

L'equalizzazione della pressione comporta il mantenimento di un equilibrio tra la pressione all'interno e all'esterno di un involucro sigillato. Le viti con sfiato sono spesso utilizzate in dispositivi o involucri che devono rimanere sigillati dall'ambiente esterno. Il loro compito è quello di garantire che non ci sia un differenziale di pressione significativo tra i due ambienti.

Se la pressione all'interno e all'esterno della custodia varia a causa di variazioni di temperatura o di altitudine, le viti di sfiato con canali consentono il passaggio di aria o gas. Impedendo efficacemente l'accumulo di pressione interna, le viti con sfiato contribuiscono alla sicurezza, all'affidabilità e alle prestazioni dell'applicazione. La loro capacità di regolare le variazioni di pressione li rende un componente prezioso per garantire la longevità e la funzionalità degli involucri e dei sistemi sigillati.

Prevenire l'accumulo di pressione interna

L'accumulo di pressione interna all'interno di un involucro, di un sistema o di un componente sigillato può verificarsi a causa di vari fattori, come le variazioni di temperatura, le reazioni chimiche o i processi meccanici all'interno dello spazio sigillato.

Una pressione interna eccessiva può avere conseguenze negative, tra cui il potenziale di danneggiamento dell'involucro, il guasto del sistema o addirittura rischi per la sicurezza. Può portare alla distorsione o alla rottura del contenitore sigillato o dei componenti del sistema. Prevenire o gestire l'accumulo di pressione interna è importante per mantenere l'integrità del sistema e garantirne il funzionamento sicuro e affidabile. Le viti con sfiato sono ideali per consentire un rilascio controllato dell'aria intrappolata, evitando così la sovrapressione.

Flusso d'aria e ventilazione migliorati

Questo utilizzo di viti con sfiato si concentra sulla promozione del flusso d'aria e della ventilazione all'interno di un sistema, di un componente o di un involucro. Permettono la circolazione di aria fresca e l'espulsione dell'aria inquinata. Se utilizzati in modo strategico, creano canali attraverso i quali l'aria può passare, aiutando a dissipare il calore generato dai componenti, come i processori, l'elettronica di potenza o i motori. Questo effetto di raffreddamento impedisce il surriscaldamento, che può portare a una riduzione delle prestazioni o addirittura a un guasto del componente. Migliorando il raffreddamento, le viti di sfiato contribuiscono all'affidabilità e all'efficienza dei macchinari e dei dispositivi elettronici.

Applicazioni delle viti di sfiato

Le applicazioni si estendono a diversi settori e ambienti in cui la regolazione della pressione, il controllo dell'umidità e la gestione del flusso d'aria sono essenziali. Questi componenti di fissaggio svolgono un ruolo cruciale nel mantenere l'integrità e le prestazioni di apparecchiature e sistemi, dai macchinari industriali ai componenti aerospaziali. In questo contesto, le viti di sfiato trovano diverse applicazioni, contribuendo alla sicurezza, all'affidabilità e alla longevità di componenti e sistemi critici. Le applicazioni più comuni e i motivi per cui vengono utilizzate le viti ventilate sono le seguenti:

Lavorazione dei prodotti alimentari

Le camere a vuoto vengono utilizzate per abbassare la pressione, che a sua volta influisce sulla pressione di vapore dei liquidi all'interno dei materiali. Questa alterazione induce un cambiamento di fase, trasformando i liquidi in gas, un processo fondamentale per l'essiccazione dei prodotti alimentari. Riducendo la pressione, l'umidità viene eliminata in modo efficiente dagli alimenti, prolungandone la durata di conservazione e preservandone la qualità.

Esempio:

  • Macchine per l'essiccazione sottovuoto

Macchinari e attrezzature industriali

Quando i macchinari e le attrezzature industriali operano in ambienti sigillati o controllati, l'equalizzazione della pressione è fondamentale. Le viti con sfiato aiutano a prevenire i danni causati dalle differenze di pressione. Consentendo un flusso d'aria controllato, queste viti assicurano che le pressioni interne ed esterne rimangano bilanciate. Questo è fondamentale per prevenire le perdite, mantenere le guarnizioni e preservare l'integrità dei componenti delle apparecchiature.

Esempi:

  • La produzione di semiconduttori, che utilizza tipicamente il vuoto ultra alto (UHV), è tra gli ambienti industriali più esigenti dal punto di vista del degassamento e della contaminazione particellare. Una particella delle dimensioni di un micron può causare un cortocircuito in un dispositivo, con conseguenti costi elevati;
  • Apparecchiature per il rivestimento sottovuoto, utilizzate per depositare strati sottili di materiali sulle superfici in settori come l'ottica, l'elettronica e l'automotive;
  • Sistemi ad alto e altissimo vuoto in ambienti controllati;
  • Sistemi HVAC;
  • Attrezzature e strutture esterne, comprese le installazioni solari.

Fibra ottica

Conducendo i processi produttivi nel vuoto, i dispositivi ottici possono ottenere prestazioni, affidabilità e precisione maggiori, migliorando in ultima analisi la loro efficacia nelle applicazioni. Questa pratica riflette una tendenza crescente nel settore, sottolineando il ruolo critico che gli ambienti sottovuoto svolgono nella produzione di dispositivi ottici.

Esempi:

  • Rivestimento della lente;
  • Ottica laser;
  • Rivelatori IR.

Elettronica e sistemi elettrici

L'elettronica genera calore durante il funzionamento. Per questo motivo, una dissipazione efficiente del calore è fondamentale per evitare il surriscaldamento e mantenere la longevità dei componenti. Fornendo canali per il flusso d'aria, le viti di sfiato aiutano a dissipare il calore facilitando la circolazione dell'aria all'interno delle custodie, contribuendo a garantire temperature operative sicure.

Consideri anche che le custodie elettroniche ed elettriche sono spesso sigillate per proteggere i componenti sensibili dai fattori ambientali. Tuttavia, le variazioni di temperatura e di altitudine possono provocare dei differenziali di pressione all'interno di questi involucri. Le viti di sfiato consentono un'equalizzazione controllata della pressione, evitando di danneggiare le guarnizioni e i delicati componenti elettronici.

Esempi:

  • Pannelli e armadi di controllo;
  • Data Centre;
  • Strumentazione.
Applicazioni per viti di sfiato

Settore automobilistico e trasporti

Le viti con sfiato sono spesso utilizzate nei componenti automobilistici per equalizzare la pressione e prevenire l'accumulo di umidità nel motore e in altri sistemi critici. Vengono utilizzati persino nelle scatole dei guanti.

Aerospaziale e aviazione

Le viti con sfiato sono fondamentali per mantenere l'equilibrio di pressione all'interno dei componenti dell'aereo. Questo è fondamentale a causa dell'ampia gamma di altitudini in cui operano gli aerei. Le viti con sfiato evitano discrepanze di pressione che potrebbero altrimenti portare a danni strutturali, potenziali perdite o guarnizioni compromesse, garantendo la sicurezza e l'integrità generale dell'aereo. Con l'aumento dell'altitudine, la pressione dell'aria diminuisce. Controllando attentamente la quantità di aria in una camera a vuoto, si possono creare condizioni ad altitudini specifiche, consentendo la simulazione ad alta quota per testare prodotti e materiali da utilizzare nell'industria aerospaziale o aeronautica.

Esempi:

  • Sistemi e compartimenti avionici;
  • Strumentazione e cabina di pilotaggio;
  • Pannelli e porte di accesso;
  • Sistemi di controllo ambientale.

Settore medico

Mantenere un ambiente pulito e privo di contaminanti è fondamentale nei laboratori di ricerca e nella produzione medica. I campioni vivi vengono lavorati e i farmaci prodotti sotto vuoto per evitare contaminazioni. Le viti con sfiato possono essere utilizzate nei dispositivi medici per evitare la contaminazione durante la sterilizzazione.

Esempi:

  • Apparecchiature di diagnostica per immagini;
  • Dispositivi di monitoraggio del paziente;
  • Attrezzature di laboratorio e camere bianche;
  • Dispositivi per la respirazione e la ventilazione.

Tipi di viti di sfiato

Le viti convenzionali sono di diversi tipi. Lo stesso vale per le viti di sfiato. Per esempio, così come sono disponibili le viti a brugola, sono disponibili anche le viti di sfiato a brugola. Ecco i tipi più comuni di viti sfiato e i loro usi.

Viti di sfiato a testa svasata piana

Viti di sfiato a testa svasata piana

  • Azionamento esagonale per un assemblaggio di precisione;
  • Ideale quando lo spazio della superficie è limitato;
  • Lo sfiato centrale riduce le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto;
  • Acciaio inox 304- buona forza ed eccellente resistenza alla corrosione.
Viti di sfiato - Testa cilindrica

Viti di sfiato - Testa cilindrica

  • Azionamento esagonale per un assemblaggio di precisione;
  • Ideale quando lo spazio della superficie è limitato;
  • Realizzato in acciaio inossidabile austenitico 304 pulito con ultrasuoni: buona resistenza ed eccellente resistenza alla corrosione.
Viti di sfiato - Testa esagonale

Viti di sfiato - Testa esagonale

  • Testa esagonale per una maggiore durata e un'applicazione precisa della coppia;
  • Ridotto rischio di rottura delle filettature;
  • Facile da installare o rimuovere, anche in spazi ristretti o difficili da raggiungere;
  • Acciaio inossidabile 304 per garantire robustezza e resistenza alla corrosione.
Viti con sfiato - Testa a brugola

Viti con sfiato - Testa a brugola

  • Azionamento esagonale per assemblaggi di precisione e quando la superficie è limitata;
  • La testa a basso profilo riduce al minimo il rischio di impigliarsi negli indumenti o nelle attrezzature;
  • Acciaio inossidabile 304 per garantire robustezza e resistenza alla corrosione.

Rondelle di sfiato

Rondelle di sfiato

La nostra gamma di rondelle ventilate in acciaio inox viene utilizzata con tutti i tipi di viti di sfiato per migliorare la velocità e le prestazioni della creazione del vuoto nelle camere a vuoto. Questi sono comunemente utilizzati per i macchinari industriali o per i componenti automobilistici.

Scoprite le nostre rondelle di sfiato

Scaricate i CAD gratuiti e provate prima dell'acquisto

I CAD gratuiti da scaricare sono disponibili per la maggior parte delle soluzioni. Potete anche richiedere dei campioni gratuiti per assicurarvi che le dimensioni della vite di sfiato scelta siano esattamente quelle di cui ha bisogno.

Se non siete sicuri di quale sia la vite più adatta alla vostra applicazione, i nostri esperti sono sempre lieti di consigliarvi.

Richiedete i vostri campioni o scaricate i CAD gratuiti.

Qualsiasi siano le vostre esigenze, potrete contare su spedizioni rapide.

Avete Domande?

Inviateci un'e-mail a sales@essentracomponents.it o consultate uno dei nostri esperti per ulteriori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione 0516325266.