Kurzanleitung: Die kleinen HVAC-Komponenten für Ihr Design

HVAC

Eine der Herausforderungen, vor denen HVAC-Hersteller und Designingenieure stehen, ist die Schaffung eines energieeffizienteren HVAC-Systems. Dem Kunden dabei Geld zu sparen, ist nur ein kleiner Teil der Gleichung – das HVAC-System muss seine Auswirkungen auf die Umwelt verringern.

HVAC-Teile in Ihrem Design sind nicht auf wichtige Komponenten beschränkt. Die kleinen HVAC-Komponenten spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, dass Ihr Design optimal funktioniert und die gewünschte Effizienz erzielt.

Alle Teile arbeiten zusammen, also müssen Sie wissen, um was es sich bei jedem Teil handelt.

Wie sieht es mit den kleinen HVAC-Systemkomponenten aus?

Wir haben diesen Leitfaden zusammengestellt, um Ihnen die unbekannten Helden vorzustellen, die Sie in Betracht ziehen müssen – anders gesagt, die kleinen, aber unerlässlichen Komponenten des HVAC-Systems. Angesichts der vielen unterschiedlichen Formen und Arten von HVAC-Systemen für gewerbliche Gebäude sowie für Wohngebäude ist dies nur ein allgemeiner Leitfaden. Wenn Sie industrielle HVAC-Systeme für Fertigung und Lager entwickeln, müssen Sie die Art des Lagerbestands vor Ort berücksichtigen. Manche Lagerartikel werden besondere Bedürfnisse in Bezug auf Belüftung und Klimaanlage haben. Es geht alles darum, den Raum zu verstehen, für den Sie entwerfen.

Kostenlose Muster und CAD-Downloads

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, stellen wir Ihnen für die meisten unserer Lösungen kostenlose Muster zur Verfügung, damit Sie sie vor dem Kauf testen können. Sie können auch kostenlose CADs unserer Lösungen herunterladen, die Ihnen beim Design Ihres Projekts helfen können.

Blaues HLK-System

Was sind die Hauptkomponenten eines HVAC-Systems?

Zu den wichtigsten Komponenten eines HVAC-Systems gehören:

Ofen: Es gibt verschiedene HVAC-Typen, wie der Ofen veranschaulicht. Er erzeugt die Wärme und wird typischerweise mit Gas, Öl oder elektrischem Strom betrieben. Ein Verbrennungsofen, auch als Brenner bezeichnet, entzündet das Gas oder Öl, die beide aus einer Versorgungsleitung kommen. Elektroöfen verwenden ein Heizelement, um die Luft zu erwärmen. Industrielle Heizelemente sind nicht sehr effizient, aber andererseits produzieren sie keine Verbrennungsdämpfe, wie es bei Gas und Öl der Fall ist.

Kanäle: HVAC-Kanalkomponenten sind in der Regel aus Aluminium hergestellt. Dies sind sowohl Heiz- als auch Lüftungsteile, obwohl sie außerhalb Ihres HVAC-Systems positioniert sind. Sie transportieren erwärmte oder kühle Luft zu den Belüftungsöffnungen im Gebäude, wo die Luft freigesetzt wird. Kanäle können durch den Boden, die Wände und sogar die Decke verlaufen. Versorgungsleitungen transportieren die Luft in das Gebäude, während die Rücklaufleitung Luft zurück in den Ofen leitet, wo sie wieder beheizt oder gekühlt werden kann.

Wärmetauscher: Dies ist ein weiterer Teil Ihrer Heizanlage-Komponenten. Alle drei Ofentypen verfügen über einen Wärmetauscher. Er wird entweder mit brennbaren Brennstoffen oder im Fall eines Elektroofens durch das Heizelement erhitzt. Luft wird entweder von außen eingeblasen oder kommt über den Rücklaufkanal durch den Tauscher, der die Luft erwärmt.

Gebläsemotor: Die Komponente, durch die klimatisierte Luft aus dem Ofen, der Wärmepumpe oder der Klimaanlage durch die Kanäle in das Haus oder Gebäude strömt.

Luftfilter: Der Luftaustausch ist ein Teil des Lüftungssystems. Das bedeutet, dass Luftfilter und Luftkanäle als Belüftungsteile betrachtet werden können. Die warme oder kühle Luft, die wieder in den Ofen zurückgeführt wird, wird durch die Filter gereinigt, die Staub und andere Partikel entfernen.

Kondensator: Zu den Komponenten einer Klimaanlage gehört auch der Kondensator. Eine Kühlmittelchemikalie zirkuliert durch das System und verwandelt sich in Gas, woraufhin sie vom Kondensator aufgenommen und gekühlt wird. Sie verwandelt sich dann wieder in Flüssigkeit und fließt durch die Kühlmittelleitungen innerhalb des Gebäudes und dann in die Verdampferspule zurück. Dort wird kalte Luft erzeugt.

Verdampferspule: Diese befindet sich in einem Metallkasten, typischerweise außerhalb des Ofens, und wird manchmal als Ofenspule bezeichnet. Zu den Standardteilen einer Klimaanlage gehört auch ein Gebläse, das, wie der Name schon andeutet, heiße Luft einbläst, normalerweise aus dem Rücklaufkanal. Das Kühlmittel, das an die Verdampferspule abgegeben wird, löst sich in der Wärme auf und kühlt die Luft. Diese wird dann durch die Kanäle und durch das Gebäude geblasen. In der Zwischenzeit fließt das Kühlmittel zur Kühlung wieder in den Kondensator zurück.

Thermostat: Die Komponenten sowohl der Heizung als auch die Komponenten der Klimaanlage verlassen sich auf das Thermostat, um eine angenehme Temperatur aufrecht zu erhalten. Die meisten Thermostate sind heutzutage digital, aber es gibt noch immer elektrische oder mechanische Optionen. Das Thermostat misst die Temperatur der Luft und signalisiert sie dann dem Rest des Systems, das entsprechend reagiert und entweder heizt, kühlt oder die Temperatur so lässt, wie sie ist.

Diese neuen Öfen sollten über ein passendes Thermostat verfügen, um von diesen variablen Heiz- und Verteilungsleistungen zu profitieren.

Kleine HVAC-Systemkomponenten

Sehen wir uns nun die kleinen Komponenten an, die für ein gutes Funktionieren des HVAC-Systems unerlässlich sind:

HLK Thermostat und Bedienfeld

Thermostat und Bedienfeld

Das ist das Herz von HVAC-Systemen, also werden wir damit beginnen. Die anderen Hauptkomponenten müssen verkabelt werden, um Anweisungen von Thermostaten und Schalttafeln zu erhalten, daher müssen Sie PCB-Zubehör-Komponenten berücksichtigen.

1_347398_1.jpg

Abstandhalter ohne Gewinde ‒ Keramik

Keramikabstandhalter werden von Hand installiert, ohne dass Montageausrüstung erforderlich ist. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 1.700 °C.

ezgif.com-gif-maker (2).jpg

PCB-Abstandhalter

Dies sind dünne, flexible PCB-Abstandhalter, die einrasten und sich verriegeln. Nachdem die Leiterplatte installiert wurde, können sie bei Wartungsarbeiten oder Reparaturen zurückgebogen werden. Je nach Bohrung als Spreizanker mit Sperre oder Bajonettsperre zu verwenden. Nylon 6/6. Klassifizierung UL94 V-2. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C.

3_296952_1.jpg

Transistorisolierungen

Transistorisolierungspads bieten einen geringen Widerstand gegen Hitzetransfer und wirken gleichzeitig als elektrische Isolierung zwischen dem Elektrogerät und den Metallteilen.

4_298630_1.jpg

PCB-Distanzstücke – ohne Gewinde/rund/durchgehend

Diese runden Distanzstücke ohne Gewinde werden von Hand installiert, ohne dass eine Montageausrüstung erforderlich ist. Sie sind in verschiedenen Materialien, einschließlich Nylon 6/6, und in verschiedenen Größen erhältlich.

5_294394_1.jpg

Lüfterfilter-Sets

Lüfterfilter-Sets umfassen jeweils ein Lüftergitter zum Schutz der Finger, eine Lüfterfilterabdeckung, ein Lüfterfilter-Metalldrahtgitter und einen Filzfilter. IP30-Klassifizierung zum Schutz vor Werkzeugen und Kabeln ab einer Größe von 2,5 mm.

6_404514.jpg

LED-Linsenhalter

LED-Linsenabdeckungen für HVAC-Bedienpult mit LED-Leuchten. Dient zur Fixierung einer herkömmlichen T-1 3/4 LED-Leuchte, gibt Licht in einem Winkel von 10° ab. Erhältlich mit oder ohne Dichtungs-O-Ring und aus starkem Polycarbonat. Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 130 ˚C.

Mann, der Reparaturarbeiten am HLK-Ofen durchführt

Ofen

Wenn Ihr Ofen ein Thermostat hat, das mit einem anderen Thermostat auf einem Bedienpult zu verbinden ist, siehe Thermostat und Bedienpult.

8_294685.jpg

Edelstahl-Kabelbinder

Für industrielle HVAC-Lösungen sind 316 Edelstahlkabelbinder ideal und bieten Stärke und Langlebigkeit. Die Kabelbinder sind selbstverriegelnd und einfach manuell anzubringen. Beständig gegen extreme Temperaturen. Auch gut für das Gebläse.

215064.jpg

Kabelbinderpistolen ‒ Kabelbinder aus Edelstahl

Macht die Installation von Kabelbindern schnell und einfach. Die zwei Griffe zusammendrücken, damit der Kabelbinder eine Schleife bildet und Zugfestigkeit erhält. So entsteht eine sichere Befestigung rund um Ihre Kabel.

10_292008.jpg

Aluminium-P-Klemmen für Kabel

Ideal zum Sichern, Erden und Führen von Kabeln. Erhältlich für Bündel von 3,2 mm bis 31,8 mm. Können mit einer Schraube der Größe #10/M5 oder einer anderen Befestigung sicher montiert werden. Sie können diese Ausführung auch als Nylon-Kabelklemme in Materialien mit der Klassifizierung UL94 V-2 und UL94 V-0 verwenden.

11_291379_1.jpg

Kabelbefestigungsband ‒ Nylonrolle

Eine zweiteilige Lösung für das Kabelmanagement mit einem Verschlussknopf, die sehr starke Flexibilität bietet. Erhältlich in Elastomer oder schwarzem Nylon 6/6. Sie können damit Kabel umwickeln und sichern, um sie zu bündeln. UL94 HB.

HLK Kabelkanäle

Kabelkanäle

Komponenten eines HVAC-Leitungssystems sollten Lösungen umfassen, die entwickelt wurden, um die Unterstützung der Kanäle zu vereinfachen.

4_359530.jpg

Selbstbohrende und selbstschneidende Schrauben ‒ Flachkopf

Selbstbohrende Flachkopfschraube mit spitzem Ende; dies ermöglicht es der Schraube, selbstschneidend in eine Platte zu greifen, was die Montage von Kabelkanalarmaturen beschleunigt und das Verfahren schnell und einfach macht. Aus kostengünstigem Baustahl.

12_341703_1.jpg

Kabelbinderpistole

Geeignet für Kabelbinder mit Breiten bis zu 10,0 mm, sodass der Installateur den Kabelbinder um das Kabelbündel herum schnell und mit einer einzigen Bewegung festziehen kann.

HLK-Wärmetauscher

Wärmetauscher

Sie müssen die maximale Betriebstemperatur von Komponenten in Ihrer Wärmetauscherkammer berücksichtigen. Ein Ofenwärmetauscher kann 77 ˚C erreichen.

13_295298.jpg

Geflochtene Kabelhülle

Schützt Kabel und Drähte vor Beschädigungen und bietet gleichzeitig eine Vibrationsdämpfung. Geflochtene Kabelhüllen halten Wärme und Feuchtigkeit stand. Erhältlich in verschiedenen Materialien, einschließlich Nylon 6/6 mit einem Betriebstemperaturbereich von -60 ˚C bis 160 ˚C und Polyester mit einem Betriebstemperaturbereich von -50 ˚C bis 150 ˚C.

14_294608_1.jpg

Kabelwicklung – spiralförmig

Die spiralförmige Kabelwicklung ist ein leichtes und schützendes Wickelband, das eine kostengünstige Möglichkeit zum Schützen von Schläuchen und Kabeln darstellt. Wenn Sie die Ummantelung für Kabel verwenden, können Sie diese jederzeit vom Bündel in eine andere Richtung führen, so dass der Platz organisiert und frei bleibt. Erhältlich aus hitzestabilisiertem Nylon mit einem Betriebstemperaturbereich von -50 ˚C bis 150 ˚C sowie Polyethylen und LDPE, -40 ˚C bis 85 ˚C.

15_341152_2.jpg

Hitzestabilisierte Kabelbinder aus Nylon

Ideal für Bereiche wie den Wärmetauscher, in denen Wärme erzeugt wird oder vorhanden ist. Nylon 6/6. Klassifizierung UL94 V-2 mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 ˚C bis 200 ˚C.

16_359085_2.jpg

Stopfen mit seitlicher Abziehlasche

Schützen Sie offene Ports während Transport und Lagerung mit Kappen und Stopfen vor Kontamination und Beschädigungen. Von Stopfen mit mittiger Abziehlasche bis hin zu Schnappbefestigungsstopfen bietet Essentra ein komplettes Sortiment an Schutzlösungen an. Auch ideal für Kondensatoren.

Mann passt einen HLK-Gebläsemotor rein

Gebläsemotor

Jede HVAC-Ausrüstung, die sich dreht, ist anfällig für Vibrationen, was Geräusche erzeugt. Ziehen Sie diese Lösungen für Ihre HVAC-Systeme und -Ausrüstung in Betracht.

17_372087_1.jpg

Ansatzschrauben und Tüllen für Schwingungsdämpfer

Werden zusammen verwendet, um Vibrationen zu absorbieren und Geräusche zu dämpfen. Ansatzschrauben bestehen aus verzinktem Carbonstahl, während die Tüllen aus Neoprengummi hergestellt sind, mit einem Betriebstemperaturbereich von 40 ˚C bis 50 ˚C.

19_339227.jpg

Schwingungsdämpfer

Schwingungsdämpfer sind nicht nur ideal für den Einsatz im Gebläsemotorfach. Im Kondensator befinden sich Komponenten des HVAC-Verdichters, die naturgemäß vibrieren. Das Problem bei Vibrationen in allen Arten von HVAC-Geräten, unabhängig davon, wo die Quelle liegt, besteht darin, dass der Schall durch Kanäle geführt werden kann, was zu enormen Irritationen führt. Diese Schwingungsdämpfer fungieren als Puffer, indem sie Vibrationen absorbieren. Sie helfen auch, Geräusche zu reduzieren. Aus Neoprengummi und Stahl mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 80 °C.

Auch für Gebläsemotoren:

20_341145_1.jpg

Klettverschluss-Gurte mit Kunststoffschnalle

Aus Nylon gewebte Gurte lassen sich leicht zusammenfügen. Ideal für Kabel, die sicher zusammengehalten werden müssen, deren Sicherung aber gelegentlich zur Wartung geöffnet und wieder verschlossen werden muss. Erhältlich in Breiten von 24 mm,28 mm und 33 mm.

Mann repariert HLK-Kondensator

Kondensator

HVAC-Kondensatorkomponenten können auch in anderen Teilen Ihres Designs verwendet werden.

21_341146_1.jpg

Klettbandrollen

Erhältlich in Rollen, die auf die erforderliche Länge zugeschnitten und zusammengefügt werden können. Ideal für Kabel, die sicher zusammengehalten werden müssen, deren Sicherung aber gelegentlich zur Wartung geöffnet und wieder verschlossen werden muss. Aus LDPE. Betriebstemperaturbereich: -17 ˚C bis 104 ˚C. Auch ideal für den HVAC-Gebläsemotor. Zur Farbcodierung sollten Sie Kabelbinder mit Klettverschluss in Betracht ziehen.

22_296935_1.jpg

Kabelbinderbefestigungen – Kantenbefestigung

Bieten eine starke Haltekraft, wenn sie an der Seite der HVAC-Metallplatte angebracht werden, sodass ein Kabelbinder durchgeführt werden kann. Aus Nylon 6/6 mit Griffmaterial aus Edelstahl 304. Klassifizierung UL94 V-2. Selbstklebende Kabelbinderbefestigungen sind eine weitere gute Wahl.

23_360123.jpg

Gelenkbolzenschellen

Gelenkbolzen-Schlauchschellen bieten eine zuverlässige Abdichtung für industrielle Ablaufrohrgruppen, die sich außerhalb des Kondensators befinden. Besonders geeignet für Schläuche und Kabel, bei denen starke Vibrationen auftreten, wie sie von industriellen HVAC-Systemen erzeugt werden. 301 Edelstahl. Bei nicht industriellen Geräten werden Sie vielleicht feststellen, dass Schlauchklemmen aus Kunststoff besser auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

HLK-Verdampferspule

Verdampferspule

Ihre Kabel werden zwischen Platten verlaufen, daher benötigen Sie auch Tüllen, um sie zu schützen.

24_293906_1.jpg

Standardkabelbinder

Robuste, hochwertige Kabelbinder aus Kunststoff, die über ein integriertes Verriegelungssystem verfügen, um ein versehentliches Entfernen zu verhindern. Dieser Kabelbinder mit Sperre besteht aus Nylon 6/6 und hat die Klassifizierung UL94 V-2.

HVAC-Gehäuse

Für die Platten, die für Wohn-, Gewerbe- und Industrie-HVAC-Systeme geeignet sind, benötigen Sie eine Vielzahl von Komponenten.

25_359685_1.jpg

Verstellbare 3D-HVAC-Scharniere

Ermöglichen dreidimensionale Anpassungen an großen bündigen Türen. Druckgegossene Zinklegierung. Eine weitere hervorragende Wahl ist ein freischwingendes Blattscharnier, ein für Sicherheit konzipiertes schweres Klappscharnier, mit verdeckten Befestigungsschrauben, die einen Zugriff von außen auf das Scharnier verhindern.

5_712_Functional_Locking_Hinge.jpg

Funktionales arretierbares Scharnier

Ein Scharnier mit Kompressionsschloss/-riegel, die als eine einzige Komponente fungieren und eine Dekompression ermöglichen, bevor die Tür geöffnet wird. Diese Komponente ist einfach zu montieren und ermöglicht eine Türjustierung für eine sichere Abdichtung, um Leckagen zu verhindern, sowie ein leichtes Entfernen der Tür. Ideal für HVAC-Systeme in Industrie-und Gewerbegebäuden. Nylon mit einem Edelstahlstift.

26_012_Hvac_Lock_1.jpg

L-Griffe

L-Griff gleichschließend, verschiedenschließend oder ohne Schlüssel, in unterschiedlichen Ausführungen. T-Griffe sind ebenfalls erhältlich. Wenn Sie unter Vibrationsbedingungen eine bessere Dichtung haben möchten, ziehen Sie die Verwendung eines verstellbaren L-Griffs mit Kompression und NEMA-Klassifizierung in Betracht.

27_291376_1.jpg

Kabelleitungen – Metall mit PVC-Beschichtung

Flexible Kunststoffleitungen für Kabel führen Strom- und Steuerungsdrähte zu den HVAC-Geräten. Unterstützen Kabelleitungssysteme aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Beschichtung und Leitungszubehör. Hohe mechanische Festigkeit und flüssigkeitsdicht, wodurch sie für den Außeneinsatz geeignet sind.

28_372001.jpg

Dichtungen

Komponenten eines kommerziellen HVAC-Systems oder anderer HVAC-Typen sollten Dichtungen wie Schaumdichtungen umfassen. Sie bieten zusätzliche Abdichtung und Dämpfung von durch Vibrationen erzeugten Geräuschen. Schützen auch vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Schmutz. Erhältlich in EPDM und PVC. Sie können auch Dichtungsstreifen und Dichtungklebebänder verwenden.

Recessed_Handle_Snap_In_2.jpg

Griffmulden

Eingelassene Griffmulden sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und rasten einfach ein. Ideal, wenn Sie Sicherheitsbedenken haben, da scharfe Kanten vermieden werden. Diese eingelassenen Griffmulden aus Kunststoff bestehen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS). Obwohl ABS auch im Freien eingesetzt werden kann, wird es in einem HVAC-System im Innenbereich eine längere Lebensdauer haben.

30_401554_1.jpg

Blindnieten aus Kunststoff

Für eine sichere Verriegelung ohne Löten. Sie werden auch als Clinch-Nieten bezeichnet und können bei einer breiten Palette von Plattenstärken eingesetzt werden. Einfach zu installieren, indem der U-förmige Körper in das Loch eingesetzt wird und der T-förmige Kopf mit einem Hammer angeklopft wird, bis er bündig ist. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Nylon 6/6 mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 ˚C bis 85 ˚C.

1_296480.jpg

Schwingungsdämpfer – für starke, industrielle Beanspruchung

Kommerzielle und industrielle HVAC-Systeme erzeugen Vibrationen, aber Sie können das Problem mit einem Schwingungsdämpfer für starke Beanspruchung auf der Unterseite des Außengehäuses lösen. Die hochfeste Sandwich-Konstruktion reduziert Stöße und Vibrationen um bis zu 80 %. Die große Stützplatte ermöglicht eine präzise Nivellierung und verhindert Verschiebungen oder ein Verrutschen aus der Position. Aus Gummi und Stahl.

2_348091.jpg

Standard-Sechskantmuttern ‒ Metall

Standard-Sechskantmuttern werden mit Dübeln, Schrauben, Bolzen, Gewindestangen und an allen anderen Befestigungselementen mit Maschinengewinde verwendet. Die sechseckige Form bedeutet, dass sie einfach zu befestigen oder, falls erforderlich, zu lockern sind. Erhältlich aus Baustahl oder Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit. Um mehr Reibung zu erhalten und zu verhindern, dass sich die Sechskantmutter löst, werden sie mit einfach gewellten Federscheiben.

31_336122.jpg

Hochleistungsklebebänder auf Rollen

Hochleistungsklebebänder mit Acrylschaumkern sind manipulationssicher und ideal, um unterschiedliche Metalle zu verbinden. Sie fungieren als mechanische Befestigungen und ersetzen das Schweißen. Hervorragende Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen. Erhältlich in 4 Farben: Transparent, Weiß, Grau und Schwarz. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Betriebstemperaturbereich: -28 ˚C bis 148 ˚C.

32_298603_1.jpg

Standardtüllen

Sie benötigen Tüllen, um Kabel zu schützen, die zwischen den Fachplatten in Ihrem HVAC-System hindurchgeführt werden. Diese Kabeltüllen rasten ein und ermöglichen eine schnelle und einfache Installation. Erhältlich in verschiedenen Materialien: PVC und zudem TPE als umweltfreundlichere Alternative. Sie können auch EPDM- und thermoplastische Gummikabeltüllen wählen. Ziehen Sie auch Buchsen mit Einrastfunktion in Betracht, die einer Tülle ähnlich sind, jedoch zusätzliche Elemente wie Kabelzugentlastung und Isolierung hinzufügen.

33_346988_1.jpg

Kabelverschraubungen – gerade

Diese Verschraubungen werden auch als Zugentlastungen bezeichnet und bieten Zugang für ein Kabel in Ihr HVAC-System. Erhältlich mit unterschiedlichen Gewindegrößen, Farben und Montagegewinden. Aus Nylon. Möglicherweise benötigen Sie auch Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen.

34_293280_2.jpg

Antivibrations-Gehäusefuß

Gehäusefüße zum Anschrauben für starke Beanspruchung eignen sich perfekt als Füße für die HVAC-Systemausrüstung. Sie absorbieren Stöße und reduzieren Lärm durch hohe Bodenhaftung. Aus TPE.

6_2220_Circular_inspection_window.jpg

Kontrollfenster

Der dicke Rahmen passt auf Montagelöcher mit einem bestimmten Durchmesser und ermöglicht die Sichtkontrolle von Zählern, Zifferblättern und Instrumenten von außen. Aus robustem, griffigem Polycarbonat.

36_186_Cover_Handle_1.jpg

Standardgriff

Der einseitige Griff mit Durchgangsbohrung wird von vorne montiert und hat das Design eines rechteckigen Haltegriffs. Aus Nylon 6, verstärkt mit 30 % Glasfaser.

37_462_Bridge_Clamp_System.jpg

Plattenklemme

Das Brückenklemmsystem ist in asymmetrischer und symmetrischer Ausführung erhältlich. Erforderlich, wenn eine vollständige Plattenentfernung erforderlich ist. Aus Nylon 6, verstärkt durch 30 % Glasfaser, mit einer Stahlschraube.

Kostenlose CADs herunterladen und vor dem Kauf testen

Kostenlose CADs sind für die meisten Lösungen erhältlich. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten Sie unsere Experten stets gerne. Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen.

Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten. Die Rufnummer ist +49 (0)2157 - 89 690