Leitfaden zur Kabelzugentlastung und zum Schutz von Kabeln
Wenn Sie mit Leitern oder Kabeln jeglicher Art arbeiten, ist der Schutz vor Beschädigungen von entscheidender Bedeutung. Die Arbeit innerhalb oder außerhalb eines Gehäuses umfasst den Schutz vor übermäßiger Belastung, sei es durch einen zu großen Biegeradius, durch Ziehen oder Strecken oder durch die Kabelummantelung selbst.
Es ist eine Vielzahl von Kabel- und Draht-Zugentlastungsmethoden verfügbar.
Bei der Verwendung von spannungsführenden Leitern werden durch den Schutz des Kabels natürlich auch das Personal und die Geräte vor schädlicher Belastung durch elektrischen Strom geschützt. Beginnen wir unseren Leitfaden doch gleich an dieser Stelle.
Schutzprodukte
Wie bereits erwähnt, ist der Schutz von elektrischen Leitern vor Schäden sowohl im Hinblick auf die Ausrüstung als auch auf den Personenschutz von entscheidender Bedeutung. Häufig wird anstelle einer starren Leitung eine Art flexible Metallleitung, manchmal mit bereits installierter Verkabelung, verwendet.
Kabelverschraubungen – gerade/ aus
Messing Aufgrund ihrer spiralförmigen Bauweise können die Enden der Leitung so scharf sein, dass sie die Isolierung des Leiters durchschneiden können. Um einen elektrischen Kurzschluss zu verhindern, muss eine interne Kabelzugentlastung verwendet werden. Diese Zugentlastung umschließt die Leiter und gleitet in die flexible Leitung. Die Leitung wird dann in den Steckverbinder eingeführt, der an einer Leitungsanschlussdose oder einem elektrischen Kabelgehäuse befestigt ist.
Für Stromkabel mit Ummantelung gibt es verschiedene Arten von Methoden zur Kabelzugentlastung. Zum Beispiel sind Kabelzugentlastungen, manchmal auch als Kabelverschraubungen bezeichnet, eine Methode der Zugentlastung für Stromkabel, die zwei Arten von Schutz für flexible Kabel bietet. Dadurch wird nicht nur verhindert, dass die Kabelisolierung von den scharfen Kanten des Gehäuses oder des Schaltkastens durchdrungen wird, sondern auch, dass sie aus dem Kasten gezogen wird
Je nach Umgebung kann entweder eine Metalllegierung oder eine Kabelzugentlastung aus Kunststoff verwendet werden. Diese Zugentlastungen für Stromkabel sind entweder in einer geraden oder gewinkelten Konfiguration erhältlich.
Einige Kabelzugentlastungen bieten keinen Schutz vor Zugkraft. Stattdessen werden sie verwendet, um Kabel durch Löcher in Möbeln, Gehäusen und anderen Oberflächen zu führen, ohne das Kabel oder das Gerät zu beschädigen. So kann zum Beispiel eine Universaldurchführung in eine Bohrung in einem Tisch eingesetzt werden und mehrere Kabel unterschiedlicher Größe können durch die Durchführung geführt werden.
Einige sind geschlitzt, wie unten gezeigt, anpassbar für unterschiedliche Durchmesser, während andere einen festen Durchmesser haben. Ein Schreiner oder Elektriker wird wissen, wie Zugentlastungsbuchsen wie diese installiert werden können. Spezielle Schneidwerkzeuge, wie eine Lochsäge, werden benötigt, um diese Buchse zu installieren und einen festen, sauberen Sitz zu gewährleisten.
Kompressions-Zugentlastungsbuchsen
Obwohl sie häufig für kleine oder flache Stromkabel verwendet werden, gibt es Kompressions-Zugentlastungsbuchsen und Tüllen aus Kunststoff, die einfach zu installieren sind. In elektronischen Geräten absorbieren sie Zug-, Schub- und Drehkräfte, denen das Kabel während des Gebrauchs ausgesetzt sein kann.
Sie rasten in ein rundes oder Anti-Rotationsloch ein und werden nach dem Einsetzen gegen die Schnur oder das Kabel gedrückt. Um sie für den Kabelaustausch zu entfernen, können Sie einen Satz Zugentlastungszangen kaufen, der es Ihnen leichter macht. Allerdings verwenden viele Techniker häufig spezielle Zangen oder Gripzangen zum Entfernen von Zugentlastungsbuchsen.
Offensichtlich gibt es viele Optionen an Zugentlastungsbuchsen und Tüllen für Stromkabel, aus denen Sie wählen können. Berücksichtigen Sie die Umgebung, den Zweck und andere besondere Situationen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Wahl treffen.
LWL- und Niederspannungs-Zugentlastungs-Methoden
Wenn Sie LWL- und andere Niederspannungskabel wie z. B. Ethernetkabel installieren, können Sie einige der gleichen elektrischen Zugentlastungsbuchsen und Tüllensätze wie bei Stromkabeln verwenden.
Es gibt jedoch einige spezielle Kabelzugentlastungsbuchsen, die speziell für LWL und die damit verbundene Verkabelung entwickelt wurden. Bei einigen Produkten handelt es sich nicht um Buchsen an sich, sondern um Führungen zur Führung der Glasfaser und um Schutz für Kabel vor scharfen Kanten in einem Gehäuse. Aufgrund der eher heiklen Natur dieser Verkabelungssysteme, müssen Sie ein Knicken oder einen zu kleinen Biegeradius bei der Installation verhindern.
Hier sind noch einige weitere Optionen:
Begrenzung des Winkels der 900-Mikron-Faser beim Führen durch Bohrungen | LWL-Zugentlastung |
Übergang von einem ummantelten 3-mm-Glasfaserkabel auf ein 900-Mikron-Glasfaserkabel bei gleichzeitiger Begrenzung der Faserbiegung | LWL-Knickschutz für 900-Mikron-Faser |
Befestigt isolierte Glasfaserkabel auf einer Platte oder an einem Gehäuse und verhindert ein Herausziehen des Kabels und ein zu starkes Knicken der Glasfasern. | LWL-Zugentlastung mit Befestigung |
Wie bei der elektrischen Verkabelung sollten Sie bei der Auswahl der Produkte, die Sie für die Glasfaserinstallation benötigen, alle Umwelt- und Arbeitsbedingungen berücksichtigen.
Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.
Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Haben Sie weitere Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.