Schrumpfschläuche vs. Isolierband

Kabelschutz mit langlebigen Kabelmanagementlösungen

Wärmeschrumpfschläuche, Kaltschrumpfschläuche und Isolierbänder werden alle als Kabelmanagementlösungen verwendet. Ist eine Lösung besser als die anderen? Das hängt davon ab, was Ihre Lösung leisten soll. Sehen wir uns jede Option an und vergleichen wir sie dann.

1. Wärmeschrumpfschläuche

Wärmeschrumpfschläuche isolieren Drähte und schützen sie vor Abrieb und Umwelteinflüssen. Sie werden auch verwendet, um Isolierungen an Drähten zu reparieren oder um sie zu bündeln, um Schutz zu bieten. Sie sind beliebt für Anwendungen wie Rack-Servergehäuse und sind in vielen Branchen weit verbreitet, von der Automobilindustrie bis hin zur Luft- und Raumfahrt.

So funktionieren Wärmeschrumpfschläuche 

  • Drähte oder Kabel werden durch einen Kunststoffschlauch geführt. 
  • Der Schlauch schrumpft, wenn er mit einer Heißluftpistole oder einem Gasbrenner erhitzt wird, um eine eng anliegende, sichere Umhüllung zu bilden. 
  • Der Schlauch wird beim Erhitzen extrem steif. 
  • Dies macht Wärmeschutzschläuche ideal für den mechanischen Schutz und für industrielle Installationen mit Betriebstemperaturen unter 90 ˚C. 

Aufgrund ihrer hohen chemischen Beständigkeit haben Wärmeschrumpfschläuche eine vordefinierte Schrumpfrate. Das bedeutet, dass es einfach ist, Ihre benötigten Schrumpfschlauchgrößen zu wählen, abhängig von den Durchmessern der zu umhüllenden Kabel oder Drähte. 


Das Material von Wärmeschrumpfschläuchen besteht in der Regel aus Polyolefin, während Polyester eine weitere beliebte Wahl ist. Sie können auch geflochtene Wärmeschrumpfschläuche für Kabel erhalten, die aus Polyethylenterephthalat (PET) bestehen. Diese sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich, sodass sie auch verwendet werden können, um Kabel und Drähte zu organisieren und zu identifizieren. 


2. Kaltschrumpfschläuche 
Kaltschrumpfschläuche werden wie die verwandten Wärmeschrumpfschläuche an Kabeln zum Abschließen, Spleißen und als Dichtung gegen Umwelteinflüsse verwendet.

So funktionieren Kaltschrumpfschläuche 

  • Sie werden mit einem herausnehmbaren Kunststoffkern geliefert, der den Schlauch gedehnt hält, damit die Kabel durchgeführt werden können. 
  • Sie enthalten auch ein aktives Formgedächtnis, das dazu führt, dass der Schlauch schrumpft, nachdem der Kern entfernt wurde. 
  • Die Schläuche versuchen ständig, in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Das bedeutet, dass sie sich um Kabel herum ausdehnen und zusammenziehen, wenn sie aufgrund von Temperatur- oder Lastschwankungen die Größe verändern. 
  • Dies macht sie zu einer guten Wahl für Umgebungen, in denen die Temperaturen stark schwanken können. Sie verfügen außerdem über eine hervorragende Wetterbeständigkeit und altern nicht, wenn sie ultravioletter Strahlung ausgesetzt sind. 
  • Das bedeutet, dass sie eine gute Wahl darstellen, wenn Kabel der Witterung ausgesetzt sein werden. 

3. Isolierband 
Isolierband ist ein Klebeband, das in der Regel aus Vinyl, Gummi oder Mastix besteht. Isolierband ist extrem flexibel und kann daher gedehnt werden, was bedeutet, dass es extrem vielseitig ist und eine Vielzahl von Kabelformen und -anordnungen abdecken kann. 

Obwohl Isolierband in einer breiten Palette von Farben erhältlich ist, ist Schwarz in der Regel der Favorit für Isolierung, Bündelung, Gruppierung und Reparatur. Andere Farben des Isolierbands zeigen unterschiedliche Spannungsstufen oder Phasen des Drahtes an. 

Isolierband ist nicht so langlebig wie beispielsweise Schrumpfschläuche. Mit der Zeit verliert es seine Klebeeigenschaften und fällt schließlich vom Kabel oder Draht ab. Bei der Verwendung von Isolierband ist es wichtig, den Zustand des Klebebands regelmäßig zu überwachen, was eine unpraktische Nutzung Ihrer Zeit ist. 

Obwohl es nicht das gleiche Maß an Schutz gegen Abrieb, korrosive Substanzen oder Witterung bietet wie Schrumpfschläuche, ist das Anbringen und Entfernen von Isolierband einfacher und schneller. Das bedeutet, dass es eine gute Wahl für das Kabelmanagement bei temporären Lösungen sein kann. 

 

Auf einen Blick: Beste Eigenschaften 

  Steifigkeit Flexibilität  Feuchte Umgebung Mechanischer Schutz Chemische Beständigkeit UV-beständig Anwendung 
Wärmeschrumpfschläuche             Industriell 
Kaltschrumpfschläuche              Außenbereich 
Isolierband              Sollte nur als temporäre Maßnahme verwendet werden 

 

Natürlich gibt es noch andere Kabelmanagementlösungen. Dies sind nur einige Beispiele: 

  • Geflechtschläuche 
  • Kabelbinder aus Nylon 
  • Spiralkabelschutzschläuche 
  • Kabelclips und -schellen 

Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.

Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Haben Sie weitere Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.