Arten von Scharnieren und wo sie verwendet werden sollten

Präsentation verschiedener Scharniere und Materialien

Scharniere sind in einer großen Auswahl an Ausführungen erhältlich, daher müssen Sie wissen, wie Sie das richtige auswählen. Das hängt zunächst von der Art der Tür ab, die das Scharnier benötigt.

Das ist ein wichtiger Punkt, da für Probleme mit Türen häufig die Verwendung der falschen Scharniere verantwortlich gemacht werden kann. Wenn Ihre Tür schwer ist, sehen Sie sich zum Beispiel schwere Türscharniere an. Türen sind jedoch nicht die einzige Anwendung für Scharniere, weshalb Sie auch unterschiedliche Arten von Schrankscharnieren finden werden.

Ein Schaltkasten für Telekommunikationsanlagen im Freien benötigt Scharniere. Ebenso wie ein Materialschrank für den Außenbereich, ein Schrank für die Rackmontage, ein Serverschrank für Rechenzentren, ein Elektroverteilerkasten für den Außenbereich – Scharniere sind in der Regel auch Bestandteile von HVAC-Systemen.

Scharniere sind entweder rechts oder links anschlagend und in unterschiedlichen Materialien erhältlich. Sie können ein Scharnier verwenden, das sichtbar oder verdeckt ist. Der Punkt ist, dass Sie viele Möglichkeiten haben. Um Ihnen zu helfen zu bestimmen, welche Art von Scharnier Sie benötigen, sind hier einige gängige Scharniere und ihre Verwendungsweisen beschrieben.

Eckscharniere

Diese werden normalerweise an Metallschränken und Maschinenabdeckungen verwendet und sitzen bündig auf der Oberfläche. Um Manipulationen zu verhindern, werden sie innen montiert, wobei jedoch außen angebrachte Eckscharniere aus Metall, die normalerweise an Maschinen verwendet werden, eine Ausnahme darstellen. Eckscharniere enthalten einen Stift, den Sie herausnehmen können, wenn die Tür geöffnet ist. Dies wiederum ermöglicht es Ihnen, die Tür zur Wartung oder um den Zugang zu vergrößern zu entfernen.

Aushängbare Scharniere

Denken Sie an schwere Türen, die häufig genutzt werden. Für solche Anwendungen benötigen Sie aushängbare Scharniere, die das Entfernen von Türen an Teilen von HVAC-Systemen oder industriellen Generatorteilen vereinfachen, wenn Sie einfachen Zugang zwecks Wartung und Reparatur benötigen. Solche Scharniere sind auch als abnehmbare Türscharniere bekannt. Vor allem aushängbare Scharniere aus Edelstahl bieten eine lange Lebensdauer.

Offset-Scharniere

Ein 90 Grad Offet-Eckscharnier ist ein Beispiel. Offset- oder versetzte Scharniere helfen beim Manövrieren durch schmale Türen. Mit versetzten Scharnieren, auch als Pendelscharniere bekannt, können Sie die Tür so öffnen, dass sie nicht im Weg ist, sodass Sie vollständigen Zugang auf der gesamten Türbreite haben. Ohne diese müssen Sie eine größere Öffnung schaffen und eine größere Tür installieren.

Klavierbänder

Sie sind auch als Stangenscharniere bekannt, verteilen das Gewicht und minimieren die Belastung der Tür oder des Schranks. Klavierbänder eignen sich hervorragend für Türen und Schränke, die sehr häufig geöffnet und geschlossen werden und starker Abnutzung ausgesetzt sind. Die Größen der Klavierbänder variieren. Sie sollten also keine Probleme haben, das zu finden, wonach Sie suchen.

Flächenbündige

Scharniere Verdeckte Befestigungsschrauben verhindern den Zugang zum Scharnier von außen, wodurch sie sich ideal für Orte eignen, an denen Sicherheit eine Rolle spielt. Flächenbündige Scharniere eignen sich für eben/bündig eingebaute Türen sowie für links- und rechtsseitige Anwendungen.

Verdeckte Scharniere

Verdeckte Schrankscharniere sind weit verbreitet. Diese werden in Schaltkästen für Telekommunikationsanlagen im Freien installiert, um zu verhindern, dass jemand sie von außen manipuliert. Ästhetische, verdeckte Scharniere sorgen für ein minimalistisches Aussehen und eine ebensolche Haptik, da keine Beschläge sichtbar sind.

Seitenscharniere

Eine weitere Hochsicherheitsoption, ideal für IP-Schaltschränke, für wandmontierte Serverschränke oder alles, was Platzprobleme verursacht. Diese funktionieren auch dann gut, wenn ein Standardscharnier nicht die Öffnung bietet, die Sie benötigen.

Anschweißscharniere

Wenn Ihre Anwendung dauerhaft ist und nicht manipuliert werden darf, wählen Sie Anschweißscharniere. Ihre Lebensdauer ist länger als die anschraubbarer Türscharniere. Die Designs sind einfach und Sie können sie mit verschiedenen Arten von Materialien verwenden. Sie bieten außerdem den zusätzlichen Bonus, dass sie unauffällig sind und so lackiert werden können, dass sie zu der Metalloberfläche passen, auf der sie montiert werden. Ideale Anwendungen sind Tresortüren, gepanzerte Fahrzeuge, Brandschutztüren, Transportcontainer und Bauprojekte.

Wie sieht es mit den Materialien aus?

Durch das stetige Öffnen von Türen und Schränken verschleißen Scharniere. Umweltfaktoren können sich auch auf Scharniere auswirken. Die Auswahl des richtigen Materials für Ihr Scharnier trägt dazu bei, seine Lebensdauer zu verlängern. Beispielsweise sind Edelstahlscharniere rostbeständig – ein wichtiger Faktor, wenn sie in Meeresnähe verwendet werden oder Witterungseinflüssen ausgesetzt sind – und sind stark genug, schwere Türen zu tragen. Edelstahl benötigt jedoch keine Beschichtungsmaterialien, sodass es häufiger für verborgene Scharniere verwendet wird.

Scharniere werden aus einer Vielzahl von Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften gefertigt. Welche Sie wählen, hängt von Ihrer Anwendung ab. Zum Beispiel: Klavierband aus Messing oder Stahl? Messing ist eine gute Option, wenn es auf das Aussehen ankommt, während Stahl stärker ist.

Aluminium ist beispielsweise aufgrund seiner leichten Eigenschaften ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie geeignet, während Edelstahl sich ideal für die Pharmaindustrie, Küchen und Krankenhäuser eignet, da es einfach zu warten und sauber zu halten ist. Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) ist ein Kunststoff mit einem niedrigen Schmelzpunkt und hoher Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, daher wird er normalerweise auf Schutzgehäusen im Innenbereich verwendet.

Typische Scharniermaterialien

  Galvanisierter Stahl Stahl Edelstahl ABS Aluminium Nylon Zink-Druckguss
Stärke X X X     X
Korrosionsbeständig X X   X X  
Hitzebeständig X          
Schlagfest     X      
Langlebigkeit X X     X X
Leicht       X    
Einfache Wartung   X        
Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen   X        

 

Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.

Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Haben Sie weitere Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.