Einführung in Filmscharniere ‒ was Sie wissen müssen
Filmscharniere sind langlebig und können in einer unbegrenzten Anzahl von Anwendungen verwendet werden, daher ist es sinnvoll, etwas mehr über sie zu erfahren.
Was ist ein Filmscharnier?
Ein Filmscharnier ist ein dünner, flexibler Abschnitt aus (normalerweise) Kunststoff, der verwendet wird, um zwei starre Teile an einem Gegenstand oder einer Anwendung zu verbinden.
Oft werden die beiden Teile und das Filmscharnier selbst aus einem durchgehenden, geformten Stück Kunststoff hergestellt. Sie können aber auch einzelne Filmscharniere kaufen, die an den beiden Teilen befestigt werden können, die Sie mit mechanischen Befestigungen zu verbinden versuchen.
Ein Scharnier der etwas anderen Art
Es sollte beachtet werden, dass Filmscharniere nicht immer diesen Namen tragen. Manchmal werden sie als Stangenscharniere aus Kunststoff oder Klavierbänder bezeichnet, obwohl Sie feststellen werden, dass die genaue Definition der einzelnen Scharniere je nachdem, wo sie angeboten werden und woraus sie bestehen, variiert.
Sie suchen nach Abmessungen? |
Sehen Sie sich die Größentabelle für Stangenscharniere von Essentra an. Hier finden Sie eine Liste aller Größen für Stangenscharniere |
Inwiefern unterscheidet sich ein Filmscharnier von einem herkömmlichen Scharnier?
Ein herkömmliches Scharnier benötigt normalerweise einen mittleren Stift oder Stab, damit es gedreht werden kann, wie in den Beispielen hier gezeigt wird:
Ein Filmscharnier wird hingegen aus einem Stück Material hergestellt. Sein schlichtes Design ist hier zu sehen, im Stangenscharnier von Essentra Components:
Arten von Filmscharnier-Designs
Es gibt vier Hauptarten von Filmscharnier-Designs, jedes mit seinen eigenen Vorteilen:
Die vier primären Filmscharnier-Typen |
|
Flaches / gerades Scharnier | Das bei Weitem am häufigsten verwendete Filmscharnier. Es besteht aus zwei geraden Streifen mit einem schmalen, flexiblen Scharnierabschnitt. |
Doppelscharnier | Es besteht aus zwei geraden Filmscharnieren, die durch einen schmalen Streifen getrennt sind. Doppelscharniere sind nützlich für Anwendungen, bei denen zwischen den beiden verbundenen Teilen Platz benötigt wird oder das Scharnier statt um 180˚ um 360˚ gedreht werden muss. |
Klappenscharnier | Klappenscharniere kommen häufig bei Spenderkappen zum Einsatz und werden oft als Klappdeckel-Kappen bezeichnet. Wenn das Scharnier über einen bestimmten Winkel hinaus geöffnet oder geschlossen wird, schließt es die Rotation ab und bleibt dann in der vollständig offenen/geschlossenen Position. |
Bistabiles Scharnier | Im Wesentlichen handelt es sich um ein Klappenscharnier mit zusätzlichem „Wow“-Faktor. Während das Klappen-Filmscharnier einen einzelnen Scharnierabschnitt hat, hat das bistabile Filmscharnier drei. Wie das Klappenscharnier schnappt das bistabile Scharnier auf oder zu, wenn es einen bestimmten Winkel erreicht; die zusätzlichen Scharnierabschnitte verstärken die Scharnierfunktion und führen zu zusätzlicher Stabilität in beiden Endpositionen. |
Herstellungsmethoden
Wenn Sie ein maßgeschneidertes Filmscharnier benötigen, sollten Sie sich über die verschiedenen Herstellungsmethoden informieren.
3D-Druck
Bis vor Kurzem war die beste Möglichkeit, einen Prototyp eines Filmscharniers zu produzieren, durch CAD- und CNC-Bearbeitung.
Aber der 3D-Druck hat in der Prototypenherstellung enorm an Bedeutung gewonnen: Er ist schnell, kostengünstig und häufig vollständig automatisiert. 3D-Druck eignet sich am besten für die Herstellung einzelner Prototypen zu Demonstrationszwecken, da gedruckte Scharniere nicht die gleiche Langlebigkeit aufweisen wie solche, die auf andere Weise hergestellt werden.
CNC-Zerspanung
Wenn Sie an CNC bearbeitete Scharniere denken, kommen Ihnen wahrscheinlich direkt hochbelastbare Stahlscharniere anstatt Kunststoffscharniere in den Sinn.
CNC-bearbeitete Kunststoffe haben jedoch viele Vorteile – solange Sie mit einem Unternehmen mit qualifizierten Zerspanungsmechanikern zusammenarbeiten, können Sie großartige Ergebnisse erzielen. Die CNC-Zerspanung eignet sich perfekt für die Herstellung von Prototypen und Testchargen von Produkten mit Kunststoff-Filmscharnieren.
Der Prozess ist schneller und wesentlich kostengünstiger als Formteile, vor allem, wenn sich herausstellt, dass das Design geändert werden muss.
Bei Prototypenchargen von mehr als 100 Einheiten sollten Sie in Erwägung ziehen, für kundenspezifische Werkzeuge zu bezahlen und sich für die Formteil-Option zu entscheiden.
Spritzgussverfahren
Wenn Sie das Design Ihres Filmscharniers perfektioniert haben und bereit für die Massenproduktion sind, ist es an der Zeit, zum Spritzgussverfahren überzugehen.
Sobald Sie das anfängliche Layout für das Design und die Herstellung von maßgeschneiderten Werkzeugen erstellt haben, ist das Spritzgussverfahren die bei weitem schnellste und kostengünstigste Methode zur Produktion von Artikeln mit Filmscharnieren.
Laserschneiden
Hierbei handelt es sich nicht um ein typisches Filmscharnier, aber aufgrund seiner wachsenden Beliebtheit sollte es dennoch erwähnt werden. Sie können einen Laserschneider verwenden, um Filmscharniere in dickerem Plattenmaterial wie MDF zu produzieren.
Diese Art von Filmscharnier ist nach wie vor eher ästhetisch ansprechend als langlebig und wird häufig für kommerzielle Luxusartikel wie Notebook-Abdeckungen, Ordner und Laptop-Hüllen verwendet.
Extrusion
Extrusion wird bei der Herstellung von Stangenscharnieren aus Kunststoff verwendet, die zur Anbringung an anderen Gegenständen gedacht sind. Daher ist sie für Scharnierhersteller wesentlich relevanter als für Produktingenieure.
Ebenso wie das Spritzgussverfahren nutzt Extrusion Wärme, um ein Objekt in eine bestimmte Form zu bringen – in diesem Fall einen Querschnitt. Der erwärmte Kunststoff wird durch eine Gussform gedrückt und beim Abkühlen verfestigt er sich.
Filmscharniere im Vergleich zu herkömmlichen Scharnieren: Welche sollte man verwenden?
Es kann schwierig sein zu wissen, wann man ein bestimmtes Scharnier verwenden sollte, daher haben wir die Hauptmerkmale von Filmscharnieren hier dargelegt. Zu den Hauptvorteilen gehören:
- Anwendbarkeit
Filmscharniere sind kompakt, einfach und vielseitig, wodurch sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind, sowohl kommerziell als auch industriell, wie etwaHVAC-Komponenten mit geringem Gewicht.
- Langlebigkeit
Mit ihrem Unibody-Design stehen geformte Filmscharniere ganz oben auf der Langlebigkeitsskala. Man hat nicht mit mehreren Teilen zu tun und sie funktionieren ohne Reibung, daher unterliegen sie in der Regel nicht der gleichen Abnutzung wie herkömmliche Scharniere, selbst nach Hunderttausenden – oder sogar Millionen – von Zyklen. Dies macht sie zu einer beliebten Clip-Close-Lösung, zum Beispiel für Türriegel an Gehäusen.
Vorausgesetzt sie werden korrekt hergestellt und nicht beschädigt oder unnatürlichen Bedingungen ausgesetzt, kann davon ausgegangen werden, dass Filmscharniere die gesamte Lebensdauer des Gegenstandes, zu dem sie gehören, überdauern.
- Kostenersparnis
Filmscharniere bestehen aus einem einzigen Teil und sind in der Massenherstellung wesentlich kostengünstiger als herkömmliche Scharniere, die eine Vielzahl von Werkzeugen, mehrere Komponenten und manuelle Montage erfordern.
Wenn Sie sich für ein individuell gestaltetes Scharnier entscheiden, sollten Sie daran denken. Während die anfänglichen Aufwendungen für Formteile und maßgefertigte Werkzeuge recht teuer sein können, werden diese Kosten durch die Zeit und das Geld, die bei der Massenproduktion eingespart werden, leicht ausgeglichen.
- Chemische Beständigkeit
Filmscharniere bestehen in der Regel aus Kunststoff, das nicht rostet wie herkömmliche Metallscharniere. Da Kunststoffscharniere nicht wie Edelstahlscharniere korrodieren, werden sie häufig für den Einsatz an beispielsweise Versorgungsschränken im Freien, Elektrogehäusen im Freien oder Schaltkästen für Telekommunikationsanlagen im Freien bevorzugt.
- Flexibilität
Filmscharniere bieten eine hervorragende Flexibilität rund um ihren Rotationspunkt und bieten in der Regel mehr als 180˚ in geraden Standard-Filmscharnieren.
Das Filmscharnierdesign kann so angepasst werden, dass eine 360˚-Rotation gegeben ist oder um bei Bedarf die Rotation in einem bestimmten Winkel zu begrenzen.
Diese zusätzliche Flexibilität ist nützlich für Anwendungen, bei denen der Deckel um mehr als 180˚ gedreht werden muss und vollständig weggeschoben wird, wie etwa Türscharniere für Schaltschränke und Serverschränke in Rechenzentren, bei denen uneingeschränkter Zugang erforderlich ist.
Länge
Lange Stangenscharniere aus Kunststoff können verwendet werden, um eine gleichmäßig verteilte Unterstützung und Stabilität entlang der Rotationskante Ihres Produkts zu bieten, was das Gewicht und die Belastung reduziert, die sowohl auf die verbundenen Teile als auch auf das Scharnier während jedes Zyklus ausgeübt werden. Diese zusätzliche Stabilität eignet sich gut für kompakte, wandmontierte Kunststoffschränke und verleiht Filmscharnieren einen Vorteil gegenüber anderen Arten von Schrankscharnieren.
Beschränkungen von Filmscharnieren
Wie jede Art von Scharnier haben auch Filmscharniere ihre Schwächen. Sie sollten konventionelle Scharniere in Betracht ziehen, wenn Sie eine der folgenden Eigenschaften in Ihrem Design priorisieren möchten:
- Stärke
Filmscharniere werden nicht aufgrund ihrer Stärke gewählt und eignen sich auch nicht für Anwendungen, bei denen zwei (oder mehr) schwere Teile miteinander verbunden werden.
Obwohl sie sich für einige industrielle Anwendungen ausgezeichnet eignen, sind sie einfach nicht stark genug für andere. Sie funktionieren beispielsweise gut als Teil eines Türverschlusses für starke Beanspruchung, aber an übliche schwere Türscharnierarten können sie nicht heranreichen. Mit ihrem hochflexiblen Mittelteil haben Filmscharniere eine sehr begrenzte Tragfähigkeit und können durch übermäßige Krafteinwirkung leicht beschädigt werden, vor allem dann, wenn die Krafteinwirkung ungleichmäßig auf das Scharnier verteilt ist.
- Thermische Stabilität
Kunststoff hat einen relativ niedrigen Schmelzpunkt, was bedeutet, dass ein typisches Filmscharnier für Anwendungen, bei denen es extremer Hitze ausgesetzt wird, völlig ungeeignet ist.
Ebenso neigen Polymere dazu, spröde und leicht zerbrechlich zu werden, wenn sie extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind. Am besten verwendet man Filmscharniere nur für Gegenstände, die in Umgebungen mit mäßiger Temperatur verwendet werden.
- Mangelnde Materialauswahl
Filmscharniere werden fast immer aus Kunststoff hergestellt, normalerweise aus Polypropylen (PP) oder Polyethylen (PE).
Und obwohl Sie Additive verwenden können, um bestimmte Eigenschaften des Polymers zu verbessern oder zu reduzieren, sind Sie dennoch dahingehend eingeschränkt, inwieweit Sie seine Zusammensetzung verändern können, bevor Sie das Risiko eingehen, die Wirksamkeit des Scharniers zu beeinträchtigen.
Für welche Anwendungen kann ein Filmscharnier verwendet werden?
Filmscharniere sind überall auf dem Konsumgütermarkt zu finden. Sie sind flexibel, widerstandsfähig, feuchtigkeitsbeständig und in der Massenproduktion kostengünstig, was sie zur perfekten Lösung macht für:
Verbraucheranwendungen | Industrielle Anwendungen |
Flaschendeckel für Lebensmittel, Getränke und Körperhygieneprodukte | Türscharniere für Außengehäuse |
Kosmetikdosen | Wetterfeste Schaltschränke |
„Click-Lock“-Verschlüsse an Behältern zur Lebensmittelaufbewahrung | Verschiedene Arten von elektrischen Verteilerkästen |
Werkzeugkästen | Scharnierteile eines HVAC-Systems |
Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.
Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Haben Sie weitere Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.