Fünf verschiedene Rollen und ihre Aufgabe
Da das Angebot an unterschiedlichen Rollen groß ist, ist es nicht die einfachste Aufgabe, Ihre Auswahl einzugrenzen. Unser Ziel ist es, die grundlegenden Arten von Rollen zu erklären und darauf hinzuweisen, was Sie bei Ihrer Auswahl berücksichtigen müssen. Zu verstehen, was Sie brauchen, und, genau so wichtig, was Sie nicht brauchen, kann einen großen Unterschied ausmachen.
Das Wichtigste zuerst
Es gibt zwei Arten von Rollen – alle Rollen fallen in eine dieser beiden Kategorien:
- Lenkrollen: Diese Rollen können sich in jede Richtung bewegen, sie sind 360° Grad drehbar, sogar unter schweren Lasten. Diese Kategorie bietet viele verschiedene Optionen.
- Bockrollen: Im Gegensatz zu Lenkrollen können sie nicht gelenkt werden. Sie bewegen sich nur in einer geraden Linie. Bockrollen sind extrem langlebig, teilweise deswegen, weil sie eine so begrenzte Bewegung bieten. Laut ihren Nennwerten tragen sie die gleiche Last wie Lenkrollen, Ingenieure meinen jedoch häufig, dass sie schwerere Lasten tragen können.
Brems- und Feststellrollen
Manche Menschen verwenden diese Begriffe synonym, aber sie haben eigentlich eine unterschiedliche Bedeutung. Rollen mit Bremsen immobilisieren das Rad. Rollen mit Feststellmechanismus verhindern, dass sich das Rad dreht. Dann gibt es noch Rollen mit Totalfesteller, bei denen sowohl das Drehgelenk als auch das Rad festgestellt werden.
Es gibt auch verschiedene Arten von Bremsen:
- Bremsen, die gegen die Seite des Rades drücken
- Bremsen, die gegen die Lauffläche des Rades drücken
- Bremsen, die gegen den Boden drücken (sogenannte Bodenbremsen)
Bremsen oder Feststellmechanismen haben das gleiche Ziel: Bewegung zu verhindern. Wenn Ihre Anwendung ein gewisses Maß an Sicherheit benötigt, werden Sie eine Brems- oder Feststellrolle benötigen. Der wichtigste Unterschied, den man sich merken sollte: Feststellmechanismen verhindern die Drehung, während Bremsen das Rad anhalten.
Kingpin-Rollen
Hierbei handelt es sich um Lenkrollen. Zur Befestigung des unteren Teils des Drehgelenks wird ein Zapfen, eine Niete oder ein Bolzen verwendet. Das Design stützt sich auf ein Traglager und ein Axiallager, um die Last zu übertragen. Kingpins sind in der Regel der schwächste Punkt der Rolle und sollten niemals für Abschleppanwendungen verwendet werden.
- Ein Vorteil von Kingpin-Rollen besteht darin, dass Sie den Kingpin anziehen können, um einen unterschiedlichen Drehwiderstand zu erreichen. Dies ist besonders dann wünschenswert, wenn sich eine schwere Last auf einer Steigung befinden muss. Wann sie NICHT verwendet werden sollten Verwenden Sie keine Kingpin-Rollen, wenn Sie planen, Ihre Anwendung abzuschleppen. Der Grund ist, dass die Schubbelastung durch den Kingpin übertragen wird. Und dieser Bereich ist häufig für den Ausfall der Rolle verantwortlich.
Rollen ohne Kingpin
Wenn starke Stöße erwartet werden oder sogar die Norm sind, stellen diese Rollen eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Lenkrollen dar. Dieses Design verzichtet auf einen Kingpin und verteilt die Last über einen größeren Bereich. Aus diesem Grund kann der Drehgelenkbereich in Anwendungen mit höheren Rollgeschwindigkeiten verwendet werden, im Vergleich zum Drehgelenk mit Kingpin. Der Drehbereich ohne Kingpin lässt sich also leichter drehen. Diese Konstruktion erfordert weniger Wartung, da es keine Mutter gibt, die nachgezogen werden muss.
Diese Rollen sind viel stärker als Rollen mit Kingpins, weshalb sie häufig für anspruchsvolle Anwendungen mit Stoßbelastung verwendet werden.
Rollen mit Platte
Rollen mit Platte bieten Mobilität für eine Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen. Sie sind auch als plattenmontierte Rollen bekannt und als Bock- oder Lenkrollen erhältlich. Die Platte ist der Teil, der an der Anwendung befestigt ist, die bewegt wird. Die Platte ist rechteckig und hat normalerweise vier kleine Bohrlöcher zur Schraubbefestigung an der Anwendung. Es gibt verschiedene Lochmuster, um zahlreiche Arten von Montageanforderungen zu erfüllen.
Bei Bockrollen sind die Platte und der Zapfen als ein Stück geformt. Rollen mit Platten und Drehbewegung sind nahezu identisch, mit Ausnahme eines sehr großen Unterschieds – die Rollenbefestigung und die obere Platte bestehen aus zwei separaten Teilen. Sie sind so konstruiert, dass sie sich unabhängig voneinander bewegen.
Im Wesentlichen sind Rollen mit Platte Rollen, deren Halterung bereits befestigt ist. Es ist anzumerken, dass Rollen mit feststehender Platte normalerweise weniger kosten als Rollen mit drehbarer Platte, da das Herstellungsverfahren einfacher ist: Es wird nur ein Teil hergestellt anstatt zwei separater Teile.
Rollen mit Bolzenbefestigung
Bei dieser Art von Rolle wird ein Bolzen verwendet, um sie an Ihrer Anwendung zu befestigen. Diese Rollen werden manchmal auch als Rollen mit Zapfenbefestigung bezeichnet und sind ein Muss für Ihre Anwendung, wenn nur begrenzter Platz zum Verbindungspunkt vorhanden ist. Zapfenlaufrollen benötigen Sie für Stuhlbeine, Tischbeine, Möbel und manche medizinische Geräte.
Die Ausführungen mit Zapfen umfassen in der Regel Konstruktionen mit Gewinde, runde oder quadratische Zapfen mit Befestigungslöchern, mit Reibringen und verlängerbaren Zapfen.
Was muss Ihre Rolle leisten können?
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Anwendung und fragen Sie sich:
- Wie viel Platz hat meine Anwendung zur Bewegung?
- Wie oft muss ich die Anwendung bewegen und wohin?
- Wie viel Gewicht muss meine Anwendung bewegen können?
- Wie weit muss meine Anwendung bewegt werden?
Ladegewicht
Je schwerer die Last, desto größer muss das Laufrad Ihrer Rolle sein. Ihr erster Schritt ist die Bestimmung der Tragfähigkeit Ihrer Rollen. Dividieren Sie dazu das Gesamtgewicht Ihrer Anwendung und der maximalen Beladung durch die Anzahl der Rollen, die Sie verwenden möchten. Das Ergebnis ist die Last, die jede Rolle und jedes Rad tragen muss. Wählen Sie grundsätzlich immer eine Rolle und ein Rad mit einer größeren Kapazität als Ihre Berechnungen. Dies stellt sicher, dass Ihre Rollen unerwarteten Bedingungen standhalten können.
Verwenden Sie zudem Rollen mit Rollen- oder Kugellagern für Lasten über 400 Pfund.
Bodenbedingungen
Ihr Rad muss groß genug sein, um über Risse im Boden, Schienen, Leisten und andere Hindernisse zu fahren. Eine Faustregel: Laufräder mit hartem Profil erbringen in der Regel bessere Leistungen auf weichen oder glatten Böden, während Räder mit weichem Profil gut auf harten oder rauen Oberflächen, z. B. im Freien, funktionieren.
Die beste Wahl für den Bodenschutz, sei es Linoleum, Fliesen oder Teppich, sind entweder Polyurethan- oder Performa-Gummiräder.
Umgebung
Jedes Laufradmaterial bietet Eigenschaften, die bei bestimmten Bedingungen gut funktionieren. Wenn Ihre Anwendung Säuren, Ölen, Chemikalien und anderen Bedingungen ausgesetzt wird, die schädlich für Gummi sind, dann sollten Sie Räder aus Polyurethan, Polyolefin, Maxim, Phenolharz oder Stahl wählen.
Mobilität
Je größer das Rad, desto leichter rollt es. Rollenlager tragen schwerere Lasten. Kugellager sind leichter zu rollen, tragen aber kleinere Lasten. Wenn möglich, sollten Sie das größte Rad mit Kugellager verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Extreme Temperaturen
Extreme Kälte oder Hitze können die Beweglichkeit von Rollen einschränken, aber es sind Schmierstoffe erhältlich, die Ihre Rollen in einem Temperaturbereich von -42,7 °C bis 126,7 °C (-45 °F bis 260 °F) rollen lassen können.
Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.
Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Haben Sie weitere Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.