Wie Sie die ideale Linearwelle für Ihre Anwendung auswählen

Auswahl von Linearwellen

Wellen werden in vielen linearen, rotierenden und statischen Anwendungen eingesetzt. In diesem Leitfaden betrachten wir nur das Produkt, das in einem linearen Bewegungssystem verwendet wird.

Bewegungssteuerungssysteme regulieren und steuern die Bewegung von Maschinen und Geräten, einschließlich der Kontrolle von Geschwindigkeit, Position und Drehmoment. Linearwellen sind Schlüsselkomponenten in diesen Systemen. Sie werden in Anwendungen eingesetzt, die von 3D-Druckern bis zu Automobilsystemen reichen. Aber was genau sind Linearwellen und was tun sie? Dieser Leitfaden erklärt Ihnen, was Sie wissen sollten:

Was sind Linearwellen und wie funktionieren sie?

Linearwellen sind gerade, präzisionsgefertigte Stangen in mechanischen Systemen, die eine lineare Bewegung oder Lastaufnahme erfordern. Sie dienen als Führungen und ermöglichen die präzise und reibungslose Bewegung von Lasten entlang einer geraden Bahn und tragen so zur Effizienz und Leistung verschiedener Industrie- und Automatisierungsanwendungen bei.

Sie haben in der Regel die Form von zylindrischen Stangen und werden üblicherweise mit Linearkugellagern, Buchsen oder ähnlichen Komponenten für lineare Bewegungen kombiniert, um ein reibungsloses und präzises lineares Bewegungssystem zu schaffen. Es ist wichtig zu wissen, dass Linearwellen und Kugellager keine Drehbewegungen übertragen. Die beste Anwendung für diese Produkte ist die direkte Belastung, da die Kugellager normalerweise keine Momentbelastungen aufnehmen.

Linearwellen dienen oft als strukturelle Komponenten zur Aufnahme und Übertragung von Lasten in einem linearen Bewegungssystem. Um eine lineare Bewegung zu ermöglichen, werden Linearwellen mit Linearkugellagern oder Keramiklagern kombiniert. Diese Linearkugellager oder Keramiklager sind an der Welle befestigt und ermöglichen eine reibungslose Bewegung entlang der Achse bei minimaler Reibung. Wenn Linearkugellager verwendet werden, kann das System nur in einer linearen Bewegung verwendet werden. Wenn Sie eine Drehbewegung benötigen, sollten Sie Keramiklager in Betracht ziehen.
 

Linearwellen Simulation - erklärende Skizze

Linearwellen ermöglichen eine hochpräzise Positionierung. Ihr Betrieb ist besonders leise und erzeugt nur minimale Vibrationen, was zu einem geringeren Energieverbrauch und einem geringeren Verschleiß der zugehörigen Komponenten führt. Typischerweise werden Linearwellen von zwei oder mehr Wellenhaltern oder Linearlagern innerhalb des Maschinenrahmens gestützt und können Torsionsbelastungen ausgesetzt sein.

Linearwellen sind so konstruiert, dass sie verschiedenen Arten von Belastungen standhalten, einschließlich axialer (entlang der Länge der Welle) und radialer (senkrecht zur Länge der Welle) Belastungen. Die Tragfähigkeit hängt von Faktoren wie dem Material, dem Durchmesser, der Länge und der Oberflächenbeschaffenheit der Welle sowie von der Unterstützung durch die Linearlager oder Kugelbuchsen ab.

Die Qualität von Linearwellen und den dazugehörigen Linearlagern hat einen erheblichen Einfluss auf die Präzision und Leichtgängigkeit des linearen Bewegungssystems. Hochwertige Komponenten reduzieren die Reibung und minimieren das Spiel, um eine präzise und gleichmäßige Bewegung zu gewährleisten.

Durchstöbern Sie unser Sortiment an Linearwellen

 

Was sind Toleranzklassen?

Tolerance class or tolerance grade specifies the allowable dimensional variations or tolerances for the shaft's diameter. It indicates how precisely the shaft's diameter must adhere to its nominal or ideal dimension. 

Toleranzklasse "fein"

In diesem Fall wird die Welle mit sehr präzisen und engen Maßtoleranzen gefertigt. Die Toleranzklasse "h6" weist beispielsweise darauf hin, dass der tatsächliche Durchmesser der Welle in einem sehr engen Bereich um den Nenndurchmesser herum variieren kann. Dies führt zu einem hohen Maß an Präzision und stellt sicher, dass die Welle eine minimale Abweichung von der angegebenen Größe aufweist. Linearwellen mit der Toleranzklasse "fein" eignen sich für Anwendungen, bei denen präzise Passungen und genaue lineare Bewegungen entscheidend sind, wie z.B. im Maschinenbau und in der Robotik.

Toleranzklasse "Grob"

Umgekehrt erlaubt eine Toleranzklasse "grob", wie z.B. "h9", stärkere Abweichungen des Wellendurchmessers im Vergleich zur Nenngröße. Wellen mit groben Toleranzen werden mit einem größeren zulässigen Maßbereich hergestellt. Diese Wellen sind in der Regel kostengünstiger, bieten aber möglicherweise nicht das gleiche Maß an Präzision wie Wellen mit feineren oder engeren Toleranzen. Sie eignen sich für Anwendungen, bei denen es nicht auf hohe Präzision ankommt und ein geringeres Maß an Genauigkeit akzeptabel ist.

Typische Anwendungen von Linearwellen

Die Wahl des Materials spielt eine entscheidende Rolle bei der Auswahl von Linearwellen. Denken Sie daran, dass das Material der Welle ausschlaggebend dafür ist, ob die Komponente verschiedenen Kräften standhält und eine präzise lineare Bewegung über die Zeit beibehält.

Alle unsere Linearwellen gehören zur Toleranzklasse h6.

Wellen aus gehärtetem Stahl

Wellen aus gehärtetem Stahl

  • Robuster, hochwertiger Kohlenstoffstahl

  • Das Material wurde einem speziellen Härtungsprozess unterzogen, der zu einer erhöhten Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Korrosion führt.

  • Verwendung mit allen Arten von Linearkugellagern für reibungslose und präzise lineare Bewegungen

  • Kombinieren Sie außergewöhnliche Größenpräzision, Geradheit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

  • Außergewöhnliche Leistung

Typische Anwendungen: Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte

Gehärtete Hohlwellen - Kohlenstoffstahl

Gehärtete Hohlwellen - Kohlenstoffstahl

  • Robust, zuverlässig, hochfest und langlebig
  • Werden mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung erforderlich ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden darf
  • Gewichtsreduzierung ermöglicht höhere Effizienz, geringeren Energieverbrauch und bessere Manövrierfähigkeit
  • Das Design ermöglicht es, dass Flüssigkeiten, Gase oder elektrische Drähte durch die Mitte der Hohlwelle geleitet werden können.
  • In Verbindung mit einem Linearkugellager bieten sie eine reibungslose und präzise lineare Bewegung.

Typische Anwendungen: Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte

Wellen aus gehärtetem Edelstahl - Korrosionsbeständiger Stahl

Wellen aus gehärtetem Edelstahl - Korrosionsbeständiger Stahl

  • Große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Verwendung mit Linearkugellagern für reibungslose und präzise lineare Bewegungen
  • Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, die Korrosions- und Verschleißfestigkeit erfordern
  • Halten rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder Chemikalien stand, ohne dass die strukturelle Integrität beeinträchtigt wird
  • Geringer Wartungsaufwand, weniger Ausfallzeiten und Betriebskosten

Typische Anwendungen: Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Automobilsysteme und medizinische Geräte

Wellen aus Edelstahl AISI 303/316

Wellen aus Edelstahl AISI 303/316

  • Hervorragend geeignet für Branchen, die außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und Haltbarkeit verlangen

  • Halten schwierigen Bedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit und Chemikalien stand

  • Hohe Temperaturbeständigkeit und ausgezeichnete Schweißbarkeit

  • Lange Lebensdauer mit weniger Ausfallzeiten und geringeren Betriebskosten

  • Geeignet für Anwendungen mit schweren Lasten, hohen Geschwindigkeiten und abrasiven Umgebungen

Hinweis: Diese sind nicht für die Verwendung mit einem Linearkugellager gedacht. Zur Verwendung mit selbstschmierenden Keramiklagern.

Typische Anwendungen: Geräte für Röntgenaufnahmen, Papierverarbeitung, Gerätetechnik und Lebensmittelverarbeitung

Aluminiumwellen

Aluminiumwellen

  • Vielseitig, nicht magnetisch, und leicht
  • Robust und langlebig
  • Hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht
  • Bieten Wärmeleitfähigkeit
  • Gute Korrosionsbeständigkeit bietet eine längere Lebensdauer der Wellen und macht eine regelmäßige Wartung oder einen Austausch überflüssig
  • Betriebstemperatur: -130 °C bis +200 °C

Hinweis: Diese sind nicht für die Verwendung mit Linearkugellagern gedacht. Zur Verwendung mit selbstschmierenden Keramiklagern.

Typische Anwendungen: Öl- und Gasanlagen und medizinische Geräte. Auch im Bausektor und in der Automobilindustrie verwendet

Linearwellen in Anwendungen

Durchstöbern Sie unsere Bewegungssteuerungssysteme

 

Wie Sie die richtige Linearwelle auswählen

Um eine optimale Funktionalität und Langlebigkeit zu gewährleisten, müssen Sie sicherstellen, dass die von Ihnen gewählte Linearwelle geeignet ist. Befolgen Sie diese Schritte, um eine fundierte Entscheidung zu treffen:

1. Definieren Sie die Anforderungen Ihrer Anwendung 

Skizzieren Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung, einschließlich Faktoren wie Tragfähigkeit, Geschwindigkeit, Präzisionsanforderungen, Umgebungsbedingungen und die vorgesehene Rolle der Linearwelle innerhalb Ihres Systems.
    
2. Überlegungen zum Wellenmaterial

Prüfen Sie die Wahl des Materials für die Linearwelle sorgfältig auf die besonderen Anforderungen Ihrer Anwendung. Priorisieren Sie die wichtigsten Faktoren, wie die Korrosionsbeständigkeit, die Edelstahlwellen bieten.
    
3. Wählen Sie den richtigen Wellendurchmesser

Der erforderliche Wellendurchmesser sollte auf der Größe der Last, der Betriebsgeschwindigkeit und anderen anwendungsspezifischen Variablen basieren. Vergewissern Sie sich, dass der gewählte Durchmesser die zu erwartenden Lasten ohne übermäßige Verformung oder Abnutzung tragen kann.
    
4. Berücksichtigen Sie die Härte der Welle

Je nach Art der Anwendung benötigen Sie möglicherweise eine Welle mit spezifischen Härtemerkmalen. Gehärtete Wellen sind für ihre erhöhte Verschleißfestigkeit bekannt und eignen sich daher für den Einsatz in Situationen mit hohem Verschleiß.
    
5. Bewerten Sie die Toleranzklasse

Berücksichtigen Sie die mit der Welle verbundene Toleranzklasse. Denken Sie daran, dass eine feinere Toleranzklasse eine höhere Präzision bedeutet, aber auch höhere Kosten mit sich bringen kann. Entscheiden Sie sich für die Toleranzklasse, die mit den Präzisionsanforderungen Ihrer Anwendung übereinstimmt..
    
6. Die richtige Wellenlänge 

Ermitteln Sie die geeignete Wellenlänge unter Berücksichtigung von Faktoren wie Verfahrweg und Montageanforderungen. Die Länge der Welle sollte je nach Bedarf für die gesamte Hublänge ausreichen.
    
7. Planung der Endstützelemente

Denken Sie an die Abstützung der Welle an ihren Enden. Je nach Anwendung benötigen Sie möglicherweise Stützelemente wie Halteblöcke, Traversen oder Lager, um die Stabilität zu gewährleisten und die Durchbiegung zu minimieren.
    
8. Überlegungen zu den Lastarten

Sie müssen die verschiedenen Lastarten berücksichtigen, für die Linearwellen ausgelegt sind: radiale, axiale oder eine Kombination aus beiden.  Wählen Sie eine Welle, die der spezifischen Lastart für Ihre Anwendung entspricht.
    
9.  Budget und Kostenanalyse

Berücksichtigen Sie Ihre Budgeteinschränkungen und führen Sie eine umfassende Kostenbewertung der gewählten Linearwelle durch. Treffen Sie eine ausgewogene Entscheidung, die Ihre Anforderungen mit dem verfügbaren Budget in Einklang bringt und Kosteneffizienz gewährleistet.
    
10. Prüfung und Validierung

Schließlich sollten Sie in Erwägung ziehen, die ausgewählte Linearwelle vor der vollständigen Integration einer Prüfung und Validierung im Rahmen Ihrer spezifischen Anwendung zu unterziehen. Diese strenge Bewertung garantiert die Übereinstimmung mit Ihren Leistungserwartungen.

Oberflächenverträglichkeit und Widerstandsfähigkeit von Linearwellen

Dies sind entscheidende Faktoren, die bei der Auswahl von Linearwellen für bestimmte Anwendungen zu berücksichtigen sind. Sie haben einen erheblichen Einfluss auf die Leistung und Lebensdauer der Welle in ihrer vorgesehenen Umgebung. Lassen Sie uns diese Aspekte näher beleuchten:

Oberflächenkompatibilität

Die Oberflächenkompatibilität von Linearwellen bezieht sich auf die Anpassung des Materials und der Oberfläche an die Anforderungen der Anwendung. Dabei wird geprüft, ob die Oberflächeneigenschaften der Welle, einschließlich der Materialzusammensetzung und der Oberflächenbehandlung, für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind. Die wichtigsten Überlegungen umfassen:

  • Überlegungen zum Wellenmaterial: Entscheiden Sie sich für ein Material, das der Betriebsumgebung standhält. Zum Beispiel erweist sich Edelstahl aufgrund seiner natürlichen Widerstandsfähigkeit als effektiv in rauen Umgebungen, die zu Korrosion neigen, während Kohlenstoffstahl eine verbesserte Verschleißfestigkeit bietet.
  • Beschichtungen und Behandlungen: Bestimmte Linearwellen verfügen über spezielle Beschichtungen oder Behandlungen, um ihre Oberflächeneigenschaften zu verbessern. Diese können von Beschichtungen, die die Korrosionsbeständigkeit erhöhen, bis hin zu Oberflächenhärtungsbehandlungen reichen, die die Verschleißfestigkeit erhöhen.
  • Oberflächenbeschaffenheit: Die Oberflächenbeschaffenheit der Welle spielt eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung von Faktoren wie Reibung und Verschleiß. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Oberflächenbeschaffenheit mit der Art der eingesetzten linearen Bewegung und den in der Anwendung verwendeten Dichtungselementen übereinstimmt. 
  • Kompatibilität von Linearwellen mit Lagern und Buchsen: Die Kompatibilität zwischen der Wellenoberfläche und diesen Komponenten ist wichtig, um die Reibung zu minimieren und den Verschleiß zu verringern.

Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse

Die Widerstandsfähigkeit von Linearwellen gegenüber Umwelteinflüssen ist ein entscheidender Faktor, um die langfristige Zuverlässigkeit der Komponenten zu gewährleisten. Die besondere Umgebung, in der die Welle betrieben wird, kann bestimmte Herausforderungen mit sich bringen, darunter:

  • Korrosionsbeständigkeit: Linearwellen, die Feuchtigkeit, Chemikalien oder Außenbedingungen ausgesetzt sind, sollten eine robuste Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Edelstahl und ausgewählte Beschichtungen können einen wirksamen Schutz gegen Korrosion bieten.

  • Abrieb- und Verschleißfestigkeit: Anwendungen, die durch hohe Reibung oder abrasive Bedingungen gekennzeichnet sind, machen es erforderlich, dass Linearwellen mit Oberflächen oder Beschichtungen ausgestattet sind, die dem Verschleiß standhalten und die Lebensdauer verlängern.

  • Temperaturbeständigkeit: Die Beständigkeit von Linearwellen gegenüber den in der Anwendung vorherrschenden Temperaturen ist entscheidend. Andernfalls beeinträchtigen Sie die Materialeigenschaften oder müssen damit rechnen, dass sich die Wellen dauerhaft verformen.

  • Chemische Verträglichkeit: In Szenarien, in denen sie Chemikalien ausgesetzt sind, sollte das gewählte Wellenmaterial den spezifischen Chemikalien standhalten, mit denen es in Kontakt kommen könnte.

  • Sauberkeit und Kontaminationskontrolle: In Umgebungen, die Sauberkeit und strenge Kontaminationskontrolle erfordern, wie z. B. in der Halbleiterindustrie, werden Linearwellen mit glatten, leicht zu reinigenden Oberflächen benötigt, um die Partikelbildung zu vermeiden.

Wartung und Langlebigkeit von Linearwellen

Eine regelmäßige Wartung wirkt sich direkt auf die Langlebigkeit von Linearwellen aus, da sie eine optimale Leistung gewährleistet. Hier finden Sie einen Überblick über Wartungsstrategien und die Faktoren, die die Lebensdauer von Linearwellen beeinflussen:

Strategien zur Instandhaltung:

  1. Routineinspektion: Legen Sie einen regelmäßigen Inspektionsplan fest, um den Zustand von Linearwellen zu bewerten. Achten Sie auf Anzeichen von Verschleiß, Korrosion, Fehlausrichtung oder Beschädigung. Die frühzeitige Erkennung von Problemen ermöglicht rechtzeitige Korrekturmaßnahmen.
  2. Schmierung: Angemessene Schmierung ist entscheidend für die Minimierung von Reibung und Verschleiß zwischen der Welle und den zugehörigen Komponenten wie z. B. Lagern. Halten Sie sich an die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Schmierintervalle und der zu verwendenden Schmiermittel.
  3. Sauberkeit: Sorgen Sie für eine saubere Betriebsumgebung, um die Ansammlung von Schmutz, Staub und Verunreinigungen auf der Oberfläche der Welle zu vermeiden. Verunreinigungen können den Verschleiß beschleunigen und zu einem vorzeitigen Ausfall führen.
  4. Wellenausrichtung: Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Welle mit anderen Systemkomponenten, wie z.B. Linearführungen und Lagern. Eine falsche Ausrichtung kann zu ungleichmäßigem Verschleiß und einer verkürzten Lebensdauer führen.
  5. Lastverteilung: Verteilen Sie die Last gleichmäßig über die Linearwelle, um lokalen Verschleiß und Spannungskonzentrationen zu vermeiden. Eine korrekte Lastverteilung trägt zu einer längeren Lebensdauer der Welle bei.
  6. Schutz: Setzen Sie Schutzmaßnahmen wie Wellenabdeckungen, Schutzhüllen für Kreuzgelenke oder Dichtungen ein, um die Welle vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Staub und abrasiven Partikeln zu schützen. Auf diese Weise verbessern Sie die Langlebigkeit von Linearwellen in Ihren Anwendungen.
  7. Austausch verschlissener Komponenten: Wenn bei der Inspektion erhebliche Abnutzungserscheinungen oder Schäden festgestellt werden, sollten Sie verschlissene Komponenten umgehend austauschen. Ein verzögerter Austausch kann zu weiteren Schäden und einer verminderten Systemleistung führen.

Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.

Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Haben Sie weitere Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.