Gummirollen vs. Polyurethan-Rollen

Gummirollen vs. Polyurethan-Rollen

Was ist der Unterschied zwischen Gummi-Lenkrollen und Polyurethan-Lenkrollen?

Lenkrollen sind in zahlreichen Materialien, Größen und Härten erhältlich. Die am häufigsten verwendeten Materialien für die Herstellung von Rädern sind Gummi und Polyurethan. Aber was ist der Unterschied?

Wenn es darum geht, die beste Laufrolle oder Lauffläche für Ihre spezifische Rollen- oder Laufrollenanwendung zu bestimmen, hilft es, die relativen Vor- und Nachteile der einzelnen Materialien zu verstehen.

Bei der Auswahl des zu verwendenden Materials sind folgende Punkte zu beachten:

Tragfähigkeit/maximales Gewicht

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Auswahl von Rollen ist die Bestimmung der maximalen Belastung. Polyurethan-Rollen können aufgrund der Härte des Materials normalerweise schwerere Gewichte tragen als Gummirollen. Außerdem können Polyurethan-Rollen im Vergleich zu Gummirollen sehr dünne Gewinde haben, was ihre Tragfähigkeit erhöht. Darüber hinaus sind Polyurethan-Rollen widerstandsfähiger gegen Spaltung und Rissbildung.

Bodenbedingungen

Weichgummirollen werden mit Ruß-Füllstoff hergestellt, der evtl. Spuren auf den Böden hinterlässt. Hartgummirollen sind in der Regel grau und werden in einem Material hergestellt, das keine Spuren auf dem Boden hinterlässt. Da die Lauffläche jedoch relativ hart ist, kann es vorkommen, dass die Oberfläche von Bodenmaterial verbeult und zerkratzt wird; daher werden diese Rollen nicht für weiche Bodenbeläge wie Hartholz, Linoleum oder Terrazzo empfohlen.

Polyurethan-Rollen eignen sich am besten für Räume, in denen der Boden geschont werden soll. Obwohl Polyurethan-Rollen in einer Vielzahl von Farben erhältlich sind, lässt die bei ihrer Herstellung verwendete Grundchemie keine Farbübertragung zu. Wenn Ihre Böden teuer und/oder besonders wichtig für Ihren Betrieb sind, ist eine Laufrolle aus Polyurethan wahrscheinlich die beste Wahl für Ihre Anwendung.

Rollwiderstand

Der Rollwiderstand ist eine wichtige Eigenschaft für die Benutzerfreundlichkeit. Je geringer der Rollwiderstand, desto leichter ist es, die Ausrüstung zu bewegen. Dadurch wird die Ermüdung des Bedieners reduziert und die Effizienz der Ausrüstung erhöht. Bei der Reduzierung des Rollwiderstands kommt es auf die Konsistenz und die Härte des Materials an.

Polyurethan-Rollen sind aufgrund ihrer synthetischen Natur gleichmäßiger als Naturkautschuk. Die hohe Konsistenz des Materials sorgt für eine gleichmäßige Rollreibung, was zu einem geringeren Rollwiderstand führt. Polyurethan-Rollen werden in der Regel aus härteren Mischungen als Gummi hergestellt. Weil härtere Materialien einen geringeren Rollwiderstand erzeugen, sind Polyurethan-Räder dadurch auch leichter zu manövrieren als Gummiräder.

Abfederung und Belastbarkeit

Der Fahrkomfort oder die Laufruhe hängt vom Abfederungs- und Elastizitätsfaktor der Lenkrolle ab. Der Grad an Abfederung wird durch die Steifigkeit der Laufrolle bestimmt. Je weicher das Material, desto mehr verformt es sich, wenn es sich über ein Hindernis bewegt. Und je mehr es sich anpasst, um den Stoß zu abzufedern, desto geschmeidiger ist der Lauf. Gummirollen sind in der Regel weicher als Polyurethan-Rollen und bieten daher normalerweise eine bessere Abfederung.

Denken Sie daran, dass eine höhere Abfederung tendenziell zu einem höheren Rollwiderstand führt. Bevor Sie ein Material für Ihre Anwendung auswählen, müssen Sie sich daher entscheiden, ob für Sie Geschmeidigkeit oder Wendigkeit wichtiger ist.

Abnutzung

Obwohl Gummirollen ein weicheres Laufgefühl bieten, haben sie eine höhere Abnutzung als Polyurethan. Gummirollen neigen im Laufe der Zeit zur Abflachung der Lauffläche, während Polyurethan-Rollen in der Regel eine wesentlich höhere Beständigkeit gegen Verschleiß und Abrieb aufweisen. Unter kontrollierten Testbedingungen halten Polyurethan-Lenkrollen bis zu drei Mal länger als Laufrollen aus Gummi. Je nach Rezeptur neigen Polyurethan-Rollen auch dazu, Gummi zu übertreffen, wenn es um die Beständigkeit gegen Öl, Fett und Chemikalien geht.

Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.

Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Haben Sie weitere Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.