Comment empêcher les boulons de se desserrer

Écrou et boulon métalliques

Pourquoi les boulons et les vis continuent-ils de se desserrer ? Les raisons peuvent varier. Parlons d'abord des boulons. 

L'acier présente une certaine élasticité. Ainsi, dans un assemblage boulonné, la vis s'étire un peu lorsque l'écrou est serré. Cet étirement crée une tension, ce qui génère une force de serrage opposée. C'est cette force de serrage qui comprime les deux sections de l'assemblage. Un boulon lâche affaiblit la force de serrage, ce qui peut avoir de graves conséquences. 

Si cela se produit pendant la production, des interruptions de service coûteuses peuvent survenir. Après la production, et que les performances de votre application sont menacées ou pires, la sécurité devient une menace de taille.  

La question est : pourquoi les boulons se relâchent-ils ? Pourquoi les vis continuent-elles de se desserrer ? Regardons cela de plus près. 

Desserrage spontané 

Le desserrage par vibration des boulons est courant et constitue une forme de desserrage spontané. Sous les vibrations, les assemblages boulonnés font de petits mouvements qui entraînent le déplacement répété des deux sections de l'assemblage. Ces mouvements « traversants », tels qu'ils sont appelés, sont observés également avec la vis ou l'écrou. Cela crée une friction entre les filetages de la vis et de l'écrou. Ce glissement latéral est en fait la cause du desserrage du boulon au niveau des filetages d'accouplement avec l'écrou et compromet la force de serrage. En fait, il suffit d'une minute de rotation pour qu'un ensemble boulonné perde sa précharge. C'est ce qui se passe lorsque l'on observe un desserrage de boulon en raison des vibrations.  

Comment empêcher les boulons de tourner et de se desserrer   

Prenez en compte les dispositifs mécaniques ci-dessous. Si vous vous demandez comment empêcher les écrous de se desserrer, la réponse est souvent d'essayer des écrous différents.  

Les méthodes de verrouillage des boulons comprennent : 

Écrous Nyloc

Écrous nyloc: offrent une friction supplémentaire. Au fur et à mesure que le nyloc est serré, l'insert en nylon dans la partie supérieure de l'écrou presse les filetages du boulon. La force de compression radiale lorsqu'elle tourne contre le filetage crée une friction supplémentaire pour empêcher le boulon de se desserrer.

Contre-écrous
  1. Contre-écrous : écrou à profil bas et utilisé comme type de contre-écrou. Son nom vient du fait qu'il est « coincé » contre un écrou standard, qui verrouille les deux écrous en place pour éviter le desserrage.  

  1. Écrous à embase: ils possèdent une embase similaire à une rondelle pour répartir uniformément la pression. Leur grande tête crée plus de frottements entre la tête et la surface de la pièce. Cela réduit alors la pression de surface sur les zones de roulement, limitant la déformation et lui donnant une résistance aux vibrations.  

4. Rondelles en plastique : si vous utilisez des écrous, boulons et vis en plastique pour des applications plus petites, comme l'électronique, assurez-vous d'utiliser des rondelles en plastique. Les applications électroniques vibrent et le plastique résiste aux vibrations.  

Rondelles ressort

5. Rondelles ressort : également appelées rondelles fendues ou flexibles. La forme du ressort est conçue pour aider à maintenir la précharge. Les bords tranchants où la fente existe s'enfoncent dans la surface d'accouplement. Cela crée plus de frottements et réduit le risque de desserrage du boulon ou de l'écrou. Remarque : à utiliser uniquement sur de petites charges – de grandes charges aplatissent la rondelle, ce qui la rend inutile. Pour les fixations de grade 2 ou les propriétés métriques de classe 5.8 ou inférieure. 

Il existe des colles spéciales qui peuvent être appliquées aux filetages, mais elles deviennent un problème lorsque vous devez démonter et retirer le boulon. Puis, en augmentant la friction entre les filetages avec l'utilisation de colles, vous réduisez également la précharge qui peut être obtenue à un niveau de couple particulier. 

Comment empêcher les vis de se desserrer  

En plus des effets des vibrations, les vis peuvent se desserrer en raison du manque de frottement adéquat avec la surface d'accouplement. Comment empêcher les vis de se desserrer dans le bois est une question courante, mais il est important de comprendre d'abord pourquoi cela se produit. Les vis s'usent et perdent leur modèle de filetage opposé. Par conséquent, il n'y a plus de frottement suffisant et les vis continuent de se desserrer.  

L'utilisation de vis plus longues peut aider dans ces cas, car elles ont plus de filetages que de courtes vis. On peut aussi utiliser des vis avec un diamètre plus épais.  

Pour empêcher les vis de se desserrer en raison des vibrations, vous pouvez et devez utiliser des rondelles. Selon l'application, vous pouvez également envisager des vis conçues pour résister aux vibrations. Si le nylon est adapté à votre application, il s'agit d'un excellent matériau résistant aux vibrations. Les exemples ci-dessous sont également légers, offrent une excellente isolation et une excellente résistance à la corrosion, et sont de bons remplacements pour les vis métalliques. Parfois, la solution pour empêcher une vis de se desserrer consiste à étudier la vis elle-même.  

Serrer les boulons desserrés 

Il se peut que les boulons n'aient jamais été correctement serrés pour commencer, ce qui signifie que l'assemblage manque de force de serrage. Cela peut entraîner le glissement des sections latérales, ce qui place une contrainte de cisaillement inutile sur le boulon, une source éventuelle de casse. Nous espérons que votre processus de contrôle de la qualité vérifiera la qualité du serrage une fois votre application assemblée et que tous les problèmes seront corrigés. 

Soyez conscient des températures 

Comment empêcher une vis ou un boulon de se desserrer implique de nombreux facteurs, dont l'expansion thermique différentielle. Prenez en compte la matière du boulon et du raccord. S'ils sont différents, alors des écarts de température significatifs (qu'ils soient enracinés dans l'environnement ou les processus industriels) peuvent entraîner l'expansion et le rétrécissement rapides de la fixation, ce qui peut desserrer la vis ou le boulon.  

Assurez-vous de prendre en compte les températures qui affecteront la fixation, même si les températures sont subies pendant le transport. Choisissez ensuite un matériau de fixation qui peut résister quoi qu'il arrive.

Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter 

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller. 

Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.. 

Des questions ? 

Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00