Fixations auto-taraudeuses : les faits sur ce composant conçu intelligemment

Rangée de vis auto-taraudeuses

Qu'est-ce qu'une fixation auto-taraudeuse et comment peut-elle améliorer votre façon de travailler ? Capable de tarauder son propre trou lorsqu'il est enfoncé dans le matériau, qu'il s'agisse de bois, de plastique ou de métal, ce composant de conception intelligente peut être utilisé dans une variété d'applications. 

Pourquoi pourriez-vous avoir besoin d'une fixation auto-taraudeuse ? Dans certains cas, par exemple lorsque de la tôle est utilisée, il n'est pas possible de tarauder un trou car le matériau peut être trop fin. Vous pouvez également avoir besoin de fixations autotaraudeuses si vous ne pouvez pas accéder à l'arrière pour installer un écrou. Dans ces deux cas, les fixations auto-taraudeuses vous permettent de faire le travail de manière fluide et efficace. 

Il existe également une vaste gamme de types defixations auto-taraudeuses différents  et chacun peut se distinguer par une désignation qui décrit sa pointe (extrémité) et ses filetages. Voici les fixations auto-taraudeuses les plus courantes, ainsi que leurs applications : 

La vis à tôle 

Également appelée vis de « type A », la variété à tôle a été utilisée pour la première fois dans des conduits de ventilation en tôle. Les différents types ont cependant évolué au fil du temps, y compris ceux à formation de filetage, à coupe de filetage et à roulement de filetage.  

Comment déterminez-vous à quelle catégorie appartient votre vis ? Il s'agit d'une combinaison de style de filetage et de pointe. 

Si la lettre « B » est présente dans la désignation d'une vis (par exemple, type AB ou B), il y aura des filetages espacés, tandis que si le « B » est absent (par exemple, type F), des filetages de vis machine seront présents. Cela dit, il existe deux exceptions, le type A ayant des filetages espacés, et le type U (vis d'entraînement métalliques) comportant des filetages en spirale espacés. Il est bon de savoir que même si le type A est toujours disponible, il peut être plus difficile à trouver. 

Il est essentiel de prendre en compte la taille du trou, car s'il est trop grand, la vis sera lâche et le trou pourrait se dégarnir pendant l'assemblage. La vis pourrait également se retirer sous tension. Si le trou est trop petit, en revanche, une vis peut se casser, en raison de la nécessité d'utiliser une force d'entraînement plus élevée. 

Conçues et fabriquées pour être utilisées dans des matériaux de calibre fin et malléables, les vis à formation de filetage comprennent de gros filetages. Un trou de la bonne taille est donc nécessaire car, au point d'installation de la fixation, le trou sera agrandi lorsque le matériau sera poussé vers l'extérieur. Les vis à tôle les plus courantes sont les types A et AB, toutes deux avec une pointe standard, aux côtés du type B, avec sa pointe émoussée. 

La vis autoforeuse 

Les vis autoforeuses et les fixations autotaraudeuses, ce n'est pas pareil. Même si les vis autotaraudeuses tarauderont un trou dans un matériau souple, les vis autotaraudeuses sont capables de forer un trou dans n'importe quel matériau, du métal au bois. 

Cette différence clé est due au fait que les vis autotaraudeuses ont une pointe semblable à un foret, elles n'ont donc pas besoin de trou pilote. Le fait qu'elles puissent forer et tarauder leur propre trou dans des matériaux plus durs vous permet d'éviter l'utilisation de deux outils, ce composant unique effectuant les deux tâches.  

Lors de l'utilisation de vis autoforeuses, la pointe de forage doit traverser complètement le matériau, avant que le premier filetage ne commence à tarauder dedans. Plusieurs styles de pointes étant disponibles, une pointe n° 2 est généralement utilisée avec des matériaux de calibre léger, tandis qu'une pointe n° 3 est utilisée pour un calibre moyen, et une vis autoforeuse à pointes n° 4 et n° 5 est idéale pour les matériaux plus lourds. 

Forcées sous pression dans le matériau que vous utilisez, les vis d'entraînement métalliques de type U ont des filetages spiralés espacés et une pointe émoussée – et bien que ce type de vis soit considéré comme permanent, les autres peuvent être retirés facilement. 

L'auto-taraudeuse à ailettes 

Avec de fines ailettes plus larges que le filetage formé derrière la tête autoforeuse, l'autotaraudeuse à ailettes coupe un trou d'écartement dans des matériaux souples comme le bois ou le plastique.  Sachez toutefois qu'elles peuvent être détruites par des matériaux plus robustes, tels que le métal. 

La vis à cloison sèche 

Intéressons-nous à une dernière conception de fixation auto-taraudeuse : la vis à cloison sèche. Variété courante de vis, elle est disponible dans des styles pointus et auto-perçage, ces derniers étant conçus pour les goujons en acier et les jauges lourdes. 

Auto-fraisante, sa tête en trompette unique évite les déchirures dans la surface du papier à cloison sèche et résiste également à l'endommagement du noyau de plâtre. 

Voici maintenant quelques questions fréquemment posées concernant les vis auto-taraudeuses et/ou auto-perceuses : 

Existe-t-il une différence entre une vis auto-taraudeuse et une vis auto-perceuse ? 

Il s'agit d'une question épineuse qui peut laisser beaucoup de gens dubitatifs. Les vis perceuses taraudent leur propre filetage, ce qui signifie qu'elles nécessitent un trou pilote légèrement inférieur au diamètre de la vis. Elles partent du principe que si vous percez un trou pilote dans un matériau souple comme le bois, au fur et à mesure que vous vissez la vis taraudeuse, ses filetages sécuriseront la matière en l'enfonçant dans celle-ci. 

Idéales pour une variété de matériaux, y compris le métal, le bois et la brique, les vis auto-taraudeuses peuvent être fournies avec de petites encoches sur le filetage. Cela permet de couper le filetage, mais les vis à tarauder n'ont pas toutes un embout pointu. Certains sont plats ou émoussés. 

Les vis auto-taraudeuses, au contraire, fonctionnent à la fois comme une fixation et comme une mèche. Elles n'ont pas besoin d'un trou pilote en raison de l'extrémité de la mèche. Elles ont été conçues pour sécuriser ensemble de minces pièces de métal. Idéales pour compléter la structure d'une voiture, par exemple, elles peuvent également vous aider lors de la fixation de tôles métalliques sur un cadre métallique. 

Pouez-vous réutiliser une vis auto-taraudeuse dans le même trou ? 

Souvent, les vis de filetage taillé sont utilisées pour travailler avec du bois ou du métal. L'un des inconvénients de l'utilisation de ces vis est que les filetages peuvent se décomposer au fur et à mesure que l'application est séparée. Cela peut vous empêcher de réutiliser la fixation sur un projet futur. 

Dois-je percer un trou pilote pour les vis auto-taraudeuses ? 

Conçues pour percer leur propre trou dans des matériaux plus doux comme le plastique et le bois, les vis à pointe tranchante ne nécessitent pas de trou pilote. Si vous utilisez un matériau plus épais, vous aurez peut-être besoin de plus d'une vis pour percer à travers la surface, mais vous pouvez utiliser des vis auto-taraudeuses ou auto-perceuses pour effectuer le même travail dans un même laps de temps. 

Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter 

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller. 

Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant. 

Des questions ? 

Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00