Cinq roulettes différentes et leurs fonctions

Armoire à plusieurs tiroirs sur des roulettes

Avec toutes les roulettes qui existent, affiner votre choix n'est pas la tâche la plus facile. Notre objectif est d'expliquer les types de roulettes de base et ce à quoi vous devez penser lors de votre sélection. Comprendre ce dont vous avez besoin et, surtout, ce dont vous n'avez pas besoin, peut faire toute la différence.  

 

Définir des priorités 

Il existe deux types de roulettes : tout rentre dans l'une de ces deux catégories : 

  1. Roulette pivotante : ces roulettes peuvent se déplacer dans n'importe quelle direction, en pivotant à 360°, même sous une charge lourde. C'est cette catégorie qui offre tant d'options différentes. 

  2. Roulette rigide : contrairement aux pivotantes, elles ne peuvent pas être dirigées. Elles se déplacent uniquement en ligne droite. Les roulettes rigides sont extrêmement durables, en partie parce qu'elles offrent un mouvement aussi limité. Elles sont évaluées comme pouvant transporter la même charge que les pivotantes, mais les ingénieurs considèrent en général qu'elles peuvent porter des charges plus lourdes.  

Roulettes à freins et verrous 

Certaines personnes utilisent ces termes de manière interchangeable, mais ils sont en fait différents. Les roulettes à freins immobilisent la roue. Les roulettes à verrous empêchent la rotation du pivot. Ensuite, il y a les roulettes à verrouillage total, qui verrouillent à la fois le pivot et la roue.  

Il existe également différents types de freins :  

  • Freins qui pressent contre le côté de la roue 

  • Freins qui pressent contre la bande de roulement de la roue 

  • Freins qui pressent contre le sol (appelés freins de sol) 

Freinage ou verrouillage, l'objectif est le même : empêcher tout mouvement. Si votre application a besoin d'un élément de sécurité, vous aurez besoin d'une roulette à freins ou verrous. La principale différence à retenir : les verrous arrêtent le pivotement tandis que les freins arrêtent la roue.  

Roulettes à cheville 

Il s'agit d'un type de roulette pivotante. Elle utilise une tige, un rivet ou un boulon pour assembler et fixer la partie inférieure de la section pivotante. La conception repose sur un palier de charge et un palier de poussée pour transmettre la charge. Les chevilles sont généralement le point le plus faible de la roulette et ne doivent jamais être utilisées pour les applications de traction.  

  • L'un des  avantages des roulettes à cheville est que vous pouvez serrer la cheville pour obtenir différents niveaux de résistance au pivotement. Cela est particulièrement souhaitable lorsqu'une charge lourde doit être installée sur une pente. Quand ne PAS les utiliser 

N'utilisez pas de roulettes à cheville si vous prévoyez de tracter votre application. Ceci est dû aux charges de poussée transmises à travers la cheville. C'est ce domaine qui devient souvent un point de défaillance de la roulette.  

Roulettes sans cheville 

Si un impact élevé est attendu, ou même la norme, il s'agit d'une excellente alternative aux roulettes pivotantes traditionnelles. Cette conception élimine la cheville et répartit la charge sur une plus grande surface. C'est pour cette raison que la section pivotante peut être utilisée dans les applications de roulettes à vitesse plus élevée, par rapport à la section pivotante à cheville. Il est  aussi plus facilede faire pivoter unesection pivotante sans cheville. Cela nécessite moins de maintenance, car il n'y a pas d'écrou à resserrer.  

Ces roulettes sont beaucoup plus fortes que les roulettes à cheville, raison pour laquelle elles sont souvent utilisées dans des applications exigeantes à charges susceptibles aux chocs. 

Roulettes avec platine 

Les roulettes avec platine offrent une mobilité pour une variété d'environnements et d'applications. Également appelées roulettes à plaquette, elles sont disponibles en tant que roulettes rigides ou pivotantes. La plaquette correspond à ce qui se fixe à l'appareil en cours de déplacement. La plaquette est rectangulaire, généralement avec quatre petits trous de perçage pour la fixation à l'appareil avec des vis. Vous pouvez obtenir différents schémas de trous pour répondre à de nombreux types de besoins de montage. 

Pour les roulettes rigides, la plaquette et la tige de la roulette sont moulées en tant qu'une seule pièce. Les roulettes à platine à mouvement pivotant sont pratiquement identiques, à l'exception d'une très grande différence : le montage de la roulette et la platine supérieure sont deux pièces distinctes. Elles sont construites de manière à se déplacer indépendamment l'une de l'autre. 

Essentiellement, les roulettes à platine sont des roulettes dont le montage est déjà fixé dessus. Il convient de noter que les roulettes à platine rigide coûtent généralement moins cher que les roulettes à platine pivotantes car le processus de fabrication est plus facile, une seule pièce étant produite au lieu de deux pièces distinctes.  

Roulettes à tige 

Ce type de roulette utilise une tige d'un certain type pour se fixer à votre application. Parfois appelées roulettes à montage tige, elles sont indispensables pour que votre application offre un espace limité à son point de connexion. Pensez aux pieds de chaise, aux pieds de table, aux meubles et à certains équipements médicaux et vous voudrez des roulettes à tige pour ceci.  

Les styles de tiges incluent généralement des tiges filetées, rondes ou carrées avec trous de montage, anneaux de friction et tiges extensibles. 

Que doit faire votre roulette ? 

Concentrez-vous sur votre application et demandez-vous : 

  • De quel espace mon application disposera-t-elle ? 

  • À quelle fréquence devrai-je déplacer l'application et vers où ? 

  • Quel poids mon application a-t-elle besoin de déplacer ? 

  • Sur quelle distance mon application devra-t-elle se déplacer ? 

Poids de la charge  

Plus la charge est lourde, plus la roue de votre roulette devra être grande. Votre première étape consiste à déterminer la capacité de charge de vos roulettes. Pour ce faire, divisez le poids combiné de votre application et sa charge maximale par le nombre de roulettes que vous souhaitez utiliser. La réponse est la charge que chaque roulette et chaque roue doivent transporter. En règle générale, choisissez toujours une roulette et une roue dont la capacité est supérieure à vos calculs. Cela garantit que vos roulettes pourront résister à toutes les conditions imprévues.  

Utilisez également des roulettes avec roulements à rouleaux ou à billes pour des charges supérieures à 400 livres (180 kg).  

Conditions du sol 

Votre roue doit être suffisamment grande pour se déplacer au-dessus des fissures sur le sol, des traces et autres obstacles. Règle fondamentale : les roues à bande de roulement rigide ont tendance à être plus performantes sur les sols souples ou lisses, tandis que les roues à bande de roulement souple réagissent bien aux surfaces dures ou rugueuses, par exemple, à l'extérieur.  

Votre meilleur pari pour la protection du sol, qu'il s'agisse de lino, de carrelage ou de moquette, c'est d'opter pour des roues soit en polyuréthane, soit en caoutchouc Performa. 

Environnement 

Chaque matériau de roue offre des caractéristiques qui répondent à certaines conditions. Si votre application doit être exposée à des acides, huiles, produits chimiques et autres conditions nuisibles au caoutchouc, alors optez pour des roues en polyuréthane, polyoléfine, Maxim, phénol ou acier. 

Mobilité 

Plus la roue est grande, plus elle roule facilement. Les roulements à rouleaux transportent des charges plus lourdes. Les roulements à billes sont plus faciles à faire rouler mais transportent des charges inférieures. Lorsque cela est possible, utilisez la plus grande roue à billes pour les meilleurs résultats. 

Températures extrêmes 

Le froid ou la chaleur extrême peuvent limiter la mobilité des roulettes, mais des lubrifiants sont disponibles pour faire rouler votre roulette à des températures allant de -42,7 °C à 126,7 °C (-45 °F à 260 °F). 

 

Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter 

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller. 

Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide.  

Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant. 

Des questions ? 

Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00