Qu'est-ce qu'une poignée ergonomique industrielle ?
L'ergonomie – également appelée ingénierie des facteurs humains – consiste à concevoir des produits pour qu'ils soient faciles à utiliser par les personnes. Ou pensez-y de cette manière : c'est le fait de concevoir un produit de manière à ce qu'il corresponde aux personnes qui l'utilisent, en supprimant l'inconfort, le risque de blessure et la fatigue.
Moins il y a de groupes musculaires utilisés pour faire fonctionner votre produit, plus son utilisation est efficace. Voilà essentiellement ce qui définit l'ergonomie dans la conception. Il n'y a qu'un hic. Les gens sont de différentes tailles, ainsi ce qui est ergonomique pour une personne peut ne pas l'être pour une autre.
Comment êtes-vous donc censé(e) trouver une poignée dotée d'une prise ergonomique ?
C'est pourquoi les données anthropométriques sont importantes. L'anthropométrie est l'étude des mensurations du corps humain. En ce qui concerne les poignées industrielles, c'est compliqué. Ce n'est pas comme, disons, une pince, où une personne peut choisir celle qu'elle trouve la plus facile à utiliser. Une poignée industrielle est utilisée par toute personne devant franchir un seuil.
Quelle est la bonne taille de poignée ?
En utilisant l'anthropométrie, vous pouvez choisir au mieux une conception de poignée pour votre application. Comme vous devez prendre en compte un très grand nombre d'utilisateurs, hommes et femmes, vous utiliserez les dimensions de main les plus grandes que vos données vous donnent. Par exemple, la NASA dispose de ces données anthropométriques sur les mains.
Homme américain de 40 ans pour l'année 2000 : valeurs en cm (pouces)
Dimension |
5e centile |
50e centile |
95e centile |
Longueur de main |
17,9 (7,0) |
19,3 (7,6) |
20,6 (8,1) |
Largeur de main |
8,2 (3,2) |
8,9 (3,5) |
9,6 (3,8) |
Circonférence de main |
20,3 (8,0) |
21,8 (8,6) |
23,4 (9,2) |
Disons que vous êtes vous-même dans le 95e centile. Cela signifie que 95 % des autres valeurs de la population sont en dessous de vous et 5 % sont au-dessus de vous. Vous devez prendre en compte chacune des dimensions de main dans le 95e centile lors du choix de votre poignée.
L'anthropométrie varie d'une base de données à l'autre, en fonction des personnes étudiées. Si vous voulez les dimensions corporelles de la population belge, vous pouvez les trouver. Les travailleurs chiliens ou le personnel de la marine américaine ? Les données sont là.
D'autres bases de données utiles à consulter sont détenues par :
-
DINED – Une ressource néerlandaise, mais qui détient des bases de données sur les populations par âge et par sexe de différents pays.
-
Matthew P. Reed, Ph.D., Université du Michigan – Reed mène des recherches dans les domaines de l'anthropométrie et de la biomécanique.
-
Bibliothèques de l'Université d'Alberta – Vous y trouverez plusieurs bases de données pouvant vous être utiles.
-
Le Department of Trade & Industry (DTI) du Royaume-Uni – The Handbook of Adult Anthropometric and Strength Measurements est gratuit pour toute personne résidant au Royaume-Uni, mais il est possible de souscrire depuis d'autres régions.
Les meilleures poignées de porte : ce qu'il faut chercher
Quel est la meilleure conception de poignée de porte ? Il n'y a pas une seule réponse. Cela dépend bien sûr de votre application. Si vous recherchez des poignées d'armoires industrielles, des poignées de tiroirs industriels, des poignées de portes industrielles ou tout type de poignée avec des caractéristiques ergonomiques, réfléchissez à la manière dont la poignée réduit les risques de blessures possibles. Une posture difficile est-elle nécessaire pour utiliser la poignée ? Qu'en est-il des efforts répétitifs ? La poignée industrielle peut-elle accrocher les vêtements ou la peau ? Si vous êtes satisfait(e) de vos réponses, l'ergonomie est à l'œuvre. Vous devriez prendre en compte les facteurs suivants :
-
Forme
Le bouton de porte standard n'est pas considéré comme ergonomique. Sa surface est arrondie, ce qui nécessite que l'utilisateur applique une pression pour une prise solide afin de tourner complètement la poignée. Pour les poignées industrielles, prenez en compte les exemples suivants :
-
Poignée en L – Comme la poignée en T, elle offre une grande surface de prise. L'utilisateur pousse simplement vers le bas, et le mécanisme est activé, ce qui réduit la pression exercée sur les articulations de l'utilisateur. Cela fonctionne particulièrement bien pour les poignées d'armoires industrielles.
-
Poignée cuvette – Sa forme elliptique n'accroche pas les vêtements ou la peau (voir le catalogue d'Essentra pour des exemples).
-
Les poignées de traction de portes industrielles avec épaules arrondies fonctionnent particulièrement bien pour les machines et les équipements. Comme les poignées cuvettes, ces poignées de traction industrielles n'accrochent ni les vêtements ni la peau.
-
Surface
Le matériau peut ajouter de l'ergonomie. En soi, il ne rend pas une poignée ergonomique, mais si vous cherchez à rendre l'expérience utilisateur plus confortable, cela peut vous aider énormément.
Nous avons mentionné que les boutons de porte standard ne sont pas ergonomiques, mais cela ne signifie pas que tous les boutons sphériques manquent de qualités pour augmenter le confort. Le bouton sphérique, utilisé dans des applications telles que l'électronique, l'hydraulique et les machines, est disponible en polyéthylène basse densité (PEBD). C'est une finition douce et agréable au toucher.
L'élastomère thermoplastique (TPE) est souvent utilisé pour améliorer la prise des outils. C'est devenu le matériau de choix pour les outils manuels et électriques ergonomiques. Similaire au caoutchouc, il a un toucher tactile et offre une prise douce au toucher.
Le TPE est également utilisé dans certains boutons. Voici un exemple :
-
Volants à lobes – Les volants femelles manuels à cinq lobes ont un moulage interne en polypropylène et un surmoulage en TPE. Les lobes sont bénéfiques, car ils permettent à l'utilisateur d'avoir une excellente prise.
-
Solutions anti-dérapantes
Encore une fois, nous nous tournons vers les boutons. Une prise manuelle antidérapante est importante pour le confort. Les rainures situées sur les côtés du bouton ou de la poignée peuvent permettre une bonne prise en main. Exemples :
-
Boutons moletés cannelés – Envisagez-les si vous recherchez des boutons pour des machines ou des appareils électroniques.
-
Boutons moletés – Les petits motifs sur le côté offrent une prise antidérapante tandis que la bordure moletée empêche les doigts de glisser. Ce qui est particulièrement utile, c'est de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui nécessite plus d'efforts que de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous trouverez une gamme de boutons moletés dans le catalogue d'Essentra.
-
Sécurité
Les solutions anti-dérapantes peuvent tomber dans cette catégorie, mais ce dont nous parlons ici, c'est de résister aux vibrations ou aux liquides. Exemples :
-
Poignée en T ajustable avec compression – Non seulement cette poignée a une prise ergonomique, mais le verrou comprime les joints contre les ouvertures de portes et de panneaux, offrant ainsi une bonne étanchéité. Cette compression possède un avantage supplémentaire : elle résiste aux vibrations.
-
Boutons moletés – Le fait que le motif sur le côté offre une si bonne prise en main rend ce bouton idéal si l'eau est une menace potentielle.
Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00.