Spuneți-ne dacă doriți să vă sunăm
Dacă doriți să vă sunăm, completați formularul de mai jos.
Sectorul energiei solare este unul dintre sectoarele industriale cu cea mai rapidă creștere din vremurile noastre.BloombergNEF preconizează că livrările de energie eoliană și energie solară fotovoltaică vor crește, ajungând să acopere 56% din cererea mondială de energie electrică în 2050.*
Tehnologia obținerii energiei electrice de la soare a avansat impresionant, devenind, în același timp, și mai puțin costisitoare. Instalarea panourilor fotovoltaice este o modalitate perfectă de a genera energie electrică fără a avea un impact negativ asupra mediului. Panourile solare fotovoltaice au devenit extrem de populare în diverse aplicații domestice, industriale și comerciale.Din păcate, instalarea defectuoasă poate cauza o mulțime de probleme costisitoare.Clienții ajung adesea să suporte costurile reparațiilor și serviciilor, reputația echipelor de instalare are de suferit, iar comunitatea sectorului energiei solare ajunge să inspire neîncredere.
IATĂ CÂTEVA PROBLEME COMUNE LA REZOLVAREA CĂRORA VĂ PUTEM AJUTA:
Mulțumită unităților de producție internaționale șI rețelei globale de vânzări, Essentra oferă rapid produse din plastic șI servicii de clasă mondială pentru sectorul energiei fotovoltaice, acestea fiind cele mai căutate caracteristici ale sectorului.Sperăm ca, în cooperare cu companii de top precum Essentra, să putem perfecționa sectorul energiei solare șI să oferim soluții șI mai ecologice. Mulțumim, Essentra!
Jerry Zhang, Director Achiziții, SA Dept. Trinasolar
De multe ori, modulele solare sunt lăsate temporar neambalate, în așteptarea instalării la fața locului. În cazul în care acestea sunt neatent stivuite sau manipulate pot apărea microfisuri, în special în cazul modulelor din sticlă fără cadru. Utilizarea protecțiilor pentru colțuri vă poate ajuta să evitați acest lucru.
De obicei, modulele solare sunt ambalate în straturi pe paleți de lemn sau în ambalaje din carton. Paleții sunt fixați cu centuri pentru transport. Protecțiile pentru margini sunt utilizate aici pentru a preveni deteriorarea acestor mărfuri prețioase.
În cazul în care utilizați covorașe din cauciuc pentru a nivela structura bazei sau pentru a evita deteriorarea acoperișului, elementele noastre de fixare vă pot ajuta să fixați totul pe poziție. Șinele de montare pot avea capete ascuțite și nefinisate. Capacele noastre de capăt vă pot ajuta să creați un aspect mai finisat.
Proper cable management is not often a priority, but there are many potential issues that could arise when cables and wires aren’t secured.
Solar panels and PV systems have a typical life expectancy of more than 25 years. When all cables are properly managed, the system is much more likely to last and will require fewer repairs over the course of its lifetime. For inevitable maintenance however, proper cable management allows for easier maintenance to troubleshoot and target problems.
Pentru a asigura o instalare corespunzătoare, cablurile trebuie să fie poziționate în așa fel încât să se evite: colțurile ascuțite ale panourilor sau șinelor de montare, expunerea directă la lumina soarelui, îndoirea excesivă sau orice ar putea deteriora izolația cablului. De asemenea, cablurile trebuie să fie grupate și etichetate, pentru a fi ușor de identificat în timpul lucrărilor viitoare de întreținere sau al urgențelor, și securizate cu componente și elemente de fixare adecvate.
Factorii de mediu, cum ar fi cuiburile de păsări sau animalele curioase, precum și expunerea la diverse elemente pot provoca daune semnificative; de exemplu, vântul este cea mai comună cauză de deteriorare a sistemelor fotovoltaice. Cablurile care rămân atârnate se pot zgâria prin frecare de sistemele de montare și, cu timpul, se pot deteriora. Mișcările constante ale cablurilor au, de asemenea, efect negativ asupra etanșeității cutiilor de conexiuni.
ASAMBLARE RAPIDĂ ȘI UȘOARĂ A COMPONENTELOR ELECTRONICE
De la gestionarea spațiului la conductivitatea din aplicațiile dvs., există o mulțime de factori de luat în considerare atunci când construiți soluții electrice. Când vine vorba de echipamente pentru plăci cu circuite, materialul și tipul de montare sunt elemente cheie. Gama noastră de echipamente pentru plăci cu circuite și electronice oferă o gamă extinsă de distanțiere pentru plăci cu circuite, piloni pentru plăci cu circuite, suporturi pentru plăci cu circuite și distanțiere pentru plăci cu circuite, pentru a susține, bloca, plasa sau ghida plăcile cu circuite. Iată câteva exemple de produse de calitate.
Invertoarele joacă un rol crucial în orice sistem de energie solară și sunt adesea considerate a fi creierele unui sistem fotovoltaic. Cutiile de conexiuni pentru panouri solare consolidează energia de intrare într-o singură sursă principală, pe care o distribuie către un invertor de energie solară. Acest lucru reduce costurile necesare forței de muncă și materialelor prin reducerea numărului de fire. Cutia de conexiuni este primul echipament conectat la ieșirea modulelor solare, deci trebuie să fie de bună calitate. O cutie de conexiuni defectă poate avea implicații serioase în ceea ce privește siguranța, în unele cazuri, putând provoca incendii.
Protejarea accesoriilor interioare ale acestor componente esențiale împotriva fenomenelor meteorologice extreme și a insectelor este imperativă.
Essentra vă poate oferi soluții rezistente la intemperii, cu protecție garantată la pătrundere. Exact ce vă trebuie pentru a preveni reparațiile costisitoare.
Păstrarea în siguranță a incintelor, dulapurilor și a unităților industriale este esențială pentru construirea unei aplicații de succes. Cu peste 2000 de piese disponibile, gama noastră largă de balamale și garnituri include diverse variante și materiale, toate construite la cele mai înalte standarde din domeniu, precum ISO, RoHS și Reach.
Dacă doriți să vă sunăm, completați formularul de mai jos.