Menu Search

Soluciones de almacenamiento
de energía

¿Por qué almacenar energía?

Las instalaciones de almacenamiento de energía se multiplicarán exponencialmente en todo el mundo, de acuerdo con la última previsión de BloombergNEF. El auge del almacenamiento estático de energía, impulsado por baterías más baratas durante las próximas dos décadas y el aumento de las aplicaciones, requerirá una inversión de 662 000 millones de dólares estadounidenses.

Ahí es donde podemos ayudar, sin que importe en qué fase se encuentre su producto, tanto si está perfeccionando su diseño como fabricando prototipos. Nuestro asesoramiento experto, amplia gama, calidad constante y soluciones personalizadas pueden marcar la diferencia.

Hable con uno de
nuestros expertos hoy mismo

Solicite que le devolvamos la llamada

Obtenga información acerca de nuestros productos

¿Cuáles son las ventajas del almacenamiento de energía?

Las previsiones muestran que la energía generada a partir de fuentes renovables se acelera; constituye la cuarta parte de la fuente de energía actual, pero se espera que aumente a la mitad para 2035 y a las tres cuartas partes para 2050. El principal problema al depender de paneles solares o turbinas eólicas es el «dunkelflaute», una palabra alemana que significa «calma oscura». Los sistemas de almacenamiento de energía con baterías son esenciales para capturar energía renovable para el suministro cuando no hace viento ni sol.

Se requerirá almacenamiento de energía renovable para respaldar la duplicación prevista de la demanda de electricidad para 2050 impulsada por:

  • El consumo de los vehículos eléctricos
  • Un mayor uso de electrodomésticos debido al mejor nivel de vida
  • El aumento de la demanda de refrigeración debido al calentamiento global
  • La electrificación de la industria
  • La rápida disminución de las reservas de carbón y petróleo
  • Un menor coste y menos emisiones en comparación con los combustibles fósiles

Las redes eléctricas existentes no pueden mover esa energía de forma eficiente. Las redes de transmisión de energía se desarrollaron hace casi un siglo para transferir electricidad desde grandes plantas de carbón a largas distancias por todo el país. Sin embargo, el mapa de la generación de electricidad ha cambiado drásticamente en la última década. Por ejemplo, las fuentes de energía renovable representan casi un tercio de la electricidad generada en el Reino Unido. Se están utilizando grandes baterías y sistemas de almacenamiento de energía a escala de red para permitir este cambio en la combinación de energía.

Y la microgeneración, que consiste en que la energía se genera en hogares o empresas y se distribuye localmente, representa el 17 % de la generación de electricidad. Las empresas y los consumidores respetuosos con el medioambiente están invirtiendo en el almacenamiento doméstico con baterías de energía renovable que funcionen junto con sus paneles solares y vehículos eléctricos.

Por lo tanto, los sistemas de almacenamiento de energía con baterías, incluidos el almacenamiento de energía eólica y solar, los sistemas de baterías industriales y el gran almacenamiento de energía de la red, son cada vez más frecuentes en toda la cadena de suministro de electricidad para reducir la huella de carbono y las emisiones de las centrales de combustibles fósiles y permitir que el mundo aproveche el poder de la generación descentralizada de electricidad.

Solicite que le llamemos

Complete el siguiente formulario para solicitar que nos pongamos en contacto.

Essentra Components no recopila ni almacena los datos utilizados en este formulario