Menu Search

Components
Sistemas solares FV

Sistemas Solares FV - Todos los componentes importan

La industria solar es una de las industrias de más rápido crecimiento de nuestro tiempo. BloombergNEF prevé que la energía eólica y la energía solar fotovoltaica crecerán hasta satisfacer el 56 % de la demanda mundial de electricidad en 2050.*
La tecnología de energía solar ha avanzado de manera impresionante a la vez que se ha vuelto menos costosa. La instalación de paneles fotovoltaicos es una forma perfecta de generar electricidad sin afectar de manera negativa al medioambiente. Los paneles solares fotovoltaicos, en particular, han adquirido una gran popularidad en diversas aplicaciones domésticas, industriales y comerciales.
Lamentablemente, una instalación deficiente puede causar muchos problemas costosos. A menudo los clientes acaban pagando el precio de las reparaciones y los servicios, la reputación de los equipos de instalación se ve afectada y la comunidad solar acaba por parecer poco fiable.

PROTECCIÓN
DEL MÓDULO

MONTAJE

SOLUCIONES DE GESTIÓN
DE CABLEADO

COMPONENTES
PARA PCB

Desafíos y soluciones

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS DESAFÍOS COMUNES CON LOS QUE PODEMOS AYUDARLE:

  • Ofrecemos una gestión adecuada del cableado para evitar daños en el aislamiento
  • Identificamos la polarización de cables
  • Nos aseguramos de que los componentes electrónicos sean estancos y a prueba de manipulación
  • Hacemos que los componentes electrónicos sean fáciles de montar
  • Proporcionamos fácil acceso a cabinas para componentes BoS
  • Ofrecemos soluciones de fijación para la construcción de soportes
  • Ofrecemos protección de rieles, pernos y tuercas de montaje contra la corrosión
  • Evitamos las microgrietas con la protección adecuada del módulo

Gracias a las instalaciones de producción internacionales y a la red de ventas global, Essentra ofrece servicios y componentes plásticos de primera categoría de manera rápida para el negocio fotovoltaico, que es la característica más deseada del sector. Esperamos que, en colaboración con las principales empresas como Essentra, podamos hacer que la energía solar sea aún mejor y la tierra aún más ecológica. Gracias, Essentra

Jerry Zhang, Director de compras del departamento de Sudáfrica, Trinasolar

Nuestros componentes solares

Proteccion

MODULE
PROTECTION

A menudo, los módulos solares se dejan temporalmente sin embalaje a la espera de su instalación in situ. Si se apilan o manipulan de un modo descuidado, podrían producirse microgrietas, especialmente con módulos de vidrio-vidrio sin marco. El uso de protectores de esquinas puede ayudarle a evitar esto.

Los módulos solares se suelen embalar en capas sobre palés de madera o en envases de cartón. Los palés se fijan con cinturones para su transporte. Los protectores de bordes se utilizan aquí para evitar daños en estos valiosos productos.

Montaje para un ensamblaje rápido

MOUNTING
COMPONENTS

En caso de que utilice alfombrillas de goma para nivelar la estructura de su base o evitar daños en el techo, nuestras fijaciones pueden ayudarle a sujetar todo en su sitio. Los rieles de montaje pueden tener extremos afilados y de aspecto inacabado. Nuestros capuchones para extremos pueden ayudarle a crear un aspecto más acabado.

Soluciones de gestión de cableado

CABLE
MANAGEMENT

Proper cable management is not often a priority, but there are many potential issues that could arise when cables and wires aren’t secured.

Solar panels and PV systems have a typical life expectancy of more than 25 years. When all cables are properly managed, the system is much more likely to last and will require fewer repairs over the course of its lifetime. For inevitable maintenance however, proper cable management allows for easier maintenance to troubleshoot and target problems.

Si desea garantizar una instalación adecuada, los cables deben colocarse de tal manera que eviten esquinas afiladas de paneles o rieles de montaje, exposición directa a la luz solar, dobleces excesivos o cualquier cosa que pueda dañar el aislamiento del cable. También deben agruparse y etiquetarse para facilitar la identificación durante futuras tareas de mantenimiento o emergencias, y asegurarse con los componentes y fijaciones adecuados.

Factores medioambientales como la anidación o los animales curiosos y la exposición a los elementos pueden causar daños importantes. Por ejemplo, el viento es la causa más común de daños en los sistemas fotovoltaicos. Los cables que cuelgan pueden rascarse en los sistemas de montaje y pelarse con el paso del tiempo. Los movimientos constantes de los cables también afectan a la estanqueidad de las cajas de unión.

Componentes para PCB

PCB
HARDWARE

HACEN QUE EL MONTAJE DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SEA RÁPIDO Y SENCILLO

Desde la gestión del espacio hasta la conductividad en su aplicación, hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de crear soluciones eléctricas. En lo que se refiere a los productos para placas de circuitos, el material y el tipo de montaje son fundamentales. Nuestra gama de componentes electrónicos y para PCB ofrece una amplia variedad de espaciadores, pilares, soportes y topes para PCB para sujetar, bloquear, separar u orientar la PCB. Aquí le presentamos algunos ejemplos de nuestros productos estrella.

Piezas esenciales

Los inversores desempeñan un papel crucial en cualquier sistema de energía solar y a menudo se consideran los cerebros de un sistema fotovoltaico. Las cajas combinadoras solares consolidan la potencia entrante en una fuente de alimentación principal que la distribuye hasta un inversor solar. Esto ahorra costes de mano de obra y materiales gracias a las reducciones de cableado. La caja combinadora es la primera pieza del equipo conectada a la salida de los módulos solares, por lo que debe ser de buena calidad. Una caja combinadora defectuosa puede tener graves repercusiones sobre la seguridad que, en algunos casos, pueden derivar en un incendio.

Es imprescindible proteger el funcionamiento interno de estos componentes esenciales frente a las condiciones climáticas extremas y los insectos.

Essentra puede ofrecerle soluciones impermeables con protección garantizada contra la penetración. Justo lo que necesita para evitar costosas reparaciones. Mantener seguras y protegidas sus cabinas, armarios y unidades industriales, es esencial para crear una aplicación satisfactoria. Conmás de 2000 piezas disponibles, nuestra amplia gama de bisagras y precintos viene en múltiples versiones y materiales, todos ellos fabricados conforme a los más altos estándares del sector, como ISO, RoHSy Reach.+Q38

Descargar

Sistemas Solares FV -
Catálogo

Catálogo

Teléfono: +34 900 802 600

Solicite que le llamemos

Complete el siguiente formulario para solicitar que nos pongamos en contacto.

Essentra Components no recopila ni almacena los datos utilizados en este formulario