Solicite uma chamada
Preencha o formulário abaixo para solicitar uma chamada.
As instalações de armazenamento de energia em todo o mundo vão multiplicar-se exponencialmente, de acordo com a última previsão da BloombergNEF. O boom do armazenamento estacionário de energia, impulsionado por baterias mais baratas nas próximas duas décadas e aplicações crescentes, exigirá 662 mil milhões de dólares norte-americanos em investimentos.
É aí que podemos ajudar, independentemente da etapa em que o seu produto se encontra, seja o aperfeiçoamento do desenho ou a criação de protótipos. O nosso aconselhamento especializado, vasta gama de produtos, qualidade consistente e as nossas soluções personalizadas podem fazer toda a diferença.
As previsões indicam que a energia gerada a partir de fontes renováveis está a aumentar; estas compõem cerca de um quarto das fontes de energia atuais, mas espera-se que cresça para metade até 2035 e para três quarto no 2050. O principal problema ao contar com painéis solares ou turbinas eólicas é o fenómeno "dunkelflaute", uma palavra alemã que identifica a ausência de luz solar e vento. Os sistemas de armazenamento de energia de bateria são essenciais para captar energia renovável e fornecê-la quando não existe vento nem sol.
O armazenamento de energia renovável será necessário para apoiar a duplicação prevista na procura de eletricidade até 2050, impulsionada por:
As redes de energia existentes são incapazes de movimentar essa energia com eficiência. As redes de transmissão de energia foram desenvolvidas há quase um século para transferir eletricidade de grandes fábricas a carvão através de longas distâncias por todo o país. No entanto, o mapa da produção de eletricidade mudou dramaticamente na última década. Por exemplo, as fontes de energia renovável representam agora quase um terço de toda a eletricidade produzida no Reino Unido. As grandes baterias e os sistemas de armazenamento de energia em toda a rede estão a ser utilizados para permitir esta alteração no fornecimento de energia.
E a microprodução – em que a energia é produzida por residências ou empresas e distribuída localmente – corresponde a 17% da produção de eletricidade. As empresas e os consumidores ambientalmente conscientes estão a investir no armazenamento doméstico de baterias de energia renovável para trabalhar em conjunto com os seus painéis solares e veículos elétricos.
Portanto, os sistemas de armazenamento de energia da bateria, incluindo o armazenamento de energia eólica e solar, os sistemas industriais de baterias e o armazenamento de energia de grandes redes, estão a ser vistos com maior frequência por toda a cadeia de fornecimento de eletricidade, de forma a reduzir a pegada de carbono e as emissões das fábricas de combustíveis fósseis e permitir que o mundo aproveite a potência da produção descentralizada de eletricidade.
Preencha o formulário abaixo para solicitar uma chamada.