Solicite uma chamada
Preencha o formulário abaixo para solicitar uma chamada.
A indústria da energia solar é uma das indústrias de mais rápido crescimento do nosso tempo. A BloombergNEF prevê que a energia solar e eólica crescerão para responder a 56% da procura de eletricidade a nível mundial em 2050.*
A tecnologia da energia solar registou avanços impressionantes, que permitiram tornar-se mais económica. Instalar painéis FV (fotovoltaicos) é uma excelente forma de gerar eletricidade sem afetar negativamente o meio ambiente. Os painéis solares fotovoltaicos, em particular tornaram-se extremamente populares em várias aplicações residenciais, industriais e comerciais.Infelizmente, uma instalação deficiente pode provocar muitos problemas dispendiosos. Os clientes acabam, frequentemente, por pagar o preço das reparações e assistência, a reputação das equipas de instalação é afetada e a comunidade associada à energia solar acaba por não inspirar confiança.
EIS ALGUNS DOS DESAFIOS COMUNS QUE PODEM AJUDAR NO QUE RESPEITA A:
Graças às instalações de produção internacionais e à rede de vendas global, a Essentra oferece produtos de plástico e assistência de classe mundial rapidamente ao setor fotovoltaico, que é o ramo mais desejado da indústria. Felizmente, em cooperação com as melhores empresas, como a Essentra, conseguimos tornar a energia solar ainda melhor e a terra mais verde. Obrigado, Essentra.
Jerry Zhang, Diretor de compras do Dep. SA Trinasolar
Muitas vezes, os módulos solares são deixados temporariamente desembalados a aguardar a instalação no local. Se não forem manipulados ou empilhados com cuidados, poderão ocorrer microfissuras, especialmente em módulos de vidro sem moldura.
Utilizar protetores de cantos pode ajudar a evitar estes danos. Regra geral, os módulos solares são empilhados em camadas em paletes de madeira ou em caixas de cartão. As paletes são fixas com cintas de transporte. Os protetores de arestas são utilizados para evitar danos nestas mercadorias preciosas.
Caso utilize tapetes de borracha para nivelar a sua estrutura de base ou evitar danos no telhado, os nossos fixadores podem ajudar a fixar tudo no lugar. As calhas de montagem apresentam extremidades aguçadas e com um acabamento pouco profissional. Os nossos terminais ajudam a criar um aspetos mais profissional.
Proper cable management is not often a priority, but there are many potential issues that could arise when cables and wires aren’t secured.
Solar panels and PV systems have a typical life expectancy of more than 25 years. When all cables are properly managed, the system is much more likely to last and will require fewer repairs over the course of its lifetime. For inevitable maintenance however, proper cable management allows for easier maintenance to troubleshoot and target problems.
Para garantir a correta instalação, os cabos devem ser colocados de forma a evitar cantos aguçados de painéis ou calhas de montagem, exposição direta à luz solar, torção excessiva ou qualquer elemento que possa danificar o isolamento dos cabos. Também devem ser agrupados e rotulados para uma identificação fácil durante a manutenção ou emergências e fixados com os componentes e fixadores adequados.
Os fatores ambientais, como os ninhos e a curiosidade dos animais e a exposição à intempérie podem provocar danos; por exemplo, o vento é a causa mais comum de danos nos sistemas Fotovoltaicos. Os cabos soltos podem riscar os sistemas de montagem e descarnar com o passar do tempo. Os constantes movimentos dos cabos também afetam a hermeticidade nas caixas de uniões.
MONTAGEM DE COMPONENTES ELETRÓNICOS RÁPIDA E FÁCIL
Da gestão do espaço à condutividade na sua aplicação, existem muitos fatores a ter em conta ao construir soluções elétricas. No que respeita ao hardware de painéis de circuitos, o material e o tipo de montagem são fundamentais. A nossa linha de PCB e hardware de eletrónica oferece uma ampla variedade de espaçadores de PCB, pilares de PCB, suportes de PCB e apoios de PCB para suportar, fixar, espaçar ou guiar a placa de PCB. Eis alguns exemplos dos nossos principais produtos.
Os conversores desempenham um papel fundamental em qualquer sistema de energia solar e são muitas vezes considerados como os cérebros de um sistema Fotovoltaico. As caixas de combinação solar consolidam a energia recebida num feixe que é distribuído para um conversor solar. Isto implica poupanças em mão-de-obra e matéria-prima através da redução da quantidade de fios. A caixa de combinação é o primeiro equipamento ligado à saída dos módulos solares, pelo que deve ser de boa qualidade. Uma caixa de combinação defeituosa pode ter graves implicações de segurança e, em alguns casos, pode provocar incêndios.
Proteger os elementos internos destes componentes da intempérie e insetos é imperativo.
A Essentra pode oferecer soluções à prova de intempérie com a proteção contra ingresso garantida. É exatamente o que precisa para evitar reparações dispendiosas. Manter os seus gabinetes, armários e unidades industriais seguros e em segurança é essencial para criar uma aplicação bem-sucedida. Com mais de 2000 peças disponíveis, a nossa vasta gama de dobradiças e vedantes é fornecida em várias variações e materiais, todos construídos segundo os mais elevados padrões da indústria, como o RoHS e Reach.
Preencha o formulário abaixo para solicitar uma chamada.