Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(6 Produtos)
As nossas juntas universais e os nossos foles são componentes cruciais na engenharia mecânica, vastamente aplicados em setores industriais, aeroespaciais e automóveis.
As juntas universais telescópicas combinam funções de uniões universais com capacidades de eixo telescópico, com duas uniões ligadas por um eixo que se ajusta para o desalinhamento angular e diferentes comprimentos, garantindo flexibilidade nas distâncias dos componentes.
As juntas universais oferecem flexibilidade rotacional para eixos desalinhados, transmitindo eficazmente o binário ao mesmo tempo que acomodam desalinhamentos angulares e suportam condições rigorosas. Da mesma forma, as juntas universais com extremidades sólidas não perfuradas dão resposta a tarefas pesadas, garantindo ligações robustas e um desgaste mínimo.
As juntas universais duplas, ou juntas de cardan duplas, fundem duas juntas para acomodar desalinhamentos angulares extensos, garantindo uma transferência eficiente do binário entre distâncias e ângulos. Além disso, as juntas universais duplas com extremidades de diâmetro sólido destacam-se em aplicações que exigem alta capacidade de binário e resistência ao desgaste, especialmente quando ocorre uma flexão significativa ou deslocamento do eixo.
Por último, os foles servem aplicações que exigem flexibilidade, vedação e proteção, expandindo e contraindo com base em variações de movimento e pressão, disponíveis para configurações de juntas simples e duplas.
Bellows are used in applications that demand flexibility, sealing, and protection. They are used for joints and are available for double joints. Designed to expand and contract in response to movement and pressure changes.
It can account for thermal expansion, vibration, misalignment, and other variables that might cause stress or damage to the linked parts. They shield the application from dirt, dust, moisture, and other pollutants, assuring longevity. They can be filled with grease to provide friction bearings with long-term lubrication.
It should be tied at both ends with two cable ties (not included). They are commonly used in the automotive, HVAC, and manufacturing industries.
These Double Universal Joints, also known as double cardan joints, are mechanical components that unite two single joints to allow for even larger angular misalignment between shafts. Their unique form allows for torque's smooth and effective transfer over extended distances and at substantial angles.
They can transmit power smoothly and effectively even when the connecting shafts are not precisely aligned. They were created to endure heavy loads and provide long-lasting performance in harsh working situations.
It can bend up to 45 degrees per joint and is accurate, silent, and smooth operating. It may be installed and removed from the application using appropriate tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.
These Double Universal Joints with unbored solid ends are mechanical components used when significant bending angles are required or when two shafts are offset with respect to each other. The distinct form makes them perfect for demanding applications requiring high torque capacity, resistance to wear and tear, and the ability to endure significant misalignment angles.
They are designed to withstand enormous loads and provide long-lasting performance in difficult working environments. It has a maximum driving speed of 1000rpm for the ball-bearing joints.
It can bend up to 45 degrees per joint; it is accurate, silent, and smooth in motion. It may be installed and removed from the application using the appropriate tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.
These Single Universal Joints with unbored solid ends are used when rotational mobility and flexibility are required between solid and unbored shafts. They provide a strong and dependable connection, making them suited for heavy-duty applications.
Designed to transmit torque and rotation between two non-aligned shafts while accommodating misalignment, with a maximum joint driving speed of 1000 rpm. They are made to deliver smooth and dependable rotation while minimising friction and wear.
It can bend up to 45 degrees per joint and is accurate, silent, and smooth operating. It may be installed and removed from the application using specific tools. Typical applications include automotive drive shafts, industrial machinery, and steering systems.
These Single Universal Joints are used when rotational mobility and flexibility between misaligned shafts are required. It transmits torque and rotation between two non-aligned shafts while accommodating angular misalignment.
They are meant to transmit torque and change length while allowing for slight angular misalignments between the input and output shafts. Furthermore, the drive speed of universal joints with journal bearings is available for 1000 rpm and 4000 rpm. Designed to endure large loads and provide consistent performance in harsh conditions.
Available with simple or needle roller bearings that are lubricated for life and require no maintenance. On request, keyed bores or square bores can be provided. It can bend up to 45 degrees per joint, and are precise, silent and smooth running. It may be installed and removed into the application using specific tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.
These Telescopic universal joints combine the functions of a universal joint and a telescopic shaft. These joints comprise two yokes joined by a telescopic shaft, which allows for angular misalignment and compensates for length changes. It allows the joint to expand and retract to accommodate variations in distance between the linked components.
They are designed to transfer torque and modify length while accommodating minor angular misalignments between the input and output shafts. Furthermore, the driving speed of universal joints should not exceed 1000 rpm. Made to withstand heavy loads and offer dependable performance in harsh environments.
It has a maximum bending angle of 45 per joint. It may be inserted and removed using specific tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar