Richiedete di essere contattati
Vi invitiamo a compilare il modulo sottostante per richiedere un contatto telefonico.
Gli impianti di stoccaggio dell'energia in tutto il mondo aumenteranno in modo esponenziale, secondo le più recenti previsioni di BloombergNEF. Il boom dello stoccaggio dell'energia stazionaria, spinto dall'uso di batterie più economiche nei prossimi due decenni e da un numero sempre maggiore di applicazioni, richiederà 662 miliardi di dollari di investimento.
Ed è qui che possiamo aiutarvi, a prescindere dal fatto che siate alla rifinitura oppure il vostro prodotto sia ancora in fase di progettazione o prototipazione. La consulenza di esperti, l'ampia gamma, la qualità costante e le soluzioni personalizzate da noi offerte possono fare un'enorme differenza.
Le previsioni mostrano un'accelerazione dell'energia generata da fonti rinnovabili; essa rappresenta un quarto della fonte energetica attuale, ma si prevede che crescerà fino a rappresentarne la metà entro il 2035 e tre quarti entro il 2050. Il problema principale quando ci si affida ai pannelli solari o alle turbine eoliche è il "dunkelflaute", espressione tedesca che indica assenza di vento e luce solare. I sistemi di stoccaggio dell'energia della batteria sono essenziali per catturare l'energia rinnovabile quando le condizioni non sono né ventose né soleggiate.
Lo stoccaggio di energia rinnovabile sarà necessario per sostenere il previsto raddoppio della domanda di energia elettrica entro il 2050, dovuto a:
Le reti elettriche esistenti non sono in grado di spostare questa energia in modo efficiente. Le reti di trasmissione di energia elettrica sono state sviluppate quasi un secolo fa per trasferire l'energia elettrica da grandi impianti a carbone su lunghe distanze in tutto il Paese. Tuttavia, la mappa della produzione di elettricità è cambiata drasticamente negli ultimi dieci anni. Ad esempio, le fonti di energia rinnovabile rappresentano attualmente quasi un terzo di tutta l'elettricità generata nel Regno Unito. Vengono utilizzate batterie di grandi dimensioni e sistemi di stoccaggio dell'energia in rete per consentire questo cambiamento nel mix di energia.
E la microgenerazione, ovvero energia che viene generata da case o aziende e distribuita a livello locale, rappresenta il 17% della produzione di elettricità. Aziende e consumatori rispettosi dell'ambiente stanno investendo nello stoccaggio domestico di batterie per energia rinnovabile affinché lavorino sinergicamente con pannelli solari e veicoli elettrici.
Pertanto, i sistemi di stoccaggio di energia tramite batterie, compresi lo stoccaggio di energia eolica e solare, i sistemi di batterie industriali e lo stoccaggio di energia in rete sono più frequenti lungo tutta la catena di fornitura di energia elettrica per ridurre l'impronta di carbonio e le emissioni delle centrali a combustibile fossile e consentire al mondo di sfruttare la potenza della generazione decentralizzata di elettricità.
Vi invitiamo a compilare il modulo sottostante per richiedere un contatto telefonico.