Menu Ricerca

Components
Sistemi fotovoltaici solari

Sistemi Fotovoltaici Solari: Ogni componente è importante

L'industria dell'energia solare è uno dei settori in più rapida crescita del nostro tempo.BloombergNEF prevede che l'energia eolica e il fotovoltaico solare cresceranno per soddisfare il 56% della domanda mondiale di energia elettrica nel 2050.*

La tecnologia dell'energia solare ha registrato un progresso impressionante, riducendo al contempo i costi. L'installazione di pannelli fotovoltaici è la soluzione perfetta per generare elettricità senza incidere negativamente sull'ambiente. I pannelli fotovoltaici solari in particolare sono diventati estremamente popolari in varie applicazioni domestiche, industriali e commerciali. Purtroppo, un'installazione non corretta può causare molti problemi ad alto costo.I clienti spesso sono lasciati a loro stessi in quanto a riparazioni e servizi, la reputazione degli installatori ne risente e la comunità degli impianti solari finisce per apparire inaffidabile.

Sfide e soluzioni

ECCO ALCUNE SFIDE COMUNI IN CUI POSSIAMO AIUTARVI:

  • Gestire i cavi in modo adeguato per evitare danni in termini di isolamento
  • Dentificare la polarizzazione dei cavi
  • Garantire che i componenti elettronici siano a tenuta stagna e a prova di manomissione
  • Semplificare il montaggio dei componenti elettronici
  • Garantire un facile accesso agli alloggiamenti dei componenti BoS (balance of system)
  • Predisporre soluzioni di fissaggio per la realizzazione di rack
  • Proteggere dalla corrosione guide, bulloni e dadi di montaggio
  • Evitare microfessurazioni con una protezione adeguata del modulo

Grazie alle sedi produttive distribuite nel mondo e alla rete di vendita globale, Essentra fornisce rapidamente prodotti plastici e assistenza di prim'ordine per il settore del fotovoltaico. Entrambe le caratteristiche sono le più desiderate nel settore.Speriamo, in collaborazione con grandi aziende come essentra, di poter rendere il sistema e l'industria dell'energia solare ancora migliore, la terra ancora più verde. Grazie Essentra.

Jerry Zhang, Direttore acquisti di SA Dept. Trinasolar

I nostri componenti per l'energia solare

Protezione

MODULE
PROTECTION

Spesso i moduli solari vengono temporaneamente lasciati disimballati in attesa dell'installazione in loco. Se sono impilati o maneggiati in modo improprio, potrebbero prodursi microfessure, in particolare nel caso di moduli vetro-vetro senza cornice. L'uso di protezioni per angoli può aiutarvi a proteggerli.

I singoli pannelli solari sono solitamente imballati a strati su pallet in legno o imballaggi di cartone. I pallet sono fissati con cinghie per il trasporto. Le protezioni per bordi sono utilizzate per evitare di danneggiare questi prodotti preziosi.

MONTAGGIO PER UN MONTAGGIO RAPIDO

MOUNTING
COMPONENTS

Nel caso in cui si utilizzino tappetini in gomma per livellare la struttura della base o per evitare danni al tetto, i nostri dispositivi di fissaggio possono aiutarvi a mantenere tutti gli elementi in posizione. Le guide di montaggio possono avere estremità affilate e non rifinite. I nostri cappucci terminali possono aiutarvi a creare un aspetto più finito.

SOLUZIONI PER IL CABLAGGIO

CABLE
MANAGEMENT

Proper cable management is not often a priority, but there are many potential issues that could arise when cables and wires aren’t secured.

Solar panels and PV systems have a typical life expectancy of more than 25 years. When all cables are properly managed, the system is much more likely to last and will require fewer repairs over the course of its lifetime. For inevitable maintenance however, proper cable management allows for easier maintenance to troubleshoot and target problems.

Per una corretta installazione, i cavi devono rispettare determinati requisiti in modo da evitare: angoli affilati di pannelli o guide di montaggio, esposizione diretta alla luce solare, eccessiva curvatura o qualsiasi danno all'isolamento dei cavi. I cavi devono inoltre essere raggruppati ed etichettati, per una facile identificazione durante la manutenzione o le emergenze, e fissati con i componenti e i dispositivi di fissaggio appropriati.

Fattori ambientali come nidificazione, ingresso di animali ed esposizione alle intemperie possono causare danni significativi, ad esempio il vento è la causa più comune di danni ai sistemi fotovoltaici. I cavi a posa libera possono graffiarsi a contatto con i sistemi di montaggio e, nel tempo, perdere la guaina di protezione. I movimenti costanti dei cavi hanno anche un effetto sulla tenuta nelle cassette di derivazione.

ACCESSORI PER CIRCUITI STAMPATI

PCB
HARDWARE

ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI ELETTRONICI FACILE E VELOCE

Dalla gestione di spazio alla conduttività nella vostra applicazione, sono molti i fattori da prendere in considerazione quando si costruiscono soluzioni elettriche. Quando si tratta di accessori per circuiti stampati, il materiale e il tipo di montaggio sono fondamentali. La nostra gamma di accessori per l'elettronica e i circuiti stampati offre un ampio assortimento di distanziatori, colonnine, supporti e distanziali per sostenere, bloccare, distanziare o guidare la scheda elettronica. Ecco alcuni dei nostri prodotti di punta.

COMPONENTI ESSENZIALI

Gli inverter svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi impianto a energia solare e sono spesso considerati il cervello di un sistema fotovoltaico. Le scatole combinatori solari concentrano l'alimentazione in ingresso in un unico feed principale che distribuisce a un inverter solare. In questo modo si risparmiano costi di manodopera e materiali riducendo i cavi. La scatola combinatore è la prima apparecchiatura collegata all'uscita dei pannelli solari, quindi deve essere di buona qualità. Una scatola combinatore difettosa può avere gravi implicazioni in termini di sicurezza, provocando persino incendi. Proteggere il funzionamento interno di questi componenti critici da condizioni meteorologiche estreme e insetti è indispensabile.

Essentra è in grado di offrirvi soluzioni resistenti alle intemperie con protezione garantita dall'ingresso di corpi estranei, esattamente ciò di cui avete bisogno per evitare costose riparazioni. Per creare un'applicazione sicura è indispensabile salvaguardare involucri contenitori, armadi e unità industriali. La nostra ampia gamma di elementi di tenuta e cerniere, composta da più di 2000 pezzi disponibili a magazzino, è caratterizzata da materiali e varianti diversi, costruiti conformemente alle più rigorose norme del settore quali i regolamenti ISO, RoHS e Reach.

Scarica

Sistemi Fotovoltaici
Solari Catalogue

Essentra Components
Catalogue

Telefono: +39 051 6325 266

Richiedete di essere contattati

Vi invitiamo a compilare il modulo sottostante per richiedere un contatto telefonico.

Essentra Components non acquisisce o archivia i dati utilizzati in questo modulo