Richiedete di essere contattati
Vi invitiamo a compilare il modulo sottostante per richiedere un contatto telefonico.
Siamo Essentra, produttori e distributori a livello mondiale di componenti piccoli ma essenziali per diversi settori. Siamo orgogliosi che anche le soluzioni più piccole svolgano un ruolo importante nel settore dei macchinari per imballaggio.
Collaboriamo con molti dei principali produttori mondiali di attrezzature per imballaggi, garantendo i più elevati standard di servizio e qualità.
Essendo un'azienda FTSE 250, la nostra portata è globale con 12 stabilimenti di produzione in tutto il mondo; tuttavia ci impegniamo a fondo per mantenere un approccio locale. Questo
per voi significa che le capacità di produzione, l'esperienza, l'attenzione al cliente e l'infrastruttura globale ci consentono di sfruttare la nostra vasta rete per fornire soluzioni su misura. Siamo in grado di offrire al settore degli imballaggi i migliori prodotti, le idee più brillanti e un eccellente servizio di distribuzione.
La nostra offerta flessibile vi offre le opzioni di cui avete bisogno. Potrete effettuare regolazioni dell'attrezzatura utilizzando i nostri componenti a montaggio rapido come manopole, maniglie, leve, impugnature, pistoncini e volantini.
Se avete bisogno di un prodotto ergonomico e ad alte prestazioni, possiamo aiutarvi con soluzioni che rispettano l'ambiente e soddisfano le esigenze dell'utente, nel rigoroso rispetto delle normative internazionali. Garantite la qualità e la durata del vostro prodotto con componenti di fissaggio nelle dimensioni e tolleranze di cui avete bisogno, progettati in modo da adattarsi a qualsiasi applicazione. Una volta progettate e pronte per l'uso, potrete usufruire di un assemblaggio e un trasporto sicuri del vostro prodotto proteggendo dai danni i profili critici. Ottenete una finitura professionale mascherando e proteggendo fori e punti di contatto con cappucci e tappi facili da installare.
Nella nostra vasta gamma la scelta è ampia, sia che si tratti di un distanziatore esagonale ad alta resistenza sia di supporti per circuiti stampati con vari metodi di fissaggio, da protezione aggiuntiva dei fili a supporto extra dei cavi. Gestite, organizzate e proteggete cablaggi complessi con soluzioni facili da installare, adatte agli ambienti più esigenti e vari.
Per creare un'applicazione sicura è indispensabile salvaguardare involucri contenitori, armadi e unità industriali. Il funzionamento sicuro di apparecchiature elettriche ad alta tensione per ambienti interni ed esterni è garantito con la nostra gamma di unità di controllo IP50 e IP65. Ed è qui che possiamo aiutarvi, a prescindere dal fatto che siate alla rifinitura oppure il vostro prodotto sia ancora in fase di progettazione o prototipazione. La consulenza di esperti, l'ampia gamma, la qualità costante e le soluzioni personalizzate da noi offerte possono fare un'enorme differenza.
1
L'aumento dell'e-commerce globale concentrerà l'attenzione sui requisiti di packaging, compresa la domanda di nuovi prodotti.
2
I requisiti di sostenibilità vengono soddisfatti in ogni fase della catena di fornitura. I consumatori sono sempre più sensibili alle implicazioni ambientali degli imballaggi che ricevono. I marchi e i produttori sono costantemente alla ricerca di modi per migliorare i materiali di imballaggio per lasciare un segno nella mente dei clienti. Il packaging verde è un piccolo passo verso il miglioramento non solo dell'immagine complessiva del marchio, ma anche dell'ecocompatibilità.
3
La stampa digitale semplifica notevolmente la personalizzazione del packaging e dei prodotti. Molti dei principali marchi hanno studiato confezioni personalizzate ottenendo un ritorno significativo da questo innovativo investimento di marketing.
4
Il mercato del packaging flessibile continua a essere uno dei segmenti in più rapida crescita nel settore globale del packaging. Via via che i clienti si orientano verso un packaging che richiede il minimo tempo e sforzo per essere aperto, trasportato e conservato, i marchi e i produttori inizieranno ad adottare opzioni flessibili tra cui cerniere, dentellature a strappo, coperchi estraibili, fori di aggancio e buste per microonde. Anche il packaging flessibile è favorito dalla sua qualità superiore, dal buon rapporto qualità-prezzo, dalla praticità e dalla sostenibilità per il produttore.
5
La digitalizzazione e l'Internet degli oggetti (IoT) vengono utilizzati per ridurre i costi e ottenere un vantaggio competitivo con i consumatori. L'integrazione della tecnologia nel packaging può generare un maggior valore per il cliente e permette di offrire un migliore servizio clienti.
Vi invitiamo a compilare il modulo sottostante per richiedere un contatto telefonico.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.